Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
¡Long Island se está volviendo verde! Leviton y REVCO Lighting + Electrical Supply, dos empresas con sede en Long Island, se han asociado para crear un mundo más sostenible. Leviton ahora proporciona cargadores de la serie EV a tres ubicaciones de REVCO: Southold, ™ y Riverhead.

REVCO presta servicios a la industria desde 1978. En la actualidad, REVCO tiene seis ubicaciones, con su oficina corporativa ubicada en ™, Nueva York. Siempre ha sido el objetivo principal de la empresa proporcionar a sus clientes energía segura y confiable. Esto es lo que hizo que se unieran a Leviton, otra empresa comprometida con la creación de energía sostenible.

Los cargadores de vehículos eléctricos ayudan a hacer que el mundo sea más sostenible de muchas maneras. Las estaciones de carga de vehículos eléctricos pueden ayudar a reducir la contaminación del aire al limitar la cantidad de gasolina o combustible diésel utilizado para alimentar vehículos. Además, las estaciones de carga de vehículos eléctricos pueden ayudar a minimizar el consumo de energía, ya que generalmente son más eficientes que los vehículos a gasolina o diésel tradicionales.

Cada ubicación de REVCO ahora estará equipada con cargadores de vehículos eléctricos de Leviton para uso del cliente. Además de promover la sostenibilidad medioambiental, la instalación de cargadores de vehículos eléctricos de Leviton en cada ubicación de REVCO ofrece un nuevo nivel de comodidad para los clientes. Los viajeros ahora tienen la oportunidad de cargar sus vehículos eléctricos mientras realizan sus actividades diarias. Esta comodidad elimina la necesidad de paradas separadas en las estaciones de carga y mejora la experiencia general del cliente. Con la tecnología de carga confiable de Leviton, los clientes pueden cargar sus vehículos eléctricos sin inconvenientes, lo que ahorra tiempo y simplifica sus ocupados horarios.

Un cliente clave que ha recibido alimentación a través de Leviton y REVCO es Sparkling Pointe Winery, ubicada en Southold. Más allá de las bellas filas de bodegas y el área de degustación de Sparkling Pointe se encuentra su área de procesamiento industrial, fundamental para que su negocio produzca y embotelle su vino. Con la ayuda de Leviton, Sparkling Pointe ha podido mejorar la seguridad eléctrica en su área de procesamiento y mejorar las operaciones generales con los interbloqueos mecánicos de la serie LEV de Leviton. La última incorporación a las instalaciones ha sido la instalación de cargadores de vehículos eléctricos de Leviton. Leviton no solo ha creado un espacio de trabajo más seguro/limpio, sino también el entorno que los rodea. Los beneficios que tienen los vehículos eléctricos en el medioambiente son drásticos, lo que crea condiciones más limpias para todos. La instalación de cargadores de vehículos eléctricos en estas ubicaciones refuerza el compromiso de crear un mundo más ecológico. Estas estaciones de carga de vehículos eléctricos han estado preparando a los clientes para el camino por delante, proporcionando un acceso conveniente para cargar en cualquier momento.

Optimización de la instalación con pedestales de montaje de Leviton:

Junto con los cargadores de vehículos eléctricos de Leviton, REVCO también implementó pedestales de montaje, lo que revolucionó su proceso de instalación. Estos pedestales ofrecen numerosos beneficios, entre ellos, costos de instalación reducidos, optimización del espacio y eficiencia que ahorra tiempo. Estas soluciones de montaje flexibles han permitido a REVCO instalar sus cargadores de la manera más eficiente posible, maximizando el uso del espacio disponible y proporcionando un entorno de carga limpio y organizado. Los cargadores de vehículos eléctricos de Leviton se adaptan perfectamente a cualquier aplicación comercial, dándoles la alimentación para vehículos eléctricos más elegante y confiable disponible.

Es el compromiso con la sostenibilidad de empresas como Leviton y REVCO lo que realmente marcará la diferencia en nuestro mundo. Leviton ha sido pionera en este espacio y ha brindado soporte a clientes con todas las necesidades relacionadas con vehículos eléctricos. A medida que la industria de los vehículos eléctricos continúa creciendo, también lo hace el objetivo de Leviton de facilitar un mundo lleno de energía sostenible.

La solución completa para la carga de vehículos eléctricos

Carga de vehículos eléctricos en la que puede confiar

Hombre cargando un vehículo eléctrico en una entrada para autos

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.