Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Estandarización de conectores NACS: ¿qué significa?

La industria de vehículos eléctricos (EV) ha experimentado un crecimiento enorme en los últimos años, impulsado por los avances en tecnología y la presión por soluciones de transporte sostenibles. La cantidad de vehículos eléctricos en la carretera sigue creciendo, ya que Estados Unidos está en camino de instalar una red de 1,2 millones de cargadores públicos para 2030. La continuación de los incentivos gubernamentales para aumentar la infraestructura de vehículos eléctricos ha hecho que la necesidad de una infraestructura de carga estandarizada sea cada vez más evidente.

Estandarización de conectores de carga de vehículos eléctricos:

En junio 2023, SAE International, la organización mundial responsable de desarrollar y promover estándares de ingeniería, anunció el establecimiento de un nuevo estándar para el conector del estándar de carga norteamericano. Este conector estandarizado, conocido como conector NACS, tiene como objetivo proporcionar compatibilidad e interoperabilidad en varias infraestructuras de carga de vehículos eléctricos, lo que facilita a los propietarios de vehículos eléctricos la carga de sus vehículos en cualquier estación de carga pública.

Beneficios de la estandarización de NACS:

Un factor complicado en el camino hacia la adopción generalizada de vehículos eléctricos ha sido la falta de un conector de carga unificado. Similar a la reciente adopción del Conector USB tipo C y cómo simplifica el futuro de la carga de productos, una interfaz universal para la carga de vehículos ofrecerá una carga de vehículos sin inconvenientes. Actualmente, los propietarios de vehículos eléctricos deben planificar que la carga se produzca en estaciones de carga específicas o usar un adaptador para utilizar estaciones no compatibles. En el futuro, con la norma NACS, los conductores de todos los vehículos eléctricos podrán cargar en cada estación a lo largo de su viaje sin utilizar un adaptador.

La introducción de la norma NACS aporta varios beneficios a la industria de los vehículos eléctricos y a sus partes interesadas. En primer lugar, la estandarización elimina la necesidad de múltiples adaptadores de carga y optimiza la experiencia de carga para los propietarios de vehículos eléctricos. Reduce los inconvenientes y la confusión asociados con los diferentes tipos de conectores, lo que hace que sea más conveniente cargar vehículos eléctricos desde cualquier lugar.

Aceptación y colaboración a nivel industrial:

El estándar NACS ha ganado una tracción significativa dentro de la industria, con varios actores importantes que reconocen su potencial y se comprometen a brindar su apoyo. ChargePoint, socio desde hace mucho tiempo de Leviton y líder en la red de carga de vehículos eléctricos, también ha anunciado su respaldo al conector NACS. Esta aceptación creciente del estándar es un testimonio de su potencial para revolucionar el panorama de la carga de vehículos eléctricos.

Soluciones de Leviton para NACS:

Desde hace mucho tiempo, Leviton Manufacturing se ha comprometido a impulsar la innovación en la industria de los equipos de suministro de vehículos eléctricos y eléctricos, y ha actuado como pionera con más de 13 años de dedicación en la industria. Las soluciones de carga que se alinean con el estándar NACS pueden no ser tan difíciles como parecen. Para cargar, todo lo que se necesitará será un adaptador para los puertos existentes. Incluso si la mayoría de los vehículos eléctricos nuevos en circulación en Estados Unidos en 2025 están equipados con puertos de carga NACS, millones de vehículos eléctricos equipados con CCS/J1772 estarán en uso durante los próximos años y requerirán acceso a la carga de vehículos eléctricos públicos. Esto significa que los estándares NACS y CCS/J1772 coexistirán en el mercado de la carga de vehículos eléctricos. Si bien estos dos estándares coexistirán en el ecosistema de carga de vehículos eléctricos, el resultado final es beneficioso para el futuro de los vehículos eléctricos, creando una infraestructura de carga más disponible para los conductores.

El establecimiento de la norma de conectores de carga para vehículos eléctricos NACS marca un hito significativo en la evolución de la industria de los vehículos eléctricos. A medida que la industria avanza hacia un futuro más sostenible e interconectado, Leviton sigue a la vanguardia, impulsando la innovación y empoderando a la comunidad de vehículos eléctricos.

J1772 frente a NACS

La solución completa para la carga de vehículos eléctricos

Carga de vehículos eléctricos en la que puede confiar

Hombre cargando un vehículo eléctrico en una entrada para autos

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.