Este artículo explora cómo la implementación de tecnologías de construcción inteligente puede capacitar a las organizaciones para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Al hacerlo, describirá las funciones de las tecnologías, como las infraestructuras centrales de fibra y cobre, las empresas de servicios públicos inteligentes y las tecnologías habilitadas para IA.
9 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 1,9 MB
EJERCICIO:
Introducción
Existen varios métodos que las organizaciones pueden buscar para alcanzar los objetivos de sostenibilidad que se establecieron. Es probable que las empresas de fabricación se centren en reducir el impacto medioambiental de sus productos y, en el caso de los propietarios y arrendadores de edificios, el enfoque se centra en el propio edificio. Según la 27.a Encuesta anual de directores ejecutivos mundiales de PricewaterhouseCoopers, el 82% de los ejecutivos sénior considera el cambio climático y la reducción de carbono como los principales problemas para el desarrollo y las compras de bienes raíces. El enfoque en los edificios se debe a que representan entre el 30% y el 40% de todo el consumo de energía y generan entre el 25% y el 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Por lo tanto, reducir el impacto de los edificios y las operaciones de los edificios es clave para minimizar la generación general de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Una forma de reducir el uso de energía, la contaminación y la generación de desechos es la implementación de tecnologías de edificios inteligentes conectados a la red. Gartner predice que para 2028 habrá más de cuatro mil millones de productos IoT conectados en edificios comerciales inteligentes.2 Este ecosistema creciente de productos en edificios inteligentes estará habilitado por infraestructuras centrales de fibra y cobre, Wi-Fi 802.11 de 2,4 GHz con una superposición de 5G y Wi-Fi de alta eficiencia (6 o 6E), y tendrá servicios públicos inteligentes para alimentación, desechos y agua. Las tecnologías habilitadas para IA rastrearán, controlarán y medirán el uso de energía y las emisiones, lo que mejorará la visibilidad, aumentará la conciencia y optimizará la eficiencia.