Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Universidad de Westminster

Universidad de Westminster

Conexión del centro de innovación

Perfil: Universidad de Westminster

Industria: educación

Ubicación: Londres, Inglaterra

Desafío: Actualice el laboratorio de computación de la Universidad de Westminster para convertirse en un espacio de innovación de alta tecnología líder en la industria y una pieza de exhibición para posibles estudiantes

Solución: sistema de cableado categoría 6A de Leviton para conectividad de alta velocidad


La Universidad de Westminster educa a aproximadamente 19.000 estudiantes en sus cuatro campus de Londres. La universidad es una fuerza atractiva para una nueva generación diversa de alumnos, recientemente reconocida como una de las 100 universidades más internacionales del mundo, que enseña a estudiantes de 169 nacionalidades diferentes.

Una de las principales áreas de estudio de la universidad es la Facultad de Ciencias de la Computadora e Ingeniería, que brinda soporte en campos de ciencia de datos, ingeniería de software, desarrollo de juegos y sistemas de información comercial.

En la Facultad de Ciencias de la Computadora e Ingeniería, el entorno de aprendizaje necesitaba una revisión completa. Más allá de la tecnología obsoleta, el diseño de este laboratorio impidió a los estudiantes y profesores utilizar el espacio al máximo, lo que limitó los resultados educativos.

El nuevo espacio necesitaba atraer a nuevos estudiantes al espacio de innovación de la Facultad de Ciencias Informáticas e Ingeniería de la Universidad de Westminster con sus capacidades de alta tecnología, al tiempo que era un espacio altamente flexible para fomentar la colaboración de los estudiantes, facilitar los eventos de exhibición y permitir sesiones de aprendizaje interactivas.

Además, este proyecto era importante para el campus, no solo para satisfacer sus necesidades inmediatas, sino que también funcionaba como sala piloto para otros proyectos de la universidad. La remodelación y consolidación de estos laboratorios informáticos obsoletos crearía un nuevo espacio llamado Centro de Innovación, un lugar para estudiantes actuales y futuros por igual. Si se ejecuta correctamente, otras habitaciones seguirían este diseño en todo el campus.

Con las necesidades iniciales de la universidad entendidas, Leviton proporcionó visitas a las instalaciones, asistencia de productos, seguridad en el rendimiento e inspecciones de las instalaciones para desarrollar la arquitectura de red que satisficiera las necesidades del Centro de Innovación.

En bandejas de cables a lo largo de los techos, el cable verde U/FTP Cca Cat 6A proporcionó conectividad en todo el espacio. Los conectores protegidos Cat 6A sin herramientas 10GPlus, el panel de conectores para insertar de 24-Port y el panel C6a de 0,5 U conectaron sin inconvenientes las computadoras y pantallas, incluso atados en el área del lecho para permitir que el pie de estudio de caso 2 conferenciantes realicen presentaciones de manera completamente interactiva. A través de la revolucionaria aplicación audiovisual sobre IP, el conferencista puede controlar lo que se comparte con diferentes tablas de estudiantes, dividido en grupos por color, con solo tocar una pantalla.

Hay un nuevo sistema de sonido y una nueva iluminación que se puede ajustar según la ocasión. El prominente espacio de innovación ahora es capaz de cambiar su uso entre un laboratorio de programación de 40 asientos para el trabajo en grupo y un espacio de trabajo colaborativo donde el cableado y la conectividad de Leviton permiten una experiencia de aprendizaje interactiva y de vanguardia para los estudiantes de informática y ciencia de la actualidad.

Peter Crouch, Ingeniero de Red de la universidad, había utilizado el cableado y la conectividad de Leviton para proyectos anteriores, pero la principal razón por la que Peter se comunicó con su gerente de ventas de Leviton para construir la infraestructura de red correcta fue la relación comprobada y confiable que tenía con Leviton.

La relación fue clave en este proyecto, con los equipos de ventas de Leviton haciendo un esfuerzo adicional con el cliente. Con capacidad de fabricación total en el Reino Unido, Leviton produce cables y conectividad para suministrar a sus clientes el sistema completo de extremo a extremo de un fabricante, en lugar de comprar a un proveedor en China. La ubicación de Glenrothes de Leviton, Escocia, también es neutral en carbono verificada por terceros desde 2011, lo que marca una diferencia sostenible en las soluciones de red.

“Con Leviton, sé que obtendré una solución de alta calidad. Y lo que es más importante, sé que puedo confiar en expertos que responderán de inmediato, ya sea asistencia con productos, inspección de instalaciones o solución de problemas. Esa relación es fundamental”.   -Peter Crouch, Ingeniero de Redes, Universidad de™

Con el uso de productos de alta calidad y alta especificación, una instalación impecable y una asistencia al cliente incansable, Leviton incorporó el Centro de Innovación con la mejor infraestructura posible para adaptar la Universidad de Westminster para el futuro en los próximos años.