House exhibe la red del futuro con conectividad de Leviton
Cuando el comentarista de radio sobre tecnología Ron Rosberg, también conocido como “Gadget Guru”, decidió construir la casa de sus sueños, imaginó algo más que una casa. Quería un lugar que pudiera usar para exhibir lo último en tecnología para el hogar. Después de tres años de planificación y construcción, su sueño se hizo realidad. La casa, conocida por Rosberg como la casa tecnológica del lago, está ubicada en las costas del lago Clear, en el norte de California, aproximadamente a 190 kilómetros al norte de San Francisco. Además de las impresionantes características exteriores, la casa de 420 m2, la suite de tres dormitorios y el garaje de seis coches, el interior de la casa cuenta con más conexiones de red que algunos edificios de oficinas.
Construir una red doméstica integral
Cuando Rosberg configuró las cámaras de acceso remoto, el sistema de iluminación inalámbrico, los televisores de pantalla plana y los controles de música en cada habitación, se hizo evidente que la casa necesitaba una infraestructura de red sólida para funcionar como red troncal. Esa infraestructura también debía integrarse sin inconvenientes con los múltiples sistemas involucrados. Ahí fue donde entró Leviton. Además de los tomacorrientes eléctricos de Leviton que ya estaban instalados en la casa, Rosberg también decidió la conectividad de Leviton por su facilidad de uso y organización.
Eric Cox, Presidente de 20/20 dB, Inc., manejó la instalación de cableado estructurado para el proyecto Technology Lake House. Con la ayuda del personal de Soluciones de Red de Leviton, eligió los productos de Leviton que necesitaba para construir una red que pudiera admitir una amplia gama de productos. Además de los productos de redes, Cox también eligió un panel de protección contra sobretensiones de la serie 51110 de Leviton para proteger los equipos de alta tecnología del hogar contra picos de alimentación dañinos.
“No quería kilómetros de cable detrás de los revestimientos en un armario”, dijo Rosberg. “La forma en que usted [Leviton] diseña hace que sea una idea para una instalación agradable y fácil”. En lugar de apilarse en un armario, todos los cables de interconexión ultraflexibles HOME 5e® y 6, los paneles de interconexión de giro y montaje, los módulos de CATV premium y los paneles de distribución de entrada telefónica se organizan ordenadamente en tres cajas Structured Media® de 107 cm para la casa principal y dos en el garaje para la suite de huéspedes.
Cox utilizó placas de pared QuickPort®, conectores F de 3 GHz y conectores HOME CAT 5e y 6 sin herramientas en cada habitación para conectar todo el equipo. “Hay de cinco a seis cables por habitación, por lo que me gusta usar conectores QuickPort para codificar por color los puertos para el cliente, de manera que no haya tanto confusión y sepan qué cables se enchufan en qué puerto”, dijo Cox. Reducir el margen de error era particularmente importante para este proyecto, ya que Cox vivía a unas tres horas del lugar de trabajo. “El etiquetado adecuado me permite solucionar problemas desde lejos; me ayuda a identificar y resolver un problema por teléfono”, dijo Cox.
También fue importante para este proyecto una red que pudo actualizarse fácilmente para admitir la última tecnología en los próximos años. La conectividad de Leviton ayudó a Cox a prepararse para lo que podría ser necesario dentro de cinco años. “Cada habitación de la casa tiene una fuente de red para futuras demandas y acceso a Internet a través de una línea cableada”, dijo Cox. Al utilizar la línea QuickPort de Leviton, podrá realizar cambios fácilmente en cada habitación a medida que la red del hogar necesite evolucionar.
Lo que viene para Technology Lake House
Aunque Rosberg se mudó con antelación, la casa finalizó oficialmente a principios de 2012. Ya está atento a las nuevas tecnologías que se presentan en su casa, pero por ahora tiene un hogar de alta tecnología “muy habitable y muy agradable”.