Centro de Salud Southwest General
El centro de salud Southwest General es un hospital sin fines de lucro que atiende a los condados de Cuyahoga, del sudoeste de Ohio, Medina del norte y Lorain del este, y es sede de médicos reconocidos a nivel nacional, tecnología de vanguardia y una amplia gama de servicios médicos, quirúrgicos y de emergencia. En el centro de salud Southwest General, la seguridad de los pacientes es de suma importancia y está presente en cada decisión que se toma en todas las instalaciones de cuidado de la salud del centro, por lo que la Comisión Conjunta, el principal acreditador de organizaciones de cuidado de la salud de Estados Unidos, recientemente fue elegido como uno de los mejores en medidas de calidad clave en 2014.
Para asegurarse de mantener un entorno seguro y brindar la mejor atención médica posible, el hospital decidió pasar de contar con médicos y enfermeros que usaran productos portátiles o llevaran carros móviles a las salas de atención de pacientes a crear e instalar estaciones de trabajo con computadoras individuales y permanentes en las áreas de atención de pacientes.
David Saffron, Director de Sistemas y Servicios Técnicos del Centro de Salud Southwest General, recibió la tarea de determinar si el costo de las nuevas estaciones de trabajo ofrecía un mejor valor general en comparación con el costo de comprar y mantener los carros móviles a batería. Concluyó que las estaciones de trabajo nuevas ya no costaban más que los carros móviles y, de hecho, las estaciones de trabajo también ofrecían un nivel adicional de protección contra la contaminación cruzada.
Luego, David encuestó a los enfermeros y les preguntó cómo usaban los carros y qué características eran más importantes para ellos. El personal de enfermería expresó que necesitaba una solución más confiable porque los carros requerían mantenimiento. El mensaje era claro: Una estación de trabajo con una computadora y un monitor montados en la pared adyacente al paciente proporcionaría la solución ideal.
Después de investigar los códigos y requisitos específicos relacionados con el suministro de energía eléctrica en áreas de atención a pacientes, David se dio cuenta de que la decisión de cómo proporcionar energía a las nuevas estaciones de trabajo con computadora no era tan simple como elegir un múltiple de alimentación sobre el otro, por lo que recurrió a profesionales de la industria eléctrica para que lo ayudaran a encontrar la solución correcta. David se comunicó con Cathy Pavlovic de Graybar y Kory Kofsky de Leviton Manufacturing Company para ayudar a encontrar el producto exacto necesario para satisfacer las necesidades del hospital.
David quería asegurarse de que Southwest General cumpliera con los requisitos de UL 60601 para su uso en áreas de atención a pacientes. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) habían lanzado recientemente una nueva exención categórica que permite a las instalaciones del cuidado de la salud utilizar múltiples de alimentación en áreas de atención de pacientes en determinadas circunstancias. Sin embargo, con esta nueva exención categórica surge el problema de requerir tiras específicas para ciertas ubicaciones dentro de las instalaciones del cuidado de la salud. Existen tres estándares específicos de UL (UL 60601-1, UL 1363 y UL1363A) identificados para cumplir con la exención de CMS.
Con la adición de la exención de CMS, Kory y Cathy presentaron a David la línea de múltiples de alimentación de grado médico de Leviton. David recibió una formación exhaustiva sobre múltiples de alimentación de grado médico y las características y beneficios específicos que ofrecían específicamente los múltiples de Leviton. La familia de múltiples de alimentación de Leviton cumple con las pautas y especificaciones de todos los códigos y estándares aplicables, incluidas las disposiciones de UL 60601-1 y UL 1363A que requieren rendimiento dentro de las proximidades de atención al paciente. Los múltiples de alimentación de grado médico de Leviton también cumplen y superan los estrictos requisitos de uso en áreas de cuidado de pacientes y cumplen con la NFPA (líder mundial en seguridad contra incendios, eléctrica, de edificios y de vida).
"Además, el múltiple de Leviton está diseñado para funcionar con sistemas de alimentación aislados, una característica importante que un múltiple de alimentación de grado médico de la competencia no ofrecía". — David Saffron
Debido a la configuración de la estación de trabajo, había limitaciones de espacio con respecto al alojamiento del múltiple de alimentación, por lo que la solución de Leviton era un múltiple de grado médico de 2 tomacorrientes. Estéticamente, a David le gustó el diseño de las tiras y el hecho de que encajaban bien con el diseño contemporáneo de la estación de trabajo. Las tiras de grado médico de Leviton brindarán años de protección contra sobretensiones para los transitorios a la estación de trabajo, lo cual es un beneficio significativo para la seguridad.
Después de pedir los múltiples de alimentación, los productos se entregaron de manera oportuna, lo que permitió que el proyecto de David se completara antes de lo programado. Desde el proyecto inicial de determinar una solución eléctrica para las nuevas estaciones de trabajo con computadora, Southwest General Health Center ha implementado múltiples de alimentación de grado médico de Leviton en todo el hospital.