Chicago, Illinois, EE. UU.
El cliente
La Ogden International School of Chicago es una escuela nueva en el centro de Chicago. La escuela se esfuerza por crear un entorno internacionalmente consciente para los niños, sumergiendo el plan de estudios en idiomas, estudios y experiencias de campo extranjeros para crear futuros ciudadanos mundiales. La sostenibilidad es una gran parte de la filosofía de la escuela, y aprovechar al máximo la energía y el espacio era esencial para su diseño.
Se deseaba el aprovechamiento de la luz solar y el control de energía del desafío
, pero debía poder interconectarse con un sistema BMS más grande en las instalaciones.
Se seleccionó la solución
Z-MAX™ Plus de Leviton para crear un sistema de manejo de energía dentro de las instalaciones.
Enlazados a una serie de sensores de ocupación y fotocélulas, los paneles de relés Z-MAX Plus proporcionaron control sobre áreas comunes como pasillos, la biblioteca y la cafetería.
Las unidades MiniZ ofrecieron aprovechamiento de la luz solar autoconfigurable para utilizar la luz natural en las aulas.
Los resultados
Como resultado del diseño sostenible y el manejo de energía, The Ogden International School obtuvo la certificación LEED de oro. La escuela también recibió el Premio al Mérito 2011 Engineering News Record Award en la categoría Instalaciones Educativas K-12.
Para obtener más información
acerca de la amplia gama de soluciones de manejo de energía y control de iluminación de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555.
________
Ubicación: The Ogden International School, Chicago, Illinois
Aplicación: construcción nueva.
Industria: educación.
Componentes del sistema:
- Paneles de relés Z-MAX Plus
- Sistema inteligente de manejo de luz solar miniZ
- Sensores de ocupación
- Fotocélulas
Beneficios: certificación LEED Gold, Premio Engineering News Record 2011
Empezar a terminar: settember 2011 a november 2011.
Contratista general: construcción de Turner.
Contratista eléctrico: Connelly Electric.
Ingenieros: ingenieros de diseño y construcción de dbHMS.