Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cocina del año

Cocina del año
Apple y Leviton se asocian para llevar la automatización a la cocina del año

Jon de la Cruz, diseñador de la Cocina del Año 2017 de House Beautiful, buscaba mejorar su espectacular creación con una inclinación tecnológica única para una casa en San Francisco. Convocó a Apple y Leviton para que proporcionaran una solución inteligente que combinara a la perfección con su estética, y el resultado fue realmente increíble. Leviton optó por implementar la tecnología Decora Smart con HomeKit junto con un iPad de Apple, que proporciona programación, acceso remoto y control por voz Siri.

LA GRAN APERTURA

Durante la fiesta de apertura con Hearst Publishing y la comunidad de diseño de San Francisco, Jon pudo utilizar Siri para ejecutar un modo de fiesta, ajustando automáticamente todas las luces a determinados porcentajes ideales para socializar y compartir. Como se puede imaginar, hay muchos accesorios de luz hermosos en diferentes áreas que se controlan y cada uno destaca diferentes componentes de diseño, áreas de estar o espacios de trabajo. Por ejemplo, en el “modo de fiesta”, la lámpara colgante sobre el banquete pasa al 33%, las luces empotradas cambian al 26%, la iluminación de las obras de arte se ajusta al 100%, la iluminación del bastidor de ollas se ajusta al 33%, las luces de la isla de la cocina se iluminan al 33%, etc.

Se crearon ambientes adicionales, por ejemplo, un refrigerio nocturno, que solo ilumina la luz más cercana al refrigerador, lo que garantiza una experiencia culinaria segura y tranquila a medianoche. Su refrigerio secreto es seguro con Leviton, no se preocupe por despertar a su familia. Simplemente presione “Buenas noches” al salir para apagar todas las luces.

CONTROL PARA TODAS LAS OCASIONES: control por aplicación y voz

Cuando los huéspedes recorrieron en privado la Cocina del Año, el equipo del diseñador pudo usar fácilmente un iPad de Apple, un iPhone de Apple o un Apple Watch para seleccionar un accesorio individual y atenuarlo o aumentar su brillo, dependiendo de lo que destacaran con ese huésped en particular: las obras de arte, los gabinetes y las encimeras. Por supuesto, los atenuadores inteligentes de Leviton funcionan como atenuadores regulares, por lo que con frecuencia los anfitriones caminaban hasta el atenuador o interruptor físico para encenderlo o apagarlo, o atenuarlo o aumentar el brillo. No tenemos que usar una aplicación o nuestra voz, es reconfortante saber que siempre se puede usar el interruptor físico. “El control por voz es una manera emocionante y familiar de ejercer el control”, dijo Greg Rhoades, Director de Marketing de Leviton. Cuando se reveló la cocina a los dueños de casa, los niños acudieron al iPad y usaban Siri para encender y apagar todas las luces solo con su voz. "Siri, ¡enciende todas las luces!" y "Siri, enciende la isla de la cocina al 75%".

configÚRELO Y OLVIDE

Sin ningún hardware adicional además de los productos inteligentes de Leviton y un iPad en el sitio, también se crearon programas para encender y apagar automáticamente los accesorios de iluminación según el tiempo. Por ejemplo, 6AM todas las mañanas, el diseñador de interiores quería que ciertas luces se iluminaran a ciertos porcentajes. Luego, al mediodía, para cambiar automáticamente la iluminación. Por último, por la noche, apagar todo para que el dueño de casa no tenga que recordar apagar las luces.

FÁCIL DE INSTALAR

Los dueños de casa y el diseñador no solo adoraron la tecnología y cómo se aplicó discretamente al hogar, sino que el contratista instalador quedó entusiasmado con la facilidad de instalación y configuración desde el iPad. “Leviton ha incorporado la automatización de la iluminación del hogar a esta fabulosa cocina”, dijo Chris Rose, de The Circuit Doctor. "Si veo de primera mano la simplicidad de su producto, quiero hablar aún más de ello".

INTELIGENTE Y SEGURO

Pero no solo Leviton proporcionó productos inteligentes. Además, se utilizaron ICFT para proteger contra la electrocución en toda la cocina y se combinaron con placas de pared sin tornillos a juego para lograr un aspecto elegante que se combinaba directamente con los gabinetes, el papel de pared y las encimeras.

Además, los iPads se conectaron al tomacorriente USB de Leviton que incluye dos receptáculos estándar para electrodomésticos pequeños, así como dos tomacorrientes USB para la carga rápida de teléfonos y tabletas. Estos productos tienen un chip inteligente en el interior para detectar el producto que se está enchufando y proporcionan la cantidad adecuada de alimentación para recargar rápidamente. ¡Nadie quiere un iPad muerto durante una gran fiesta!

La Cocina del Año de House Beautiful se promocionará en la october 2017 edición de la revista.

Instalador:

J Chris Rose

The Circuit Doctor, San Francisco, California

thecircuitdoctor@hotmail.com