Vista rápida
Perfil: En 2015, la JCSU finalizó la construcción de un nuevo centro de ciencias dedicado a ayudar a los estudiantes a prepararse para empleos en el competitivo mercado mundial de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM).
Industria: educación superior
Ubicación: Charlotte, Carolina del Norte, EE. UU.
Desafío: la JCSU necesitaba una solución flexible y personalizada que maximizara la utilización de fibra y proporcionara un rendimiento de alta velocidad de 10G.
Solución: sistema OPT-X™ Unity de Leviton
Durante casi un siglo, la Universidad Johnson C. Smith (JCSU) ha brindado educación excepcional a un grupo diverso de estudiantes talentosos y altamente motivados de diversos contextos étnicos, socioeconómicos y geográficos. La JCSU, una universidad privada de artes liberales con una orgullosa tradición de Universidad y Colegio Históricamente Negro (HBCU), continúa mejorando las instalaciones del campus para impulsar las oportunidades de los estudiantes y crear una base para el éxito continuo. “Uno de los objetivos clave de nuestra campaña es brindar una experiencia de campus vibrante a nuestros más de 1.600 estudiantes y 7.000 exalumnos”, dijo el Dr. Ronald L. Carter, Presidente de la Universidad Johnson C. Smith.
En 2015, la JCSU finalizó la construcción de su nuevo centro de ciencias. Esta instalación académica de cuatro pisos y 6.000 metros cuadrados está dedicada a ayudar a los estudiantes a prepararse para empleos en el competitivo mercado mundial de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM).
El nuevo centro de ciencias es un reflejo del compromiso de la JCSU de preparar a los estudiantes para los campos relacionados con STEM, y las instalaciones albergan cuatro centros educativos recientemente creados, entre ellos, el centro para energía renovable, el centro para informática médica, el centro para análisis y el centro para bioinformática. Los estudiantes también se beneficiarán de auditorios y salas de conferencias de vanguardia, así como laboratorios y estaciones de trabajo de energía de vanguardia.
“La red de nuestro edificio STEM anterior no satisfacía las necesidades de la escuela”, dijo John Norris, director de TI de la JCSU. “Necesitábamos cerrar la brecha de lo que faltaba en la educación superior”. Para lograr este objetivo, la JCSU recurrió a Leviton para sus necesidades de conectividad de red.
Al realizar el cambio a la JCSU de Leviton
, originalmente seleccionó un sistema de conectividad que no era de Leviton para respaldar el nuevo centro de ciencias. Sin embargo, una vez que se enteraron de la flexibilidad y personalización ofrecida por Leviton, se volvió a especificar el proyecto para incluir exclusivamente la conectividad de Leviton. “Los productos de la competencia no podían igualar la flexibilidad de diseño que ofrecía Leviton”, dijo Norris, “y Leviton pudo crear soluciones personalizadas para cumplir con nuestros requisitos de red específicos”.
"Los productos de la competencia no podían igualar la flexibilidad de diseño que ofrecía Leviton".
La infraestructura del nuevo centro de ciencias fue diseñada por Vertex Technology Consultants, Inc., una firma de diseño de redes de datos, telecomunicaciones, seguridad y audio y vídeo de bajo voltaje que ha trabajado con la JCSU durante más de 15 años. “Cuando la JCSU nos dijo que quería instalar productos de Leviton en el nuevo centro de ciencias, estaba ansiosa por evaluar las capacidades de Leviton”, dijo Rick Sousa, Presidente de Vertex Technology Consultants, Inc. “Después de una evaluación cuidadosa, determinamos que los productos de Leviton se alineaban bien con las especificaciones establecidas y que estaban encantados de incluirlos”.
Al implementar el sistema MTP® de 24 fibras OPT-X Unity de Leviton, la JCSU ahora puede dividir pares para utilizar el 100% de la fibra en la red. El uso de cables preterminados y cintas personalizadas permitió a la universidad repartir 8 fibras para 40G entre los interruptores y 16 fibras para ocho enlaces de 10G con cintas, eliminando la fibra oscura, reduciendo costos y maximizando el uso del espacio.
La JCSU había instalado una caja de fibra de estante fijo, pero los problemas de accesibilidad llevaron a la universidad a actualizar a cajas OPT-X 1000i más accesibles con bandejas deslizantes extraíbles. “A lo largo del proyecto, habíamos trabajado estrechamente con Leviton y nuestro representante de ventas, Todd Lovelace de JPI Associates”, dijo Norris. “Pudieron apresurar una solución de Leviton que proporcionara la accesibilidad que necesitábamos”.
"Pudieron apresurar una solución de Leviton que ofrecía la accesibilidad que necesitábamos".
Además de implementar la solución OPT-X Unity de Leviton, las cajas OPT-X 1000i y la fibra monomodo, la conectividad para el nuevo centro de ciencias también es compatible con 1.200 conectores UTP CAT 6 QUICKPORT™ EXTREME™. Y para mejorar el rendimiento de la red con un diámetro externo pequeño, la JCSU instaló un cable con clasificación plenum LANmark-6TM Berk-Terk.
"Los productos Leviton pasaron sin inconvenientes con otros equipos de infraestructura y la instalación de red fue fluida en cada paso del proceso".
Estableciendo nuevos estándares
El nuevo centro de ciencias de la JCSU es el primer edificio del campus que admite una red troncal de 10G. También es el primer edificio del campus en utilizar la conectividad de Leviton, pero no será el último. “Los productos de Leviton pasaron sin inconvenientes con otros equipos de infraestructura”, dijo Norris, “y la instalación de la red fue fluida en cada paso del camino”.
Para instalar su nueva red 10G, la JCSU confió en la experiencia de AFL Network Services. “Para esta instalación, la JCSU necesitaba una solución flexible, personalizada y rápida que respaldara el crecimiento futuro de la red, y Leviton la ofrecía”, dijo Elias Elia, Director Regional de Servicios Empresariales de AFL Network Services. AFL tiene una relación de larga data con la JCSU y tiene amplios conocimientos de las últimas tecnologías que crean infraestructuras para redes rápidas, confiables y flexibles. “Leviton fabrica un producto competitivo y confiable”, dijo Elia, “y los usamos tan a menudo como podemos”.
Ahora que el nuevo centro de ciencias está completo, más de 1.600 estudiantes por año se beneficiarán del rendimiento de alta velocidad de 10G. Leviton ayudó a establecer el estándar para la implementación de infraestructura a medida que la universidad crece. “Leviton aportó un enorme valor a este proyecto a través de su flexibilidad de diseño y enfoque orientado al servicio”, dijo Norris. “Estamos muy contentos con el valor que brinda Leviton”.
“Leviton aportó un enorme valor a este proyecto a través de su flexibilidad de diseño y enfoque orientado al servicio. Estamos muy contentos con el valor que brinda Leviton”.