A medida que la población canadiense envejece, somos testigos de un aumento constante en el mercado de hogares privados para la jubilación. Estas instalaciones para personas mayores se adaptan a los jubilados y satisfacen sus necesidades, que generalmente cuentan con farmacias, salones de belleza y una variedad de entretenimientos y pasatiempos que permiten a los residentes socializar a diario.
Desde ahora y hasta 2030, una de cada cuatro personas cumplirá 65 años en Canadá. Esto significa que se requerirán instalaciones de mayor antigüedad. Leviton tendrá un papel que desempeñar durante la fase de construcción de estos complejos de viviendas. De hecho, nuestro equipo de profesionales especializados en redes ha colaborado con uno de los actores clave de esta industria en más de 30 residencias privadas nuevas para personas mayores.
Al principio, el instalador certificado y nuestro equipo sugirieron al contratista que se instalara un sistema de automatización de edificios completo en cada habitación (vídeo, datos, VoIP, inalámbrico y seguridad). En general, la instalación típica elegida para la residencia de personas mayores requiere cableado de cobre de categoría 5e o 6. Sin embargo, la evolución continua y el alcance cada vez mayor de la tecnología requieren la instalación de sistemas de distribución de información eficientes en estas instalaciones. Por este motivo, una red óptica pasiva compatible con gigabits es más adecuada debido a un ancho de banda y velocidad de transmisión superiores.
Además, la instalación de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit es un procedimiento más simple que una instalación de cobre; una única fibra óptica conectada a un enrutador puede funcionar con 32 terminales de red óptica, mientras que se necesitan 32 cables de cobre para funcionar con una red correspondiente. Reducir la cantidad de cables roscados representa un ahorro de costos y una reducción de casi el 15% de toda la estructura de cableado.
Por lo tanto, el contratista firmó un acuerdo con Leviton para construir más de 30 residencias privadas para adultos mayores en Quebec y Ontario. Juntos, el contratista y nuestro equipo de redes colaboraron en el diseño que luego se duplicó de un proyecto a otro. Nuestros expertos también prestaron asistencia técnica para facilitar estos proyectos.
En la actualidad, Leviton es el fabricante de la mayor cantidad de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabit y se establece como LA referencia en Canadá. En el futuro, podemos esperar que este formato se utilice en otros tipos de proyectos comerciales, públicos y gubernamentales.
Arquitectura de red
Se puede encontrar un GPON en varias aplicaciones, pero nos concentraremos en el tipo de fibra a escritorio (Fibra-to-desktop, FTTD) que se utiliza con frecuencia en instalaciones comerciales, educativas y gubernamentales. Los POLS más usados cumplen con el estándar ITU-T G.984 GPON Clase B+. En esta aplicación, GPON se distribuye a través de conectores de fibra óptica simples monomodo y separador(es) ópticos pasivos que generalmente utilizan conectores pulidos en ángulo (Angulard Polish Connectors, APC) para proporcionar terminaciones precisas que minimizan el impacto de la inserción y la pérdida de retorno. Este sistema GPON tiene cuatro componentes principales: el terminal de línea óptica (OLT), los medios de transporte (cableado y componentes), el divisor de fibra óptica y el terminal de red óptica (ONT).