Minimice el tiempo de inactividad y maximice la productividad con los productos impermeables de Leviton
Lexington, Michigan
Gielow Pickles, de propiedad familiar, ha estado procesando encurtidos, pepinos y pimientos durante más de cinco generaciones. Con múltiples ubicaciones en los Estados Unidos, Gielow es líder en la fabricación de encurtidos refrigerados para la industria de servicios de alimentos.
Para mantener las condiciones sanitarias adecuadas para la producción masiva de alimentos, todas las instalaciones de Gielow se someten a procedimientos de limpieza intensos, incluidos lavados a alta presión y alta temperatura. Los productos de cableado eléctrico que suministran alimentación a maquinaria crítica deben ser resistentes a la corrosión asociada con lavados exhaustivos y frecuentes, además de los desmenuzados, el agua y los químicos. Gielow requiere que todos sus productos de cableado eléctrico industrial tengan clasificación IP6, lo que garantiza la protección contra el ingreso de polvo en lavados con chorro de vapor, de alta presión y de alta temperatura. Las clasificaciones IP6 garantizan un rendimiento confiable del producto que puede resistir entornos difíciles y exigentes.
Gielow se dio cuenta de que los productos de cableado eléctrico que había instalado se estaban llenando de agua y agua encurtida durante las operaciones diarias y los lavados nocturnos. Esto no solo supuso un peligro potencial para la seguridad de todos los empleados, sino que generó mucho tiempo de inactividad no planificado y falla en los equipos. Cada pocos meses, Gielow se vio obligado a apagar maquinaria crítica para reemplazar los productos dañados por líquidos. Después de observar la amenaza que esto representaba para las operaciones y los resultados de la empresa, Gielow se comunicó con su distribuidor local, Medler Electric, para obtener ayuda, quien a su vez llamó a Leviton Manufacturing.
Leviton quería inmediatamente obtener más información sobre la situación de Gielow y cómo las soluciones de la empresa podrían ayudar. Tanto el gerente sénior de productos comerciales e industriales de Leviton como el especialista local en productos industriales fueron a la sede central de Gielow en Michigan, que fue el comienzo de una relación de colaboración a largo plazo.
Una de las primeras soluciones impermeables que Leviton ofreció a Gielow fueron los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch®. “La primera caja que colocamos en la pared, literalmente vertimos agua todo el día... es tan seca como un hueso”, dijo Tom Grant, Director de Mantenimiento de Gielow. Con clasificaciones IP66, IP67, IP68, IP69 e IP69K, estos productos certificados por NSF resolvieron con éxito el problema de intrusión de agua de Gielow. Posteriormente, Leviton presentó los interbloqueos mecánicos de la serie LEV, que incorporan un interruptor de desconexión de seguridad y un receptáculo IEC en una caja impermeable no metálica. Con los tornillos de montaje y terminal de soporte, Gielow pudo acelerar la instalación del producto. Una de las principales áreas en las que se instalaron estos interbloqueos mecánicos se montó en paquetes de alimentación temporales, lo que les permitió a los empleados enchufar, desconectar y reubicar los productos de manera fácil y segura.
Además de los desafíos mencionados anteriormente que representaba la intrusión de líquidos, Gielow también buscaba productos con una empuñadura más duradera que pudiera encenderse o apagarse fácilmente, incluso con manos mojadas o con guantes. Al enterarse de esto, Leviton probó muchos materiales y longitudes de mango diferentes con Gielow hasta que encontraron la solución perfecta: un mango más largo y sobremoldeado. Esto no solo brinda un mejor agarre, sino que también cuenta con tres disposiciones de cierre/etiquetado para cumplir con la OSHA, una característica de seguridad sumamente importante para cualquier instalación de fabricación industrial, lo que permite a Gielow apagar la alimentación de manera constante y segura durante el mantenimiento.
Al instalar los productos industriales impermeables de Leviton, Gielow ha podido minimizar el tiempo de inactividad no planificado y aumentar la productividad en sus instalaciones. Grant señaló: “Los interruptores Leviton entran en todos los equipos nuevos que construimos. Es un claro ganador para nosotros... Leviton, como empresa, en mi opinión, fue un jonrón”.