Soluciones de cargador USB para hostelería
El Davenport Grand Hotel en Spokane, Washington, un hotel recientemente construido de 17 pisos con 716 habitaciones, cuenta con las últimas comodidades y tecnología que los viajeros de hoy en día esperan, brindándoles un ambiente relajante y reconfortante para recargar energías, tanto en su cuerpo como en sus productos electrónicos. Doug Ward, electricista maestro de Worthy Enterprises, tenía la tarea de seleccionar e instalar productos de cableado eléctrico para el nuevo hotel y quería ofrecer a los huéspedes productos atractivos y de alta calidad en las habitaciones y en todo el resto de la propiedad. Si bien a veces se pasa por alto en el proceso general de diseño, Ward y el equipo del Davenport Grand Hotel reconocieron la sutil importancia que los productos eléctricos innovadores pueden brindar a la experiencia del hotel.
El viajero de hoy, ya sea por negocios o vacaciones familiares, trae consigo los últimos dispositivos electrónicos. Según una encuesta reciente sobre el uso de energía, el 70 por ciento de los viajeros lleva computadoras portátiles cuando viajan y el 88 por ciento lleva teléfonos inteligentes cuando viajan. Ward comprendió la necesidad de encontrar una solución eléctrica para satisfacer las necesidades digitales de los viajeros y, a la vez, cumplir con los requisitos eléctricos del hotel, como teléfonos, lámparas y televisores.
Ward recurrió a Leviton, el fabricante líder de productos eléctricos, para encontrar una solución que satisficiera las necesidades del hotel. “Sabía que Leviton produce una variedad de productos de alta calidad en una variedad de colores, yo recurrí a ellos para ver si ofrecían una solución que satisficiera específicamente las necesidades de los viajeros que visitaban el hotel”, explicó Ward.
Durante las conversaciones con Larry Williams, representante de ventas de Leviton, Ward presentó el cargador USB/receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones de Leviton. Este tomacorriente eléctrico tiene dos receptáculos a prueba de manipulaciones de 20A y dos puertos USB con alimentación de carga de 3,6 A, lo que permite a los huéspedes cargar dos productos electrónicos alimentados por USB, como teléfonos inteligentes y móviles, tabletas, productos de juegos, libros electrónicos, cámaras digitales y más, al tiempo que deja los dos receptáculos libres para otros usos, como relojes despertadores y lámparas. Entendiéndose que la mayoría de los viajeros usan sus productos móviles como relojes despertadores, se instalaron receptáculos USB a cada lado de las camas en las 716 habitaciones para permitir la carga durante la noche. Los receptáculos USB también se instalaron cerca de los escritorios para que los huéspedes puedan cargar sus productos móviles, enchufar sus computadoras portátiles mientras trabajan y usar la lámpara cerca del escritorio, todo desde un tomacorriente eléctrico. Además, debido al microchip inteligente dentro de los receptáculos USB de Leviton que reconoce las necesidades de carga específicas de cada producto, los huéspedes del hotel tienen la garantía de que sus productos están cargados con una alimentación y velocidad óptimas.
Ward también instaló receptáculos USB de Leviton en el vestíbulo y otras áreas comunes del hotel para permitir a los huéspedes la comodidad de cargar un producto dondequiera que estén. Los dos puertos USB del producto se colocan verticalmente para brindar a los huéspedes un amplio espacio para insertar y manipular los cordones de carga. El diseño contemporáneo y estéticamente atractivo complementa la decoración del Davenport Grand Hotel y le da un acabado.
Para satisfacer las necesidades adicionales de los viajeros que se alojan en el Davenport Grand Hotel y crear un entorno más cómodo y lujoso, Ward también seleccionó e instaló otros productos de Leviton en todo el hotel. Se instalaron luces guía LED e interruptor Decora® de combinación de Leviton en el baño de cada habitación para mayor seguridad y conveniencia. Los LED de ahorro de energía se encienden y apagan automáticamente según el nivel de luz ambiente para que los huéspedes no tengan que buscar el interruptor de luz por la noche. Los interruptores de luz, receptáculos y placas de pared Decora se instalaron en diferentes colores en todo el hotel para complementar el diseño del hotel. Los famosos receptáculos ICFT de alta calidad de Leviton cumplen con los requisitos del NEC®y se instalaron en todo el hotel para brindar un nivel adicional de seguridad eléctrica. Todos los productos de Leviton instalados en habitaciones y áreas públicas realzan el lujoso ambiente del Davenport Grand Hotel y ofrecen a los huéspedes la calidad y la seguridad eléctrica que Leviton se compromete a brindar.
Además de mejorar la experiencia de los huéspedes, también se seleccionaron productos de Leviton para áreas no públicas restringidas a los empleados del hotel. Se instalaron ICFT y receptáculos estándar de hasta 50A en áreas de servicio y cocinas para equipos y cafeteras, y se instalaron más receptáculos de 50A en tres salones junior y un gran salón para alimentar equipos durante eventos.
En el Davenport Grand Hotel se instalaron más de 150 productos únicos de Leviton, con un total de casi 16.000 unidades individuales. Ward ha trabajado con Leviton en muchos otros proyectos en los últimos quince años, incluidos otros dos grandes hoteles.
"Trabajar con Leviton siempre es un placer", dijo Ward. “Nuestro representante de ventas local de Leviton hizo todo lo posible para garantizar que obtuviéramos la calidad y variedad de productos que necesitábamos para nuestras numerosas aplicaciones en todo el hotel. Fue un alivio que Larry nos ayudara con las pequeñas cosas y nos asegurara de que el proyecto se llevara a cabo sin problemas, y esperamos seguir usando los productos de Leviton en el futuro, sabiendo que la gran calidad y el servicio al cliente están de nuestro lado”.