La aparición de nuevas innovaciones tecnológicas ha transformado los hábitos y comportamientos de las personas y la educación no es una excepción. Nuestras soluciones ayudan a las escuelas a permitir que tanto los alumnos como los profesores disfruten de la última tecnología.
Recientemente, nuestro equipo y distribuidor asociado de Leviton, EB Horsman, ha brindado una solución completa a Brentwood College. Esta escuela de enseñanza compartida es reconocida por su enfoque innovador, sus programas preparatorios y su espectacular entorno frente al mar. La escuela de enseñanza es una parte integral del campus y ofrece un entorno único para el desarrollo y el cumplimiento de los estudiantes.
El desafío
Durante una sesión de formación en Brentwood College, estaban considerando la solución de un competidor para sus necesidades de TI/AV en aulas y salas de reuniones. Les preocupaba el costo y la programación necesaria para usar el sistema de ese competidor. Después de realizar una demostración y mostrarles que nuestra solución de TI/AV de Leviton es un sistema plug-n-play que no requiere programación, quedaron muy impresionados.
La opinión que nos dieron fue que nuestra solución de TI/AV era ideal para su aplicación, ya que que quería un sistema que fuera fácil de usar para sus profesores, especialmente para aquellos que no eran expertos en tecnología. Además, el ahorro de costos con nuestra solución de TI/AV fue una ventaja.
Esto alivia muchas de las inquietudes por la densidad y el alcance de la fibra y reconoce que, con varios cientos de consumidores de ancho de banda de superusuarios en residencia, el modo único fue sin duda la solución para todos ellos que transmitían vídeo al mismo tiempo por la noche y los fines de semana. El uso fuera de la escuela por parte de los estudiantes es una dinámica que la mayoría de las organizaciones no necesitan tener en cuenta. Además, con respecto a la seguridad de la red de TI de la escuela, no hubo posibilidad de que se viera comprometida, ya que los sistemas de TI/AV están centrados en una sola clase y no están en la red de TI de la escuela.
Una de las cosas interesantes de Brentwood College fue su reconocimiento de que la fibra monomodo iba a ser su solución de fibra para todo en el campus.
La solución
Los extensores de señal audiovisual de Leviton permiten a las escuelas utilizar cables versátiles clasificados por categoría para transmitir señales de gran ancho de banda a los productos más recientes en cualquier lugar de la habitación.
Los amplificadores de audio de Leviton se integran fácilmente con la infraestructura existente y ayudan a cumplir con los requisitos de decibelios de la ADA. Y con opciones de control audiovisual simples y capacidad de conmutación automática, los maestros pueden agregar/controlar entradas fácilmente de hasta tres fuentes diferentes.
Transmisor y receptor extensor HDMI® (41910-HTR)
- Amplificador de audio de mezcla de 4/8 Ω (41920-A01)
- Placa de pared para panel de control de 8-Button (41920-CP8)
- Placa de pared extensora HDBaseTTM de conmutación automática HDMI® y VGA (41920-HRC)