Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Método de innovación de

Método de innovación de
La forma de innovación de: Pulte construye hogares del futuro en la primera ciudad alimentada por energía solar de Estados Unidos

Con lo último en tecnología nueva y emergente, los hogares de la ambiciosa comunidad Innovation Way ubicada en el sudoeste de Florida, liderada por el desarrollador, cuentan con una amplia gama de características inteligentes y ecológicas para brindar a los residentes un estilo de vida más seguro y conveniente, y ecológico. Leviton y el socio constructor, Pulte Homes, trabajaron juntos para incluir los últimos productos eléctricos en su plano de planta de Cobblestone, para cumplir con la misión del proyecto de Pulte: “contar con sistemas de construcción de vanguardia, ecológicos avanzados y tecnología para el hogar inteligente”.

El centro de carga del futuro...¡Hoy!

En el centro de cada hogar se encuentra el centro de carga de Leviton, el corazón del sistema eléctrico. Diseñado con tecnología avanzada, el centro de carga de Leviton ofrece características de seguridad mejoradas y funcionalidad inteligente opcional. Los interruptores de circuitos ICFT de Leviton son los únicos interruptores de circuitos ICFT actualmente en el mercado que evitan el restablecimiento si se pierde la prueba de falla a tierra. Al optar por instalar interruptores de circuitos inteligentes, el centro de carga de Leviton se convierte en una herramienta de manejo de energía que permite a los usuarios conectarse a la aplicación My Leviton y acceder a los datos de su centro de carga a través de un teléfono inteligente, tableta o computadora de escritorio. Con un diseño moderno y una atractiva caja blanca con ventana de observación opcional, el centro de carga de Leviton para interiores es estéticamente atractivo, por lo que es la opción ideal para colocar en cualquier lugar del hogar.

Mejoras de iluminación inteligente

Al seleccionar los controles de iluminación Decora Smart® de Leviton, Pulte les brinda a sus clientes la capacidad de manejar la iluminación con la aplicación gratuita My Leviton o mediante comandos de voz con asistentes de voz líderes que funcionan con los productos Decora Smart. El control va mucho más allá de encender y apagar las luces.  Los atenuadores Decora Smart con wifi® y control de aplicación sin inconvenientes facilitan la atenuación o el brillo de la iluminación para crear ambientes, crear ambientes para cualquier actividad y programar programas de iluminación para mejorar la seguridad. La instalación del atenuador Decora Smart con reconocimiento de voz y Amazon AlexaTM lleva la tecnología a otro nivel. Este producto moderno combina una iluminación wifi fácil con la comodidad del asistente de voz Amazon Alexa en una única unidad elegante que puede colocarse en cualquier habitación del hogar.

Cuando se instalan múltiples productos inteligentes en un espacio, todo puede manejarse desde una ubicación central. El controlador de 4-Button Decora Smart® con wifi® hace que esto suceda. El controlador 4-Button brinda un control sofisticado en la pared de múltiples productos Decora Smart con wifi, ambientes de iluminación de habitaciones y actividades de iluminación de todo el hogar con solo tocar un botón.

Josh Graeve, Presidente de División de Pulte Homes, resumió las ventajas de la iluminación inteligente: “Innovation Way en fue un proyecto emocionante que reunió a los líderes de la industria que allanan el camino para facilitar la vida de los dueños de casa a través de la tecnología y la innovación. Leviton fue la opción clara para nuestros controles de iluminación y red de datos. Nuestros dueños de casa encuentran sus productos simples y fáciles de usar”.

La vida inteligente no termina ahí. Los seguros inteligentes de las puertas añaden otra capa de tecnología deseable al hogar. Schlage, líder de la industria de cierre de puertas, se asoció con Leviton para integrar las actividades de iluminación y bloqueo con wifi habilitadas para aplicaciones. Esta integración permite a los usuarios activar convenientemente la actividad de iluminación asociada con la actividad de bloqueo para mejorar la seguridad del hogar, por ejemplo, al desbloquear la puerta se encienden las luces y al bloquear la puerta se apagan las luces. Los usuarios también pueden aprovechar el modo AUSENTE, que crea una actividad de iluminación aleatorizada para ayudar a crear un aspecto “habitado” mientras están lejos de casa.

Con el alcance de los productos inteligentes para el hogar expandiéndose todos los días, el futuro es brillante para los constructores de casas, ya que podrán explorar las opciones más recientes y brindar a los nuevos dueños de casa toda la seguridad y conveniencia que la industria tiene para ofrecer. Innova-tion Way es una plantilla de lo que es posible.