Cargando...

Cuatro pasos para implementar correctamente una red inalámbrica empresarial

¿Cuál es la mejor manera de prepararse para aplicaciones emergentes red inalámbrica demandas? Si su organización realizó una actualización relativamente reciente a su red inalámbrica, es posible que no esté lista para realizar otra inversión significativa; tal vez una actualización a corto plazo tenga más sentido. O tal vez su organización esté lista para invertir en el sistema más nuevo, uno con el ancho de banda e infraestructura que permitirán que la empresa siga el ritmo del uso creciente de datos en los próximos años.

Leviton recomienda seguir cuatro pasos importantes para implementar correctamente una red empresarial inalámbrica.

PASO 1: CONOZCA LA TECNOLOGÍA : El primer paso es una fase general de recopilación de información. Desea comprender la tecnología y las diferencias entre las diversas especificaciones inalámbricas.

Por ejemplo, la combinación de mayor capacidad, vías de señal concentradas y técnicas de modulación mejoradas en 802.11ac ha mejorado significativamente el rendimiento inalámbrico con respecto a la tecnología 802.11n. Sin embargo, hay una compensación que debe tenerse en cuenta con 802.11ac: cobertura. Si bien los WAP 802.11ac proporcionan señales más rápidas y limpias al funcionar con una frecuencia de 5 GHz, es probable que ofrezcan una cobertura reducida debido a la longitud de onda más corta en la banda de frecuencia de 5 GHz. Una longitud de onda más corta significa que la señal tiene más dificultades para moverse por paredes o muebles, por lo que debe estar más cerca del WAP para obtener una buena señal.

INTERCAMBIO: Más susceptible a la obstrucción
Una planificación cuidadosa considera los posibles inconvenientes de 802.11ac.

PASO 2: CONOZCA QUÉ DISPOSITIVOS UTILIZARÁN LA RED INALÁMBRICA Y SUS NECESIDADES DE CAPACIDAD .  Responda algunas preguntas importantes acerca de la composición de sus aplicaciones. ¿Qué tipos de productos accederán a la red inalámbrica y cuántas personas usarán wifi a la vez? ¿Dominarán su ancho de banda las máquinas de imágenes hospitalarias o las máquinas inteligentes en un depósito? ¿El wifi servirá a personas que usan teléfonos inteligentes en una sala de espera de hospital? O tal vez su entorno sea una universidad enorme, donde los estudiantes usarán computadoras portátiles y tabletas en una sala de conferencias o dormitorio. Las necesidades pueden variar de un edificio a otro.

Al intentar determinar cómo implementar redes inalámbricas, debe planificar cuidadosamente según las necesidades comerciales y el tamaño y tipo de aplicación a la que prestará servicio la red. Basándose en esa información, puede tomar una mejor decisión sobre qué tecnología inalámbrica tiene sentido para usted.

PASO 3: CONOZCA QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA ES MEJOR PARA SU ENTORNO Y LA DISPOSICIÓN DEL EDIFICIO :  Su entorno influye en el tipo de WAP que elige y dónde se instalarán. ¿Es la red inalámbrica para un espacio comercial, una escuela, un entorno de cuidado de la salud o un entorno de fabricación? ¿Qué tamaño tiene el edificio? ¿Cuál es el diseño? Si es un espacio comercial, ¿los trabajadores están en un espacio abierto, cerrado o semicerrado? ¿Cuáles son los materiales de construcción dentro del espacio? La frecuencia de 6 GHz puede verse afectada por las barreras de partición de concreto, vidrio de seguridad y metal. Cuando está planificando una implementación de Wi-Fi7, debe asegurarse de que funcionará en su entorno.

Deberá realizar una encuesta de radiofrecuencia (RF) para probar la cobertura, la intensidad de la señal y cualquier posible interferencia. En función de los resultados de la encuesta de RF, puede pensar dónde desea colocar los WAP y cómo los instalará. ¿Será una instalación en cielorraso? ¿Una instalación en la pared? ¿Utilizará una caja WAP? ¿Una combinación de los tres? Una vez más, su entorno entra en juego aquí. Por ejemplo, en un entorno de cuidado de la salud, los WAP deben estar cerrados, ya que los requisitos de control de infecciones imponen restricciones a la extracción o elevación de techos.

La frecuencia de 6 GHz puede verse afectada por las barreras de partición de concreto, vidrio de seguridad y metal. Cuando está planificando una implementación de Wi-Fi 7, debe asegurarse de que funcionará en su entorno.

PASO 4: ESCOJAS DE CONECTIVIDAD Y CABLEADO : Deben instalarse productos  de categoría 6A y se recomiendan múltiples cables Cat 6A por WAP para admitir Wi-Fi 5, 6, 6e y 7. Y para aprovechar al máximo el Wi-Fi 7 hoy y en el futuro, la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (Telecomunicaciones Industry Association, TIA) sugiere que considere cablear al menos dos conexiones Cat 6A por cada WAP, de manera que las actualizaciones futuras demoran menos tiempo. Y para cumplir con todo el potencial de Wi-Fi 7, se recomiendan cuatro caídas cat 6A.

Para obtener más información acerca de las soluciones de cableado para su red, consulte “Preparación para la próxima ola de redes inalámbricas empresariales".

-------------------------------------------

SOLUCIONES PARA LAS REDES INALÁMBRICAS MÁS RECIENTES
Soluciones de Red de Leviton es un proveedor líder de soluciones de cableado y conectividad para empresas. Nuestro Acoplador VXC™ proporciona un enlace permanente flexible y confiable en techos abatibles a WAP. Permite la flexibilidad de mover el enlace permanente para refinar la cobertura de wifi o la ubicación de la WAN sin necesidad de volver a probar el enlace. Cuando se utiliza con el Sistema ATLAS-X1™ RDT MILLENNIUM™, obtiene una protección AXT mejorada y un soporte de red inalámbrica óptimo.

-------------------------------------------

Para obtener más información acerca de cómo preparar su red inalámbrica para manejar las últimas tecnologías, descargue nuestro informe técnico “Optimización de Wi-Fi 7 a través de infraestructura de cableado", en www.leviton.com/ns/whitepapers.