Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Centro de carga

Canalizar la electricidad para alimentar hogares ha sido fundamental en el avance hacia la vida moderna.  En la actualidad, el centro eléctrico que dirige el flujo de energía eléctrica dentro del hogar es el centro de carga, que está formado por numerosos interruptores de circuitos individuales para manejar la distribución de energía en los circuitos eléctricos de todo el hogar. Irónicamente, los centros de carga como los conocemos actualmente son una innovación relativamente nueva. Aunque Thomas Edison desarrolló una versión preliminar de un interruptor de circuitos a fines del siglo XX, los fusibles fueron los principales medios de protección contra sobrecorriente durante la primera mitad del siglo XX. Al principio, una “caja de fusibles” contenía un par de fusibles y un interruptor de cuchilla para manejar la alimentación. Todo esto cambió a principios de la década de 1950 a medida que se agregaban electrodomésticos al hogar y se necesitaban amperios adicionales para cumplir con sus requisitos de energía.

Para poner esto en perspectiva, antes de la década de 1950, una aplicación común era el portafusibles de 120VAC, 30A (dos fusibles/circuitos e interruptor de revestimiento de cuchilla). Durante los años 1950s-1960, el portafusibles seguía utilizando, pero en una capacidad mayor a 240VAC, 60A (4 fusibles/circuitos en un panel).

Si bien algunos fabricantes surgieron con interruptores de circuitos residenciales a fines de la década de 1940 y principios de la década de 1950, no fue hasta 1955 cuando un fabricante lanzó un interruptor “QO” de apertura rápida que se convirtió en el estándar de facto en construcciones nuevas.

Centro de carga

A partir de 1955-1960, el centro de carga, como generalmente imaginamos, se convirtió en estándar.

El interruptor de circuito con fuga a tierra (ICFT) se introdujo en la década de 1970, pero se prefería la versión de receptáculo conveniente a una solución de panel. Las cosas permanecieron estables durante años hasta 2002, cuando se agregaron requisitos de protección de interruptores de circuito por falla de arco (ICFA) al National Electrical Code® (NEC®) en los EE. UU.

Diez años más tarde, en 2012, dos importantes fabricantes de centros de carga presentaron el interruptor de circuitos neutro conectable, que eliminó el cable flexible neutro. Esto fue un gran paso adelante, ya que los cables flexibles solían requerir mucho trabajo y tiempo durante la instalación y obstruyeban las canaletas del centro de carga.

El desarrollo y la introducción de un producto ICFA/ICFT integrado se lanzaron oficialmente al mercado justo a tiempo para alinearse con el NEC de 2014, que requiere protección ICFA en la cocina y el área de lavandería.

Claramente, el paso más significativo hacia la evolución del centro de carga ocurrió en 2018 con el lanzamiento de el centro de carga de Leviton.  Con su diseño completamente conectable, este panel revolucionario les brinda a los contratistas la capacidad de instalar unidades más rápido. Desde la perspectiva del dueño de casa, los interruptores de circuitos del centro de carga de Leviton con sus luces indicadoras LED integradas facilitan la identificación de problemas cuando se dispara un interruptor de circuitos. Los interruptores de circuitos de Leviton también cuentan con un mango balancín que es más fácil de activar y el panel general en blanco clásico tiene un aspecto elegante y moderno con una ventana de observación opcional para ver el estado de un vistazo.  Este aspecto actualizado funciona bien con muchos interiores, por lo que el centro de carga ya no está diseñado para guardarse en el sótano o la sala de servicios públicos. Además, es una adición atractiva a las unidades de apartamentos donde el centro de carga se coloca generalmente en la cocina o el área de estar.

Poco después del lanzamiento inicial del centro de carga de Leviton, Leviton introdujo la opción de actualizaciones de funcionalidad inteligente mediante la instalación de Interruptor de circuitos inteligente y un centro de datos. Los dueños de casa que escojan interruptores de circuitos inteligentes pueden conectarse a la aplicación My Leviton y disfrutar de un acceso fácil a los datos de su centro de carga a través de un teléfono inteligente, tableta o computadora de escritorio. La funcionalidad inteligente permite a los usuarios ver el consumo de energía en tiempo real, calcular los costos mensuales aproximados de energía, saber cuándo y por qué se dispara un interruptor de circuitos, apagar remotamente un interruptor de circuitos y mucho más.

Nuevo centro de carga de Leviton

Desde sus humildes comienzos hasta la integración inteligente, el centro de carga ha evolucionado con claridad para satisfacer las necesidades de alimentación y seguridad, así como los deseos de los dueños de casa de la actualidad.  Leviton, al igual que usted, espera ver qué innovaciones tendrá el futuro.