Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Autoverificación ICFT

Por seguridad personal, es muy importante tener Tomacorrientes ICFT en su hogar. De hecho, el National Electrical Code® exige que se encuentren  en ubicaciones húmedas y mojadas, como baños, cocinas, sótanos, lavaderos y cualquier ubicación cerca de una fuente de agua.

Los tomacorrientes ICFT (interruptor de circuito con fuga a tierra) pueden identificarse con los botones de PRUEBA y REST ubicados en el centro del tomacorriente. Están especialmente diseñados y diseñados para detectar fallas a tierra y responder interrumpiendo la alimentación para ayudar a evitar lesiones por choque eléctrico. Una falla a tierra es un caso en el que, en lugar de seguir su ruta segura normal, la electricidad sobrecarga un circuito, cortocircuita un circuito o sigue una ruta no deseada. Por ejemplo, cuando la humedad entra en contacto con un producto, puede provocar una falla a tierra y la falla a tierra crea un choque eléctrico dañino. Sin la protección ICFT, la falla a tierra puede muy bien herir a la persona en su camino.

Por supuesto, la protección ICFT es tan buena como el propio ICFT. Los  ICFT SmartlockPro®de Leviton tienen una característica patentada de restablecimiento/bloqueo que evita el restablecimiento del producto si por cualquier motivo no puede responder a una falla a tierra. Otros ICFT pueden restablecerse aunque ya no se brinde protección, lo que crea una falsa sensación de seguridad.

Para asegurarse de que sus ICFT estén en condiciones de funcionamiento de punta, se recomienda que los pruebe mensualmente. La prueba es tan sencilla como 1, 2, 3...

Pasos:

Enchufe una lámpara o radio en el tomacorriente ICFT y enciéndala.

ICFT de prueba

Presione el botón de PRUEBA en el ICFT.

ICFT de prueba

El ICFT se disparará y se apagará la alimentación de la lámpara o la radio.

Su ICFT SmartlockPro funciona correctamente solo si puede presionar el botón de restablecimiento del ICFT para restablecer la alimentación a la lámpara o la radio.

Prueba de ICFT

Todos ICFT SmartLockPro de Leviton tienen una característica de restablecimiento de cierre que no permite que se restablezca la alimentación si el ICFT está dañado o no puede responder a una falla a tierra. Los receptáculos ICFT que no superen esta prueba deben ser reemplazados inmediatamente por un electricista matriculado.

Por lo tanto, tómese un momento para hacer un inventario de los tomacorrientes de su hogar y asegúrese de que cualquier tomacorriente cerca de una fuente de agua sea un tomacorriente ICFT. Si no es así, no se preocupe. Los tomacorrientes ICFT reemplazan fácilmente los tomacorrientes tradicionales, caben en una caja de pared estándar y usan placas de pared estándar. ¿Qué podría ser más inteligente, simple o seguro que eso?