Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
ICFA

Advertencia: Para evitar incendios, choques o la muerte, apague la alimentación del interruptor de circuitos o fusible y pruebe que la alimentación esté apagada antes de realizar el cableado.

Es importante que el Tomacorriente ICFA se instala en el primer tomacorriente del circuito para garantizar la protección ICFA subsiguiente a los tomacorrientes restantes del circuito.

Protección con ICFA

Antes de comenzar, primero debe identificar los cables de LÍNEA y CARGA en su caja eléctrica.

  • Separe el cable blanco y el cable caliente de un cable del receptáculo y tape cada uno por separado con una tapa de cable. Asegúrese de que sean del mismo cable.
  • Vuelva a instalar el receptáculo en la caja eléctrica, conecte la placa frontal y vuelva a encender la alimentación y el panel de servicio.
  • Determine si la alimentación fluye hacia el receptáculo. Si es así, los cables tapados son los cables LOAD. Si no es así, los cables tapados son los cables LINE.
  • Apague la alimentación en el panel de servicio, etiquete los cables de LÍNEA y CARGA y extraiga el receptáculo antiguo.

Conecte los cables LINE a los terminales LINE

  • El cable blanco (neutro) se conecta al terminal BLANCO (plateado).
  • El cable negro (caliente) se conecta al terminal HOT (latón).

Conecte los cables del cable LOAD a los terminales LOAD

  • Quite la etiqueta amarilla para revelar los terminales de CARGA.
  • El cable blanco (neutro) se conecta al terminal BLANCO (plateado).
  • El cable negro (caliente) se conecta al terminal HOT (latón).

Conecte los cables a tierra (solo si hay una conexión a tierra disponible)

  • Conecte el cable de cobre pelado (o verde) al terminal de conexión a tierra del ICFA
Diagrama de ICFA

Doble los cables en la caja, manteniendo el cable de conexión a tierra alejado de los terminales BLANCO y CALIENTE. Enrosque el receptáculo en la caja eléctrica y conecte la placa frontal.  Por último, debe probar su trabajo. Si conecta por error los cables de LÍNEA a los terminales de CARGA, el ICFA no se restablecerá y no suministrará alimentación al ICFA.

  • Para probar su trabajo, enchufe una lámpara en el ACFI y déjela enchufada. Encienda la alimentación en el panel de servicio.
  • Presione completamente el botón de restablecimiento. Si la lámpara se enciende y la luz indicadora se enciende, el ICFA se ha instalado correctamente.
  • Presione el botón de PRUEBA (y luego el botón de restablecimiento) todos los meses para garantizar el funcionamiento adecuado.

Para obtener más información, visite leviton.com/afci