Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Tecnología de carga de A a PD

Parece que todos los días estamos inundados de información nueva sobre la última tecnología para una carga más rápida y mejor para mantener nuestros productos en funcionamiento. Seamos sinceros, a veces es difícil mantenerse al tanto de lo que significa todo. Analicemos el tema.

Entender los aspectos básicos

Su teléfono inteligente, tableta, computadora portátil o cualquier producto electrónico requiere cierta cantidad de alimentación para cargarse. Al igual que las bombillas de luz, la alimentación se mide en vataje (vatios). Por lo tanto, cuantos más vatios tenga, más energía fluirá. Si lo llevamos un paso más allá, cuanto más potencia fluya, más rápida será la carga.

Más W = Más alimentación  = Carga más rápida

Puertos de carga USB y alimentación

En la actualidad, existen muchos puertos de carga y cabezales de conectores de cables diferentes en el mercado, desde el último tipo C™ hasta el familiar tipo A, Lightning, Micro, Mini, 30 clavijas y otros.  Es importante destacar que hay dos extremos en un cordón de carga, el extremo que se conecta con el producto y el extremo que se conecta con el cargador, y que los conectores de cada extremo pueden ser diferentes.

Las siguientes ilustraciones pueden ayudarlo a identificar el cabezal del conector de su cordón (no se muestran todos los conectores).

Tipo USB

Qué es el tipo C

USB-C, también conocido como Type-C, es el conector más reciente desarrollado por el USB Implementers’ Forum (USB-IF), un grupo de líderes de la industria dentro de la comunidad de productos electrónicos de consumo, como Apple®, Google®, Intel®, Dell y Belkin.

¿El objetivo? Creamos un estándar de conector único que funciona con todos los productos en el futuro. Las ventajas hablan por sí mismas:

  • El tipo C puede llevar más alimentación, por lo que es ideal para cargar computadoras portátiles y otros equipos con requisitos de alimentación más altos 
  • El tipo C puede usarse en cualquier extremo del cable, a diferencia de muchos de los conectores más antiguos
  • El tipo C también se utiliza para transferencia de datos de alta velocidad (los cargadores de tomacorrientes de pared no admiten transferencia de datos)
  • La tecnología funciona en los sistemas operativos más comunes, incluidos iOS, Android, Google, Windows y otros
  • El tamaño pequeño facilita la compatibilidad con productos electrónicos más delgados
  • El conector simétrico reversible puede insertarse fácilmente en cualquier dirección
  • Es “compatible con versiones anteriores” con puertos anteriores como el tipo A cuando se utiliza un adaptador
  • El uso de una configuración de puerto común para todos los productos electrónicos (teléfonos, computadoras portátiles, monitores, impresoras, etc.) ayuda a reducir el vertedero, que se produce al desechar los equipos y productos electrónicos

¿Qué es la entrega de alimentación (Power Delivery, PD)?

La tecnología de entrega de alimentación permite que su producto reciba más alimentación en menos tiempo, lo que resulta en una carga ultrarrápida.  Dado que ofrece una carga más rápida para los últimos productos compatibles con PD, es ideal para cargar tabletas, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros productos que requieren más alimentación para una carga óptima.  Y solo está disponible con el conector tipo C.

¿Qué se necesita para aprovechar la DP?

PD

¿Cómo funciona la entrega de alimentación?

La entrega de alimentación permite voltajes más altos en comparación con el conector/puerto común tipo A de 5V. El voltaje más alto permite que su producto reciba más alimentación en una menor cantidad de tiempo, lo que equivale a una carga más rápida.

Por ejemplo, un teléfono puede requerir 15 W de alimentación (5 V a 3A) y una tableta puede requerir 30 W (15 V a 3A). Un cargador con PD puede adaptarse a las necesidades de alimentación de cada producto para maximizar la carga y reducir el tiempo de carga.

¿Debo considerar la carga inalámbrica en lugar de un tomacorriente de pared con puertos USB?

Analicemos algunas de las ventajas y desafíos de la carga inalámbrica. 

Ventaja:

  • No necesita enchufar su producto cada vez que necesita una carga

Desafíos:

    • Los cargadores  inalámbricosno son  inalámbricos.  Deben enchufarse a un puerto USB o a un tomacorriente
    • Las almohadillas de carga inalámbricas son menos eficientes que la carga con cordones:
      • Los teléfonos Apple actuales se cargan de forma inalámbrica a 7,5 W frente a 18W cuando están enchufados
      • El cargador inalámbrico Samsung actual proporciona solo 9W frente a 15W cuando está enchufado
    • Al cargar en una almohadilla inalámbrica, la ubicación en el cargador puede afectar la eficiencia y la salida de alimentación. Si el producto está desalineado, la alimentación transmitida al producto es menor
    • ¿Qué pasa con mis estuches y accesorios? 
    • Muchas almohadillas/soportes de carga inalámbricos no funcionan con cajas de más de 3 mm de grosor.  3 mm equivale a dos centavos apilados 
    • La mayoría de los soportes/almohadillas de carga inalámbricas no cargarán con enchufes Pop ni portatarjetas
    Enchufe USB

    Al final, la carga inalámbrica suena bien, pero puede tener desafíos antes de poder reemplazar la carga con un cordón conectado a un tomacorriente de pared.

    En resumen

    Aproveche la última tecnología de carga y prepárese para el futuro instalando el cargador USB doble tipo C con tomacorriente de pared y entrega de alimentación de Leviton.

    Recuerde que, incluso si sus productos se cargan con un cable USB tipo A, puede usar un adaptador con el cargador USB doble tipo C de Leviton y seguir recibiendo la misma carga que un tomacorriente USB tipo A.

    Obtenga más información.