Centro de carga de Leviton Diagnóstico para una solución de problemas fácil
Nunca es divertido experimentar un fallo de alimentación debido a un interruptor de circuitos disparado. Lo primero que se piensa es qué interruptor de la caja se disparó y por qué. Los interruptores de circuitos para centros de carga de Leviton hacen que obtener la respuesta sea tan fácil como mirar su panel. Al incorporar indicadores en el mango y LED en cada interruptor de circuitos electrónico, Leviton elimina el estrés de buscar en sus interruptores de circuitos para buscar al problemático.
Diagnóstico LED
Los indicadores rojos, verdes o blancos aparecen en el mango balancín de cada interruptor de circuitos, así como luces LED en el cuerpo de los interruptores de circuitos ICFA, ICFT e ICFA/ICFT. El indicador de color en el mango indica si la alimentación de ese circuito está encendida o apagada; si el estado es verde, la alimentación está encendida, si es blanca, la alimentación está apagada y si es roja, el interruptor se disparó. Los interruptores de circuitos del centro de carga de Leviton cuentan con componentes electrónicos alimentados del lado de la línea para que los LED permanezcan encendidos, incluso cuando se dispara un interruptor de circuitos, para facilitar la identificación. Los LED dentro del cuerpo del interruptor se coordinan con el “tipo de falla”; el AF hace referencia a un evento de falla de arco, mientras que el GF hace referencia a un evento de falla a tierra. La siguiente imagen ofrece una visión clara de lo fácil que es identificar el interruptor disparado. En un vistazo rápido, podemos ver que el interruptor superior se ha disparado y se debe a un evento de falla a tierra.