Cargando...
Placas de pared

Conversación técnica: placas de pared, más que el centro de atención

En términos generales, la mayoría de las personas no presta mucha atención a sus placas de pared hasta que llega el momento de reemplazar un producto o pintar una habitación. Pero la verdad es que, por motivos de seguridad, el National Electrical Code ® requiere placas de pared para proteger a las personas de cualquier área expuesta de un producto instalado y debe seleccionarse con cuidado. También añaden un toque final para que los interruptores, tomacorrientes y controles de iluminación puedan combinarse perfectamente con la decoración de la habitación o el detalle. En algunos casos, las placas de pared se empaquetan con el producto, pero generalmente se venden por separado, lo que brinda a los dueños de casa la oportunidad de pensar en la apariencia de sus productos eléctricos.

Las placas de pared están disponibles en una amplia selección de configuraciones de una a múltiples unidades, así como en forma de cubiertas resistentes al clima al aire libre. Por lo general, están fabricados en plástico, termoplástico irrompible o acero inoxidable y están disponibles en tamaños estándar, mediano y grande.

Materiales de placas de pared

Las placas de pared están disponibles en diferentes materiales para resistir diversos patrones de uso. A continuación, se describen los materiales más comunes y sus aplicaciones:

Termofraguado (plástico)

Las placas de pared termofraguadas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones domésticas. Están diseñados para resistir la decoloración, la grasa, el aceite, los disolventes orgánicos, la humedad y los arañazos.

Termoplástico (nailon)

Las placas de pared termoplásticas están moldeadas con polímeros de grado de ingeniería para brindar la máxima resistencia al impacto. Son irrompibles y su mayor durabilidad los hace ideales para áreas de mucho tráfico, como cocinas, baños, salas familiares y dormitorios infantiles.

Metal

Las placas de pared metálicas soportan un uso intensivo, son fáciles de limpiar y sus esquinas tienen bordes redondeados para ayudar a prevenir lesiones y daños en la pared. Las placas de pared metálicas están disponibles en una amplia variedad de metales, entre ellos, acero inoxidable, latón pulido, latón pulido, cromo y aluminio. Son ideales para sótanos, garajes, talleres y cuartos de servicio.

Placas de pared con tratamiento antimicrobiano

Para combatir la propagación de gérmenes, Leviton ha desarrollado placas de pared con tratamiento antimicrobiano que trabajan para reducir el crecimiento de bacterias. Estas placas de pared están protegidas con un revestimiento de poliuretano en polvo incorporado con un aditivo de iones de plata. El revestimiento en polvo resiste el desarrollo de moho, hongos y otras bacterias que causan olores, así como huellas dactilares y rayaduras. Creadas teniendo en cuenta las aplicaciones de cuidado de la salud, cuidado de niños, servicio de alimentos y hostelería, también son beneficiosas en entornos domésticos.

Tamaños de placas de pared

Al igual que con los materiales de las placas de pared, las placas de pared vienen en varios tamaños para adaptarse a diferentes necesidades. El tamaño de la abertura del interruptor o tomacorriente es siempre el mismo; el área circundante es lo que varía.

El estándar  es el tamaño más popular para uso general.

La mitad  es ligeramente más grande en todos los lados para ayudar a cubrir las imperfecciones de la pared.

Jumbo  es notablemente más grande en todos los lados para ayudar a cubrir las imperfecciones más significativas de la pared.

Y si tiene instalaciones de unidades múltiples, simplemente agregue 46 mm (1,81 pulgadas) a la longitud de la placa de pared para cada unidad adicional.

Tamaños de placas de pared
Configuraciones de placas de pared

Es posible que se sorprenda al ver la gran cantidad de placas de pared en el pasillo eléctrico y, mientras navega por ellas, de repente se da cuenta de que no todos los tomacorrientes son iguales. Hay placas de pared para interruptores de una y múltiples unidades, tomacorrientes e interruptores de combinación, tomacorrientes de teléfono y cable e incluso tomacorrientes decorativos como la línea Decora® de productos, controles de iluminación e ICFT/ICFA de Leviton. A continuación, se muestran algunas configuraciones comunes que se encuentran en los hogares de la actualidad.

Configuración de la placa de pared
Protección adicional

Los productos al aire libre requieren protección adicional y ahí es donde Cubiertas de tomacorriente resistentes al clima y las cubiertas para productos en uso de resistencia extra entran en juego. Las cubiertas de tomacorriente resistentes al clima protegen los productos de cableado al aire libre de los elementos inclementes. Están diseñados para cerrarse de forma segura sobre el tomacorriente y para levantarse cuando el tomacorriente es necesario para su uso. Las cubiertas de alto rendimiento para productos en uso de Leviton cumplen con el National Electrical Code® de 2014 para campanas de aplicación de “extrarresistente” para tomacorrientes en ubicaciones húmedas o mojadas. También protegen los tomacorrientes al aire libre de los elementos, pero permiten que permanezcan cubiertos mientras se usan a través de aberturas de cordones circulares incorporadas.

 

Para obtener más información, visite Placas de pared Leviton.