Cargando...

Inn at the Mission

San Juan Capistrano, California

  

Inn At The Mission

El hotel Inn at the Mission es un complemento contemporáneo para su famoso vecino: The San Juan Capistrano Mission (est. 1776). En un esfuerzo por replicar la cultura y el entorno autóctonos del área, la iluminación se diseñó para influir en un ambiente atractivo y reverente a la luz de las velas. Las lámparas MX y LC4 iluminan el hotel con CCT  que van de 2200 a 2700K, según el área.