Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Informe técnico

Informes técnicos

Rompiendo los límites de los edificios: liberando la eficiencia de la red en el edificio con DAS

A medida que se construyen redes en todo el mundo, el 5G se está convirtiendo en una necesidad para mantener las empresas en funcionamiento. Este informe técnico explica cómo el 5G equipado adecuadamente puede brindar conexiones rápidas y confiables para muchas industrias y empresas. 

8 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 1,7 MB

EJERCICIO:

EL CAMBIANTE LUGAR DE TRABAJO
Las redes wifi y Ethernet han proporcionado durante mucho tiempo conectividad crítica para empresas y espacios comerciales, mientras que un servicio celular confiable en espacios comerciales se consideraba solo una conveniencia para estos entornos. Sin embargo, los avances en la capacidad celular han creado un panorama completamente nuevo de servicios que están arraigados en la vida cotidiana, lo que hace que el servicio celular sea un requisito comercial. Con el crecimiento de los productos de IoT y los vehículos inteligentes, la red celular está emergiendo como infraestructura crítica para obtener información en vivo sobre las funciones comerciales integrales, desde fábricas inteligentes equipadas con datos en tiempo real y mantenimiento predictivo, hasta entornos de cuidado de la salud con monitorización remota de pacientes.

Aunque el panorama tecnológico del lugar de trabajo está cambiando, muchos de los edificios en los que se realiza este trabajo no están equipados para brindar confiabilidad celular. Materiales de construcción como acero, ventanas de vidrio de baja emisividad y señales celulares 5G de bloques de concreto, lo que significa que el servicio celular en el edificio podría ser irregular y poco confiable, si incluso está presente.

Los sistemas de antenas distribuidas (Distributed Antenna Systems, DAS) son un medio para brindar conectividad celular confiable a los edificios. Existen muchos tipos de DAS, y este artículo se enfocará principalmente en el DAS para interiores y la infraestructura de red necesaria para respaldarlo. Algunas instalaciones de DAS para interiores proporcionan una mejor cobertura, otras también añaden capacidad, pero en esencia, un DAS captura las señales al aire libre y las lleva al interior para que los productos se conecten. Sin embargo, es importante destacar que para los propietarios de edificios, inquilinos y usuarios de redes, el DAS puede complicar las redes a medida que coexisten con redes Wi-Fi preexistentes. En esta nueva norma, es fundamental optimizar las arquitecturas de red en los edificios para la administración y seguridad de la red.