A todos nos encantan nuestros hogares, aunque no sean muy inteligentes, pero ser dueños de casa puede ser un gran desafío. Con la adición e instalación de incluso algunos productos inteligentes, las residencias pueden volverse más eficientes desde el punto de vista energético, más fáciles de usar y más cómodas. Los interruptores, bombillas, termostatos y electrodomésticos inteligentes han revolucionado la forma en que operamos y controlamos nuestros hogares.
Cualquier persona que pueda usar un destornillador y un teléfono inteligente puede operar una variedad de productos inteligentes. Los dueños de casa ahora agradecen el uso manos libres de cualquier tecnología recién instalada a través de una aplicación para teléfonos inteligentes o con la adición del producto Google Home, Amazon Echo o Dot. El control por voz ahora está en la punta de la lengua.
La familia de TheHappyHomebodies.com, compuesta por dos padres y dos niños pequeños, identificó el uso más eficaz de los productos para el hogar inteligente al seleccionar tres habitaciones de su hogar para instalar Decora Smart con tecnología wifi de Leviton. El vivero, la sala de estar y el dormitorio principal fueron las opciones para sus primeras aplicaciones.
APLICACIÓN
La iluminación del vivero ahora es muy sencilla con la incorporación de controles de atenuación conectables que operan con dos lámparas de mesa. Uno durante las historias de acostarse para los niños; otro oculto detrás del cambiador para otra lámpara. Los dos están conectados para que se enciendan al mismo tiempo cuando todo el vivero requiere iluminación. Entrar en un cuarto oscuro 6 A.M. con un niño pequeño en sus brazos y simplemente decir: “Alexa, enciende las luces del cuarto” es un lujo increíble.
"La sala de juegos fue el lugar perfecto para probar las clavijas Decora Smart con tecnología wifi". - Jordan G.
Es obvio que esta tecnología hace la vida profundamente más fácil. Los compradores dicen: “Nunca sabía que necesitaba esto, pero ahora realmente no quiero funcionar sin él”.
Al igual que las cámaras de marcha atrás de nuestros coches, esta tecnología tiene infinitos beneficios y reconocimientos por parte de los consumidores que se preguntan cómo manejaron sin ella.
El Sr. y la Sra. G ahora pueden disfrutar de consuelo en su estudio después de largos días para ver películas y televisión. Crear la experiencia de teatro en casa perfecta es fácil con la iluminación empotrada y aérea con los atenuadores inteligentes de Leviton para permitir el control automático de la atenuación, desde el “modo película” hasta una habitación completamente iluminada con solo presionar un botón o comando de voz.
FACILIDAD DE USO
Para los padres de niños pequeños, dormir toda la noche es poco frecuente, por lo que darle a su dormitorio principal algunas características de automatización fue un gran beneficio. En esta habitación, instalaron dos interruptores Decora Smart de Leviton, uno con un atenuador y otro sin él, para controlar cuatro luces empotradas y un ventilador de techo. Con las características de control por voz Amazon Echo, los usuarios pueden encender y apagar las luces y el ventilador mientras se relajan en la cama. Alexa ya se utiliza como alarma y puede despertar a los usuarios con música, noticias y, ahora, control de iluminación.