Del legado al vanguardia: la oficina de Londres se transformó con Leviton
Vista rápida
Industria: finanzas
Ubicación: Londres, Inglaterra
Problema comercial: Sumitomo Corporation Europe Limited necesitaba modernizar su área de operaciones en Londres sin interrumpir las operaciones en vivo ni comprometer la sostenibilidad, el cumplimiento o los estándares de rendimiento.
Solución: el sistema Cat6A 10GPlus™ de Leviton y la red troncal de fibra OPT-X™ Unity permitieron una instalación de red de alto rendimiento por fases que cumplió con la certificación SKA Gold y, al mismo tiempo, mantuvo el tiempo de actividad total en el área de operaciones.
Fondo
Como parte de una remodelación estratégica de sus operaciones en Londres, Sumitomo Corporation Europe Limited buscó reinventar su lugar de trabajo, mejorando la colaboración, incorporando sostenibilidad y respaldando las demandas digitales futuras. El proyecto no solo modernizaría el diseño del lugar de trabajo, sino que también mantendría la continuidad operativa total para más de 60 comerciantes activos en toda la construcción.
Para lograrlo, DMG Workplace fue seleccionado como contratista de acondicionamiento de diseño y construcción, y actuó como diseñador principal y contratista principal. Incorporaron a Active Communication Company Ltd (ACCL), un socio de instalación de confianza de Leviton, para brindar una infraestructura de red sostenible y de alto rendimiento adaptada a la naturaleza en vivo del sitio.
Desafío
Ofrecer un lugar de trabajo preparado para el futuro para Sumitomo Corporation Europe Limited significó más que diseñar para la flexibilidad y el bienestar, requirió orquestar una transformación compleja en torno a un espacio de comercio en vivo, bajo escrutinio mundial y dentro de los estrictos criterios de la certificación SKA Gold. Cada capa del proyecto, desde las vías de cableado hasta la logística de entrega, debía cumplir con los estándares incondicionales de rendimiento, seguridad y sostenibilidad, todo sin interrumpir las operaciones críticas ni superar el presupuesto.
El espacio debía permanecer operativo para más de 60 comerciantes en toda la construcción, sin margen de error debido al cumplimiento y las regulaciones de conectividad. El diseño del concepto requería estética fluida, zonas de bienestar y espacios de colaboración abiertos. Pero integrar una infraestructura de cableado densa y de alta especificación, compatible con conectividad de fibra, PoE y 10GbE en un entorno tan pulido requería una planificación meticulosa y una estrecha coordinación entre los equipos de infraestructura y de acondicionamiento.
El espacio limitado en el riser, las vías anteriores y los estrictos códigos de incendios de la construcción conforme al Reglamento de Productos de Construcción (RPC) y el cumplimiento de la Cca crearon complejidad en la instalación. El equipo necesitaba soluciones de red flexibles de alta densidad que pudieran implementarse de forma limpia y eficiente, a menudo dentro de ventanas de trabajo estrechas.
La certificación SKA Gold exige prácticas de sostenibilidad rigurosas, desde logística y desechos hasta seguimiento de emisiones y reutilización de materiales. Cumplir con estos objetivos mientras se mantiene el cronograma y se evitan riesgos adicionales de costo o rendimiento, se requiere una estrecha colaboración con el proveedor, documentación proactiva y planificación avanzada en torno a las rutas de entrega y el empaquetado.
Como organización mundial con partes interesadas transfronterizas, el proyecto debía cumplir no solo con las regulaciones y los códigos de diseño del Reino Unido, sino también con los objetivos corporativos de sostenibilidad y los estándares de adquisición de Japón. Esto exigía documentación transparente, visitas en persona a las instalaciones y trazabilidad de los productos que pudieran resistir el escrutinio en múltiples niveles de partes interesadas. El equipo se comprometió a obtener la certificación SKA Gold, con requisitos de sostenibilidad que abarcaban todos los detalles del proyecto, desde la reutilización de materiales y el rendimiento energético hasta la logística con seguimiento de carbono. El desafío consistía en integrar estas prioridades en un entorno en funcionamiento sin problemas sin sacrificar la calidad ni el impulso.
La sostenibilidad no es un complemento, está diseñada para todo lo que ofrecemos.
Solución
Para cumplir con las demandas del proyecto, el equipo implementó una infraestructura de red con tecnología de Leviton diseñada para un rendimiento ininterrumpido, escalabilidad futura y cumplimiento total con los estándares de seguridad y sostenibilidad.
El sistema U/FTP Cat6A 10GPlus® de Leviton, seleccionado por su capacidad de 10GbE, compatibilidad con PoE y clasificación de incendios CPR Cca, proporcionó la red troncal para las necesidades de conectividad de la planta de distribución. El sistema admitió implementaciones de alta densidad en escritorios y zonas de colaboración, mientras que los componentes protegidos garantizaron la integridad de la señal en un entorno electromagnético complejo. La infraestructura se instaló en fases para evitar el tiempo de inactividad, con una coordinación cuidadosa entre ACCL y DMG para integrar la red sin inconvenientes en el ajuste en evolución. La modularidad y durabilidad de estos componentes permitieron que la infraestructura se entregara en fases sin interrumpir las operaciones en vivo, algo fundamental para el éxito del proyecto.
“Este proyecto muestra cómo puede ofrecerse una infraestructura avanzada sin comprometer el tiempo de actividad ni la sostenibilidad”.
Las conexiones de red troncal eran compatibles con el sistema OPT-X™ Unity, que proporciona conectividad de fibra de alta densidad con instalación optimizada y potencial de actualización a largo plazo.
Los objetivos de sostenibilidad se cumplieron a través de una estrategia logística liderada por Edmundson Electrical Datatech, utilizando una flota con certificación FORS Silver y entregas de compensación de carbono desde West Bromwich a Londres a través del proyecto Bendosol. Las entregas se consolidaron para reducir las emisiones y minimizar las interrupciones en el sitio, mientras que el empaquetado se redujo y se rastrearon las emisiones según el Proyecto Mark 2024. Los tambores de cables y carretes de madera contrachapada recuperados se reutilizaron durante todo el proyecto para minimizar los desechos y respaldar los requisitos de certificación SKA Gold.
Para garantizar la alineación entre las partes interesadas mundiales, ACCL y Leviton organizaron visitas en persona, que incluyeron un recorrido por la fábrica y una profundización técnica, lo que le dio a Sumitomo Corporation Europe Limited y DMG visibilidad total de la trazabilidad, las credenciales medioambientales y el valor a largo plazo del producto. Esta colaboración permitió al equipo integrar la sostenibilidad sin comprometer los estándares técnicos, el programa ni las operaciones en vivo.
Resultado
Entregado a tiempo y sin interrupción de los sistemas críticos, el proyecto transformó con éxito el lugar de trabajo de Sumitomo Corporation Europe Limited en un entorno de alto rendimiento preparado para el futuro, sin comprometer las operaciones comerciales en vivo.
El enfoque por fases permitió transiciones fluidas en todas las etapas de la construcción, preservando la continuidad operativa para más de 60 comerciantes. Con el nuevo diseño, los empleados ahora se benefician de distintas zonas de enfoque, colaboración y bienestar, alineadas con las necesidades laborales modernas e híbridas.
La infraestructura brinda valor a largo plazo a través de la escalabilidad incorporada, lista para admitir actualizaciones futuras, cargas de datos más altas y tecnologías en evolución en el lugar de trabajo.
La certificación SKA de oro se logró a través de una reducción de carbono mensurable, minimización de desechos y prácticas de abastecimiento verificadas, lo que fortaleció la posición de SKA Corporation Europe Limited respecto de los factores de inversión en recursos humanos con partes interesadas internas y externas.
Este proyecto establece un nuevo estándar para la entrega sostenible en el lugar de trabajo, donde convergen la ausencia de interrupciones, la infraestructura lista para el futuro y la ejecución ética.
El proyecto también proporcionó eficiencias mensurables: menos entregas, instalación optimizada y menor desperdicio de material contribuyeron a reducir costos y a una huella ambiental más liviana. Más allá de su éxito inmediato, el enfoque funciona como un modelo ampliable y reproducible para futuras adaptaciones de oficinas de alto rendimiento, lo que demuestra cómo puede lograrse el bienestar, la sostenibilidad, el cumplimiento y la continuidad en el lugar de trabajo sin concesiones.
Para obtener más información, visite Leviton.com/ns/emea.