Vista rápida
Perfil: Múltiples veces al año, los congregantes de varios municipios cercanos se reúnen en la Iglesia Snohomish Washington de Jesús, Cristo de los Santos de los Últimos Días (Snohomish Washington Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS) para escuchar sermones y participar en una capacitación de liderazgo. Para aprovechar todo el espacio disponible en el edificio y proporcionar una imagen clara, la participación de la iglesia actualizó su red audiovisual con la conectividad de TI/AV de Leviton.
Industria: culto espiritual
Ubicación: Estados Unidos
Desafío: La Iglesia Snohomish Washington de Jesús, Cristo de los Santos de los Últimos Días, necesitaba una solución audiovisual de alta calidad sin complicaciones que involucrara al público en múltiples habitaciones de todo el edificio.
Solución: extensor de señal HDBaseT™ de Leviton
Varias veces al año, los congregantes de los municipios de Lake Stevens, Monroe, Clearview, Maltby y Sultan Washington se reúnen en la Iglesia Snohomish Washington de Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS) para escuchar a los sermones y participar en la capacitación de liderazgo. Con tanta cantidad de congregantes presentes (a veces hasta 1.400), la iglesia necesita utilizar cada habitación del edificio.
Queríamos proporcionar una imagen clara y clara para que los asistentes se sintieran más comprometidos.
Hasta hace poco, Snohomish Stake of the Church dependía de una red audiovisual analógica que combinaba mal con televisores nuevos de alta definición y no ofrecía el nivel de calidad deseado. “Sentimos que la falta de una solución de alta definición estaba disminuyendo la experiencia”, dijo Steve Coons, Coordinador de Tecnología de Snohomish Stake of the Church. “Queríamos proporcionar una imagen clara y prolija para que los asistentes se sintieran más comprometidos”.
"La planificación y la instalación fueron realmente sencillas y directas... Fue mucho más fácil de lo que esperaba”.
Conexión de congregaciones
Para satisfacer las necesidades de la congregación y garantizar que todos pudieran ver y escuchar a los líderes de la iglesia durante los sermones y las presentaciones, la Estaca de la Iglesia de Snohomish recurrió a una tecnología de TI/AV de Leviton Network Solutions. “Los edificios de la iglesia local ya utilizan productos de redes de Leviton para sus funciones administrativas y bibliotecas de genealogía computarizada”, dijo Coons. “Fue natural usar una solución de Leviton para resolver este dilema”.
Al utilizar la infraestructura de cableado de categoría 6 existente en el edificio junto con los productos plug-n-play HDBaseT™ de Leviton, la iglesia puede extender su señal audiovisual HD de 1080p y proporcionar fuentes desde el ensamble principal hasta pantallas planas de alta definición en aulas y salas de todo el edificio. “La planificación y la instalación fueron realmente sencillas y directas”, dijo Coons. “Fue mucho más fácil de lo que esperaba.
Probar el enlace
Leviton también pudo ayudar con la solución de problemas durante el proceso de instalación. Dado que la instalación se realizó de acuerdo con los estándares de TI/AV de Leviton, tiene un enlace permanente confiable. Con herramientas de diagnóstico ya disponibles, los expertos de Leviton descubrieron rápidamente que los cordones de interconexión de terceros que se usaban no funcionaban con las frecuencias requeridas, lo que provocaba caídas de señal recurrentes. En pocos minutos, los cordones de interconexión de terceros se reemplazaron con una solución certificada de alta calidad, lo que dio como resultado una señal de vídeo clara y constante.
"Es una solución elegante, fácil de usar y configurar, y ofrece alimentación en cualquier extremo... lo que es realmente conveniente y nos brinda mayor flexibilidad".
Leviton todo el camino
Una vez que se configuró una cámara en la capilla principal y se cambiaron los cordones de interconexión de terceros por un reemplazo de alta calidad de Leviton, la calidad de vídeo mejoró drásticamente. “Desde la pantalla de alta definición en una de nuestras salas desbordadas, podía ver claramente la veta de la madera en el púlpito”, dijo Coons. “Fue mucho mejor de lo que esperaba”.
Además de implementar un nuevo extensor HDMI® de Leviton con transmisor y receptor HDBaseT, la iglesia completó la solución integral con los conectores UTP Cat 6 Atlas-X1™ de Leviton en las placas de pared de conexión para verificar el rendimiento y la confiabilidad. “Es una solución elegante, fácil de usar y configurar, y ofrece alimentación en cualquier extremo”, dijo Coons, “lo que es realmente conveniente y nos brinda mayor flexibilidad”.
Preparación para el crecimiento futuro
“Para esta instalación pudimos trabajar con la infraestructura Cat 6 existente en el edificio, evitando un costoso proyecto de reemplazo para ahorrarle tiempo y dinero a la iglesia”, dijo Bill Lauby, Gerente Principal de Productos de Soluciones audiovisuales de Leviton. “Sin embargo, para instalaciones nuevas o futuras expansiones, recomendamos una solución UTP Cat 6A con tecnología de prevención de diafonía exógena. Esto garantiza el más alto nivel de rendimiento y mantiene una mayor integridad de la señal”.
Impresionados por la flexibilidad y unidad que ofrecen los productos de Leviton, los funcionarios locales esperan actualizar otros edificios del área con la misma tecnología en los próximos años. “Los líderes de la Estaca local de la Iglesia creen en la utilización eficiente de sus edificios para conservar los recursos y beneficiar a más personas”, dijo Coons. “A menudo, tendremos múltiples congregaciones utilizando el mismo edificio. La solución de Leviton nos ayudó a dar el siguiente paso y mejorar la experiencia de nuestros miembros. Estamos muy satisfechos con el resultado”.