Santa Cruz, California
La Biblioteca de Ciencias e Ingeniería es una de las dos bibliotecas que atienden a más de 16,000 estudiantes en el hermoso campus de UC Santa Cruz. Ante las limitaciones de tiempo y el alto costo de las tecnologías cableadas convencionales, el grupo de energía eligió utilizar las tecnologías inalámbricas de aprovechamiento de energía de Leviton para alcanzar sus objetivos energéticos. Los receptores LevNet RF emparejados con sensores de ocupación inalámbricos y sensores de luz contribuyeron al reacondicionamiento de energía de los accesorios fluorescentes existentes de T12 a T8 y ahorraron un 50% del consumo de energía real en las instalaciones, un ahorro de costos de energía previsto de $48,000 por año.
El cliente
UC Santa Cruz es uno de los muchos campus que forman el grupo de universidades de la Universidad de California. La Biblioteca de Ciencias e Ingeniería alberga colecciones de libros de ciencias e ingeniería, así como la Colección de Asia Oriental, la sala de mapas y el laboratorio de videojuegos.
El desafío
La iluminación existente se activó por la mañana y permaneció encendida hasta que el personal de limpieza se fue casi 20 horas después. La ocupación diaria varió y no siguió un patrón confiable.
La solución
Después de un análisis exhaustivo, el equipo de ventas de Leviton identificó las ventajas de usar tecnologías inalámbricas en comparación con las tecnologías cableadas convencionales. Una instalación de prueba obtuvo resultados positivos y dio lugar a una implementación completa en toda la biblioteca.
Todos los accesorios de iluminación perimetral adyacentes a las ventanas están controlados por un sensor de luz inalámbrico que no permite que la iluminación se active cuando hay mucha iluminación ambiente. Toda la iluminación de uso general está controlada por sensores de ocupación inalámbricos LevNet RF, que fuerzan la iluminación al nivel más bajo cuando los espacios están vacíos. La biblioteca existente utiliza conmutación en dos niveles para alternar entre niveles. Esto iguala la vida útil de la lámpara y reduce drásticamente el uso de energía.
Los resultados
Como parte de un incentivo de reembolso de energía, todos los accesorios fluorescentes lineales T12 existentes fueron reemplazados por un sistema T8. Se ofreció un incentivo adicional para los sensores de ocupación y luz. El consumo real de electricidad de las instalaciones se redujo en un 50%.
Para obtener más información
Para obtener más información acerca de la amplia gama de soluciones de control de iluminación y manejo de energía de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555.
Ubicación: | UC Santa Cruz Santa Cruz, California |
Aplicación: | Soluciones inalámbricas LevNet RF que incluyen fotocélulas, sensores de ocupación e interruptores de dos niveles. |
Industria: | Educación postsecundaria. |
Componentes del sistema: | WST-12-020, WSCPC-00W, WSC15-IRW |
Beneficios: | Se anticipó un ahorro anual de costos de energía de $48,000 , reembolsos de energía y una reducción del 50% en el uso de energía en las instalaciones. |