Seattle, Washington
En el negocio hotelero, crear el ambiente perfecto es clave. Ayuda a mostrar el aspecto, la sensación y el ambiente que los huéspedes del hotel esperan cuando entran por la puerta principal. Esto representa desafíos únicos para los contratistas y diseñadores eléctricos, como se evidencia en un reciente proyecto de reacondicionamiento de iluminación realizado por The Roosevelt Hotel en Seattle, Washington. Construido en 1929, The Roosevelt es un hotel elegantemente restaurado ubicado en el corazón de varias atracciones del centro de Seattle. El hotel se enorgullece de establecer el ambiente ideal para sus huéspedes y se embarcó en una actualización de los accesorios de iluminación en el área del vestíbulo con iluminación de vanguardia eficiente desde el punto de vista energético para ayudar a lograrlo.
Para alcanzar los niveles y colores de iluminación deseados, The Roosevelt decidió la iluminación LED, basada en las recientes mejoras tecnológicas en el diseño de productos. Cuando se usan con un producto de atenuación, las lámparas LED ayudarían a transformar el área del vestíbulo con colores y estética perfectos que no se pueden lograr con la iluminación incandescente estándar utilizada durante casi un siglo. La iluminación LED no solo establece el ambiente adecuado, sino que, dado que las luces del vestíbulo requieren una quemadura las 24 horas, también le brinda al hotel ahorros en los costos de servicios públicos.
Los intentos tempranos de usar productos de atenuación con la nueva iluminación LED dieron como resultado parpadeos de bajo nivel cuando las lámparas estaban atenuadas a niveles de luz más bajos. Este fue un problema muy prominente tanto para los huéspedes que ingresaban al hotel como para el personal que podía notar visiblemente el problema. No se reconocía el ambiente ideal por el que el hotel había trabajado tanto para ser conocido.
Patrick Hughes, ingeniero jefe de The Roosevelt, en busca de soluciones alternativas que eliminaran los problemas de parpadeo de baja gama, recurrió a Graybar, un distribuidor especializado de componentes, equipos y materiales de alta calidad para las industrias eléctricas y de telecomunicaciones. La solución alternativa no solo tendría que eliminar el problema de parpadeo de baja gama, sino que también tendría que ser una solución sencilla y directa que no requiriera una renovación extensa del vestíbulo del hotel: tirar de cables, interconectar paredes y volver a pintar.
Al analizar los problemas, Jim Edwards, de Graybar Seattle, recomendó el atenuador universal de Leviton, una solución preferida que elimina los problemas de parpadeo, especialmente al atenuar bancos de iluminación que contienen múltiples lámparas LED. Edwards ha trabajado con los productos de Leviton casi a diario y, después de ver de primera mano las capacidades que ofrecía el producto, sabía que el atenuador universal aliviaría los problemas que The Roosevelt tenía con otras opciones.
Dado que el atenuador universal funciona con instalaciones de dos y tres hilos, la solución era ideal para la infraestructura de cableado residencial existente de The Roosevelt, que se construyó sin un cable neutro en la caja de conmutación. Esto permitió una instalación fácil, ya que los contratistas podían instalar los productos sin tener que tirar de un cable neutro. A través de rigurosos procesos de prueba, Leviton garantizó que su atenuador universal sería la solución ideal para una amplia gama de lámparas energéticamente eficientes, tanto LED atenuables como CFL atenuables, y eliminó el parpadeo de bajo nivel que se suele encontrar con otras soluciones.
El atenuador universal de Leviton es la solución ideal para eliminar una serie de problemas al atenuar lámparas energéticamente eficientes, incluido el parpadeo o el aleteo de la lámpara, como fue el caso de The Roosevelt, así como un rango de atenuación reducido y un rendimiento inconsistente basado en la cantidad y el surtido de lámparas que controla un atenuador incandescente. Brinda a los contratistas, distribuidores y minoristas la capacidad de ofrecer un control de iluminación único capaz de atenuar adecuadamente las fuentes de iluminación de próxima generación y, a la vez, mantener la compatibilidad con las versiones anteriores de las lámparas actuales.
En total, The Roosevelt instaló 12 atenuadores universales, seis en el espacio público del vestíbulo y, dado que los productos funcionaban tan bien, se instalaron seis más en las oficinas de manejo para permitir un control de atenuación adecuado detrás de escena mientras las personas trabajaban.
Hughes notó que desde la instalación completa de los atenuadores universales de Leviton en el vestíbulo, todos están satisfechos. En la industria de la hostelería, la satisfacción de los huéspedes es el objetivo final y, si algo no funciona, lo notarán. Los huéspedes de Roosevelt han comentado sobre el estado de ánimo actualizado del hotel y notaron que la iluminación mejorada ha hecho que los colores sean nítidos y nítidos, incluso a niveles bajos.
"Estamos sumamente satisfechos con el resultado final que proporcionaron los atenuadores universales de Leviton para ayudar a crear el ambiente que deseamos que reciban nuestros huéspedes en The Roosevelt Hotel", explicó Hughes. "No solo ha mejorado el aspecto general del hotel, sino que hemos podido ver cómo los costos de servicios públicos disminuyen significativamente, lo que es una ventaja importante para cualquier propietario de una empresa".