El diseño moderno se une a un rendimiento inteligente, neto y nulo
Como constructores con más de 30 años de experiencia combinada, Russell Crosby y Dev Patel, fundadores de Red Acorn Builders en Paramus, N.J., siempre miran hacia el futuro. “Estamos constantemente estudiando, estudiando, estudiando... siempre en busca de nuevos productos e innovaciones. Cualquier persona que no lo haga es un dinosaurio”, dijo Crosby. Este deseo de obtener más información para que puedan brindar a los clientes un hogar y un entorno de vida de calidad ejemplifica la base de los constructores Red Acorn:
- Diseño moderno
- Construcción de alto rendimiento y bajo consumo energético
- Automatización inteligente del hogar
Una visita al puesto de Leviton en el International Builders Show (IBS) presentó a Crosby y Patel a los interruptores de circuitos inteligentes de segunda generación para el centro de carga inteligente de Leviton que estaban instalando en una nueva casa residencial que se está construyendo en Nueva Jersey. De inmediato querían actualizar a los interruptores de circuitos Gen 2. Crosby dijo: “Mi primer pensamiento al elegir el centro de carga inteligente de Leviton fue dar a los dueños de casa la capacidad de apagar circuitos individuales con la aplicación My Leviton para mantener y manejar mejor su energía, especialmente durante tormentas y cortes de energía, para que pudieran optar por apagar fácilmente los circuitos no esenciales. Proporciona un control total del uso de energía. En cuanto a los interruptores de circuitos Gen 2, la capacidad es increíble porque puede encenderlos y apagarlos desde cualquier lugar con la aplicación de su teléfono. Y son seguros porque un interruptor disparado no se enciende de forma remota, solo de forma manual”.
Durante la construcción, Crosby y Patel descubrieron dos beneficios adicionales por usar interruptores inteligentes. El primero está directamente relacionado con su misión de hogares de bajo rendimiento energético. Al ver el historial de los datos de uso de energía generados por los interruptores inteligentes en la aplicación My Leviton, pudieron especificar con mayor precisión la cantidad de paneles solares y baterías de respaldo necesarias para la casa. “Los datos en vivo proporcionaron la información que necesitábamos para evitar gastar en exceso en paneles solares y sistemas de respaldo de batería”, dijo Crosby.
El segundo beneficio encontrado para los interruptores inteligentes es bastante único y está directamente relacionado con los futuros ocupantes del hogar que estaban construyendo. La familia tiene un niño con necesidades especiales y le preocupaba que el niño pudiera acceder y encender el horno. Crosby dijo: “El horno está en un interruptor inteligente de 30A. La seguridad del niño era una preocupación para la familia. Los interruptores inteligentes brindan a todos los miembros de la familia con la aplicación My Leviton la posibilidad de apagar de forma remota la alimentación al horno cuando no está en uso”.
Además del centro de carga inteligente de Leviton, la casa está completamente equipada con interruptores, tomacorrientes y controles de iluminación Decora Smart® de Leviton. Un aspecto destacado en particular es el uso de controladores de ambiente Decora Smart en todo el hogar. Crosby se refiere a ellos como la red troncal del hogar, al instalar uno en cada habitación “porque les brinda a los dueños de casa la capacidad de crear ambientes inteligentes de automatización del hogar y automatizar sus productos inteligentes para el hogar, como iluminación, seguridad, control de clima en eventos o tareas específicos, como “noche de película”, “hora de dormir” o “hogar”. Además, los interruptores y atenuadores de segunda generación están programados para funcionar con Matter, un nuevo lenguaje de comunicación común entre los productos y controladores que unifica los productos para el hogar inteligente de diferentes plataformas, lo que permite que cada producto funcione en una plataforma u otra, lo que abre el sistema para el hogar inteligente a una variedad de productos”.
La capacidad de integrar todas las funciones inteligentes es primordial para Crosby y Patel porque usan Apple HomeKit® en el hogar para coordinar más de 300 productos inteligentes. “Todos los productos de Leviton están yuxtapuestos a otras marcas de alta calidad (cerraduras, sistema de calidad del aire y más) y forman parte de una construcción de estilo moderno, de bajo consumo y sin emisiones netas”, dijo Crosby. La inclusión de cargadores inteligentes para vehículos eléctricos de Leviton en el garaje es otra solución inteligente a futuro que ofrece a sus clientes. La unidad funciona con la aplicación My Leviton para manejar las sesiones de carga de vehículos eléctricos y notifica a los usuarios sobre cualquier falla que experimenten durante la carga para mayor seguridad.
Este hogar tan especial duró más de tres años y ejemplifica el compromiso de Crosby y Patel con la ciencia de vanguardia de la construcción pasiva del hogar. Para estos constructores, fue tiempo bien invertido. Crosby dijo: “Hoy en día, la gente espera un cierto nivel de tecnología inteligente, que crea la vanguardia para las ventas”.