El desafío
Como parte de un plan de inversión de cinco años para expandir la capacidad de producción de la empresa, Soluciones de Red de Leviton duplicaría con creces el tamaño de sus instalaciones de Fuquay-Varina, Carolina del Norte, expandiendo las instalaciones de 5.200 metros cuadrados por 8.400 metros cuadrados adicionales. Las instalaciones ampliadas cumplirían con la misión de Leviton de acortar el tiempo de creación de valor para los clientes mundiales, proporcionando capacidad adicional y reduciendo los plazos de entrega, todo mientras se invierte en la comunidad local de Fuquay-Varina.
A medida que se estaban desarrollando planes para la expansión, la alta dirección notó un punto problemático significativo. En todas las instalaciones de Fuquay-Varina, los empleados obtendrían un servicio celular prácticamente inexistente; era muy común quedarse trabajando con una barra, sin importar qué proveedor utilizaran los empleados.
“Pre-Nextivity, cuando realizamos una verificación de velocidad de señal en nuestra red, la velocidad era efectivamente nula en todas las instalaciones”, dijo Mike Connaughton, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton. “Y así pensamos, bueno, estamos expandiendo las instalaciones de todos modos, y tenemos una relación sólida con Nextivity; hagamos esto como parte de nuestra expansión”.
Además de la experiencia de los expertos de Leviton en el trabajo con soluciones Nextivity, hubo dos motivos por los que eligieron Nextivity para respaldar la expansión de sus instalaciones: la sinergia de las soluciones Nextivity con la infraestructura de cableado estructurado de Leviton y las capacidades DAS pasivas de Nextivity. Este último es un verdadero diferenciador, ya que amplifica las señales de cada portador celular por igual en todas las instalaciones, un beneficio único para la industria de Nextivity.
La solución
Al seleccionar e implementar una solución Nextivity en las instalaciones ampliadas, los expertos de Leviton trabajaron con representantes de Nextivity, JPI Associates (representante regional del fabricante de Leviton) y Strategic Communications, el contratista que aseguró la licitación para el proyecto. Adam Byrne de JPI Associates realizó análisis iniciales, reunió datos sobre la intensidad de la señal en todas las instalaciones y ofreció recomendaciones sobre dónde se debe colocar la infraestructura.
Después de una evaluación exhaustiva, se determinó que la solución Nextivity CEL-FI® QUATRA® 4000c, respaldada por los sistemas de cobre y fibra de Leviton, abordaría las necesidades de infraestructura de las instalaciones. QUATRA 4000c de Nextivity es la primera solución de cobertura DAS celular de host neutro del mercado que también proporciona redes privadas. En resumen, además de proporcionar una señal de múltiples portadores que impulsa hasta 100 dB, el QUATRA 4000c también se combina con servicios de redes privadas para extender la cobertura de 5G en grandes instalaciones de fabricación. Con una señal de RF sin pérdida, distribución de alimentación a través de Ethernet (Power-over-Ethernet, PoE) y compatibilidad con una arquitectura de cables de categoría fácil de instalar, el QUATRA 4000c funcionaba a la perfección con el Sistema de cableado de cobre CAT 6A de acero inoxidable MILLENNIUM™ ATLAS-X1™ utilizados en la expansión.
“Creo que este proyecto y su resultado realmente ilustran por qué elegimos trabajar con Nextivity”, explicó Connaughton. “Las soluciones DAS de Nextivity utilizan cableado de par girado y, a menudo, a medida que las organizaciones exploran incorporar soluciones DAS en sus instalaciones, tienen sus sistemas de cableado estructurado existentes en los que pensar. Las soluciones de Nextivity son una manera conveniente de casarse con los dos y con beneficios (como el 5G privado) que la competencia simplemente no brinda”.
Strategic Connections trabajó en conjunto con Adam Byrne y JPI Associates para recibir capacitación y recursos para las soluciones de Nextivity, y luego realizó la instalación completa de Nextivity. Además, a medida que la expansión se llevaba a cabo al mismo tiempo, Strategic ejecutó conexiones de fibra y cables de cobre en todas las instalaciones, terminó todos los enlaces e instaló altavoces de buscapersonas. Byrne y los representantes de Nextivity realizaron escaneos de seguimiento en varias etapas a lo largo del proceso de instalación; los escaneos finales fueron realizados únicamente por los representantes de Nextivity, que vinieron al sitio después de completar la instalación.
El impacto
Después de la instalación, la diferencia es marcada: tanto los empleados como los líderes han informado de barras completas en todas las instalaciones, independientemente de los proveedores de celulares. Los análisis finales de Nextivity confirmaron que el QUATRA 4000c está trabajando duro, amplificando y balanceando las señales de todos los proveedores para garantizar una cobertura ininterrumpida en todas las instalaciones.
Con las soluciones de Nextivity, impulsadas por la conectividad de Leviton, se ha abordado un punto problemático de larga duración, que brinda asistencia crítica a los empleados a medida que continúan haciendo lo que mejor hacemos: construir un mundo mejor conectado para clientes de todo el mundo.
Obtenga más información acerca de la alianza Nextivity de Leviton en leviton.com/nextivity.