Se utilizaron paneles OPT-X HDX y FibrePlus para simplificar la instalación de la red y, a la vez, permitir una migración fácil y un manejo de red simplificado.
El desafío
El Instituto Nacional de Física Nuclear (National Institute for Nuclear Physics, NINP) es una agencia de investigación italiana dedicada al estudio de los componentes fundamentales de la materia y las leyes que los gobiernan. La NINP estaba construyendo un nuevo centro de datos en Bolonia, Italia, que albergaría la supercomputadora europea conocida como Leonardo; una de las ocho supercomputadoras preexa escala que forman la red europea de computación de alto rendimiento EuroHPC y una de las supercomputadoras más poderosas del mundo. Para respaldar tanto el nuevo centro de datos como las operaciones de la supercomputadora, el cliente necesitaba un socio que pudiera proporcionar un plan y una gama de productos extensos, incluida la capacidad de especificar detalles como un conector de fibra que pudiera cambiar la polaridad y el género.
La NINP se acercó a Leviton para que proporcionara la infraestructura para estas instalaciones, ya que necesitaban conectividad de fibra y cobre instalada en toda la instalación y sabían que Leviton es un proveedor de clase mundial de ambos.
La solución
A pedido del cliente, la solución de Leviton debía incluir cableado de fibra óptica OM5 y OS2, así como cableado U/UTP Cat 6A de cobre. Los expertos de Leviton propusieron una solución que incluyera los componentes necesarios, así como paneles de alta densidad OPT-X™ HDX, el sistema de paneles FibrePlus solo para EMEA y paneles de interconexión de cobre de alta densidad.
Leviton suministró 192 matrices OM5 y 192 matrices OS2 en diferentes longitudes, con conectores MTP® PRO. Estos conectores permitirían cambios en la polaridad y el género, lo que reduciría la complejidad de la red de fibra del cliente y garantizaría una polaridad constante.
Los expertos de Leviton diseñaron todos los gabinetes involucrados (unos 40 bastidores) y desempeñaron un papel práctico en el diseño de la red.
El impacto
La NINP agradeció la capacidad de Leviton Network Solutions como fabricante de fuente única, ya que proporcionamos una solución integral integral que cumplió con todos sus requisitos. El superordenador europeo Leonardo se instaló en el Parque Tecnológico de Bolonia y la inauguración del nuevo centro de datos, presidido por el presidente de la República, Sergio Mattarella, tuvo lugar el 24 de noviembre de 2022. A día de hoy, el centro de datos de la NINP está trabajando duro, con el poder de la conectividad de Leviton, lo que facilita los esfuerzos de las organizaciones por impulsar la humanidad.
Más información sobre la experiencia en centros de datos de Leviton.