Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Condominios modernos

Condominios modernos
Equilibrando los servicios urbanos con el estilo de vida suburbano

Lo mejor de ambos mundos suele ser algo que la gente desea, pero nunca logra. Bonacio Construction de Saratoga Springs, Nueva York, un constructor galardonado de estructuras residenciales, condominios y comerciales desde 1988, se propuso cambiar esto con el desarrollo de los condominios The Moderne. Ubicado en el corazón de Saratoga Springs, un reconocido centro de carreras de caballos de pura sangre, bellas artes y monumentos históricos de la Guerra Revolucionaria, este desarrollo único cuenta con condominios y áticos de dos y tres dormitorios que se entretejen en un edificio de lujo ultra moderno, lo que ejemplifica el arte de la vida de alto nivel, con una ubicación idílica en una comunidad de rocas.

Como Julie Bonacio, propietaria de Julie & Co. Realidad, expresó: “El momento es adecuado para vivir en un condominio sin mantenimiento con un diseño contemporáneo distintivo que lo recuerda a la ciudad, pero que le brinda una sensación cálida de ciudad en casa”. Moderne cumple.

Tecnología inteligente para la vida moderna

Para cumplir con su deseo de ofrecer a los dueños de casa de hoy en día los últimos avances tecnológicos, el contratista de construcción y electricidad Frank Prediletto Jr. de Prediletto Electric de Bonacio trabajó en conjunto para garantizar que cada unidad esté equipada con lo último en automatización inteligente del hogar, desde luces y termostatos hasta seguros de puertas e intercomunicadores de vídeo. El centro de carga, el centro del sistema eléctrico, es fundamental para toda la automatización. Los desarrolladores seleccionaron el centro de carga de Leviton con interruptores de circuitos inteligentes para instalar en cada unidad.

Inteligentes desde el principio, equiparon el centro de carga de Leviton con interruptores de circuitos inteligentes de Leviton para el calentador de agua caliente, el horno y el refrigerador de la unidad. Al conectarse a la aplicación gratuita My Leviton, los residentes pueden ver el consumo de energía en tiempo real.

Para un acceso intuitivo, el atractivo centro de carga de Leviton está repleto de interruptores de circuitos que incorporan diagnósticos fáciles de usar, como indicadores de color en cada mango de balancín que indican el estado operativo y LED fáciles de leer que muestran el tipo de falla (AF/GF) cuando se dispara. Esto permite identificar de un vistazo un disparo o falla, lo que ahorra tiempo en el diagnóstico tanto para los dueños de casa como para el personal de mantenimiento.

Cada unidad también cuenta con atenuadores Decora Smart® de Leviton en la sala de estar, la cocina y el comedor. Con la aplicación My Leviton, los residentes pueden controlar la función de encendido/apagado y atenuación de estas luces, así como establecer programas personalizados y crear ambientes de iluminación.

Imagen del centro de carga de estudio de caso moderno

La conveniencia importa

Los residentes también disfrutarán de la comodidad de la carga rápida y potente de sus productos en la cocina y el dormitorio principal con el cargador de tomacorriente de pared con USB tipo A/tipo C y tomacorriente a prueba de manipulaciones de 15A A de Leviton.

“Al elegir instalar un sensor de humedad y control de ventilador de pared Decora® de Leviton en cada baño, Bonacio Construction agregó un elemento de frescor automático a las unidades”, dijo Julie Bonacio. “Este producto detecta automáticamente el exceso de humedad en la habitación y activa el ventilador para disminuir la condensación, lo que ayuda a reducir el moho y crea un entorno más cómodo. La función de encendido/apagado automático ayuda a garantizar que el ventilador comience a funcionar según sea necesario y elimina la necesidad de recordar apagar el ventilador”.

Y, con la conectividad de soluciones de red de Leviton, los hogares nuevos son fáciles de actualizar a medida que nuevos productos están disponibles, ¡sin necesidad de cortar ni interconectar!

Solución para todo el hogar

El proyecto Moderne Condominium ejemplifica lo práctico y fácil que es integrar una amplia gama de tecnología inteligente en proyectos residenciales para satisfacer las necesidades y los deseos de sus clientes. Ya sea que esté construyendo un complejo de varias viviendas o un desarrollo de un hogar unifamiliar, Leviton tiene todas las soluciones eléctricas que necesita para mantener el trabajo en marcha y garantizar la satisfacción de los residentes.