Perfil: Aeropuerto de Málaga
Industria: transporte/aviación
Ubicación: Málaga, España
Desafío: El cuarto aeropuerto más concurrido de España buscó una infraestructura de red de alto rendimiento con excelentes capacidades de manejo para realizar un seguimiento del uso en tiempo real junto con traslados, incorporaciones y cambios.
Solución: conectividad Cat 6A y Cat 6 de Leviton con sistema de manejo de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Management System, IIMS) SmartPatch™
El Aeropuerto de Málaga brinda servicio al área circundante de Andalucía y a los centros turísticos costeros de Costa del Sol, lo que brinda una puerta de enlace importante a la región para los viajeros de Europa y el resto del mundo. Con más de 13 millones de pasajeros y 120.000 vuelos por año, Málaga es el cuarto aeropuerto más concurrido de España.
Para respaldar el crecimiento continuo, se llevó a cabo un importante programa de obras de construcción en el aeropuerto para proporcionar nuevas terminales, enlaces de tren rápidos y alojamiento en hoteles.
Como parte de la expansión, el aeropuerto gastó más de un millón de dólares en una nueva infraestructura de red. El aeropuerto de Málaga opera una red de datos altamente compleja que es fundamental para el funcionamiento sin inconvenientes de este importante centro de transporte.
Después de una extensa investigación, el grupo de manejo de aeropuertos AENA estandarizó el sistema de manejo de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Management System, IIMS) SmartPatch™ de Leviton. Al evaluar las opciones para el aeropuerto de Málaga, se decidió combinar el sistema SmartPatch con la confiabilidad y escalabilidad de una solución de infraestructura de red Cat 6 y Cat 6A de Leviton.
SmartPatch es un sistema de superposición altamente avanzado que brinda a los administradores de red vistas en tiempo real de la conectividad y utilización de la red. Además, el sistema proporciona una interfaz fácil de usar para el control, el manejo y el registro de cambios comunes en la red, incluidos traslados de oficinas y adiciones de terminales. Desde una ubicación central, los administradores de red pueden configurar, administrar y mantener la red de manera eficaz para garantizar un rendimiento óptimo. SmartPatch también aporta manejo de infraestructura inteligente (Infrastructure Management, IIM) a la red, lo que mejora aún más la infraestructura de cableado de Leviton, ya sólida y confiable.
Junto con la capacidad de manejo y visibilidad, el Aeropuerto de Málaga ahora cuenta con una infraestructura de red que cumple con las estrictas pautas de auditoría y las regulaciones europeas, lo que garantiza el cumplimiento y la responsabilidad.
Se eligieron las soluciones de Leviton por su rendimiento, flexibilidad y escalabilidad, y por la excelente garantía del sistema de 25 años. Especialmente diseñada para entornos de datos complejos y de misión crítica, como aeropuertos, la gama de cableado Cat 6A de Leviton es flexible y resistente, y ha demostrado funcionar bien en situaciones difíciles.
La elección de una infraestructura de red de Leviton con SmartPatch ya está dando sus frutos, lo que libera al personal de TI del aeropuerto de Málaga de las tareas diarias rutinarias de la red y les permite concentrarse en las áreas más estratégicas del trabajo de TI que requiere el aeropuerto en expansión.
Leviton ha proporcionado al Aeropuerto de Málaga una infraestructura sólida, confiable, ampliable y manejable que cubrirá sus necesidades como un aeropuerto europeo en crecimiento, lo que garantiza que siga brindando el alto nivel de servicio que esperan los 13 millones de pasajeros que pasan por él todos los años.
Para obtener más información, visite Leviton.com/SmartPatch(se abre en una pestaña nueva)