Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Bodega de Leviton y Sparkling Pointe

Bodega de Leviton y Sparkling Pointe
Mejorar la seguridad eléctrica en el área de procesamiento y mejorar las operaciones generales

Más allá de las bellas filas de bodegas y el área de degustación de Sparkling Pointe se encuentra su área de procesamiento industrial, fundamental para que su negocio produzca y embotelle su vino. Con una superficie de 12 hectáreas, Sparkling Pointe Winery se encuentra en la horquilla norte dentro del área vitivinícola estadounidense de Long Island. Con la ayuda de Leviton Manufacturing, otra empresa con sede en Long Island, Nueva York, Sparkling Pointe pudo mejorar la seguridad eléctrica en su área de procesamiento, mejorando las operaciones generales.

Sparkling Pointe les permite a sus clientes ver cada paso de su proceso de elaboración del vino, incluida una sala de tanques con 90.000 litros para las fermentaciones con temperatura controlada, una línea de embotellado de 3.000 botella por hora, una línea de devolución semiautomatizada y más.

Dado que el área de procesamiento es accesible para los clientes y es el corazón de las operaciones, es fundamental que permanezca limpia, segura y eficiente. Para garantizar estas condiciones, Sparkling Pointe realiza lavados frecuentes, lo que resulta en equipos y maquinaria húmedos.

Tener conexiones eléctricas impermeables es fundamental. Leviton presentó Sparkling Pointe a los interbloqueos mecánicos serie LEV, que incorporan un interruptor de desconexión de seguridad y un receptáculo IEC en una caja impermeable no metálica. Se prefieren estos productos porque permiten flexibilidad, ya que gran parte de la maquinaria de Sparkling Pointe es portátil. Al tener interbloqueos mecánicos instalados, el equipo de Sparkling Pointe puede usar de forma segura los productos de la serie LEV para enchufar, desenchufar y reubicar equipos, como máquinas de vapor para la esterilización. Esto es mucho más seguro que usar cordones de extensión básicos para la alimentación, ya que pueden tirarse fácilmente y representar peligros para la seguridad de los empleados y clientes que pasan por allí. Dado que los interbloqueos mecánicos y las clavijas de la serie LEV son productos de clavija y manga IEC 60309, se bloquean cuando se acoplan, lo que reduce la posibilidad de desenchufar accidentalmente y mejorar la integridad de la conexión eléctrica.

Bodega de Leviton y Sparkling Pointe

Serie LEV - Productos de clavija y manga IEC 60309 galardonados

Seguridad mejorada a través de la tecnología de detección - incorporada con Inform™

Tecnología, los interbloqueos mecánicos tienen sensores internos que recolectan datos. Estos datos pueden verse en el producto a través de LED o de forma remota a través de la aplicación Inform, lo que permite a los empleados comprender lo que sucede dentro de los interbloqueos mecánicos sin tener que abrirlos.

Monitorización remota: proporciona acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a datos que incluyen temperatura y humedad de la caja, cualquier acumulación de líquido en la caja, valores de voltaje individuales del lado de la línea y la carga, continuidad de la conexión a tierra y mucho más. Accesible a través de un teléfono móvil o de escritorio, los empleados pueden ver estos datos desde todas las instalaciones o desde su propio hogar.

Indicaciones locales: los LED de la cubierta frontal proporcionan indicaciones fáciles de ver del estado del producto: los LED verdes indican que el producto funciona en condiciones normales, el rojo parpadeante indica que hay un fallo y el amarillo parpadeante advierte que hay una acumulación de líquido dentro de la caja que puede provocar un fallo potencial. Sparkling Pointe a menudo menciona problemas con las patas que se caen, por lo que contar con luces indicadoras ayuda al personal a identificar rápidamente que todo funciona correctamente, lo que permite una solución de problemas más rápida y segura, si es necesario.

Diseñadas pensando en la higiene , estas cajas impermeables tienen clasificación IP69K para lavados a alta presión y alta temperatura, y tienen una clasificación IP68 exclusiva en la industria para sumersiones a largo plazo. Estas clasificaciones ayudan a Sparkling Pointe a realizar limpiezas estrictas al final del día sin tener que preocuparse por sus productos eléctricos. Los productos de la serie LEV también cuentan con certificación NSF para usar en instalaciones de alimentos y bebidas.

Al instalar los productos de la serie LEV, impermeables, con clasificaciones medioambientales líderes en la industria, Sparkling Pointe pudo actualizar las operaciones en su área de procesamiento, mejorando las experiencias tanto para los empleados como para los clientes. A partir de ahora, se instalarán interbloqueos mecánicos adicionales de la serie LEV en varias ubicaciones de Sparkling Pointe para garantizar una cobertura completa de las instalaciones.

lev