Issaquah Highlands y sus 3.250 hogares planificados personifican la comunidad de cableado residencial con tecnología.
Issaquah Highlands y sus 3.250 hogares planificados personifican la comunidad de cableado residencial con tecnología. Issaquah Highlands, la visión del desarrollador de Port Blakely Communities, es una amalgama de elementos de diseño avanzados, arquitectura, materiales y tecnologías, para mejorar el estilo de vida de los dueños de casa y proteger su preciado entorno Puget Sound. Desde el principio, el desarrollador adoptó el concepto de una comunidad de fibra óptica total cuyos ciudadanos podían disfrutar de los beneficios de la conectividad de banda ancha avanzada, por ejemplo, comunicaciones, entretenimiento, información, automatización del hogar, etc., hoy... y en el futuro. El resultado final: una infraestructura de fibra óptica centralizada diseñada con topografía estrella que conecta la fibra con cada división, calle y residencia.
Como uno de los primeros contribuyentes del proyecto, Joseph Mouhanna de Cascade Digital, señala: “Dado que el desarrollador estaba convencido de que la conectividad de banda ancha (fibra óptica) era el camino a seguir, acordó construir un centro de datos CO completamente equipado”. Gary Haddan, Representante de Servicio al Cliente de Highlands Fiber Network, explica cómo eso llegó a ser: “Desde su creación, la visión de Issaquah Highlands, según lo describen las comunidades de Port Blakely y el planificador original Mike Bookey, era un barrio típico con una característica muy atípica: la “supercarretera de información” pasaría justo debajo de ella. Eso significaba un centro de datos muy integral junto con una “rampa de salida” de banda ancha en cada hogar. Ahora utilizamos bastantes productos de Leviton en nuestro centro de datos. Dado que esta comunidad era una ciudad conectada desde sus comienzos, hemos tenido mucho tiempo para probar diferentes tipos de productos de diferentes empresas. Hemos decidido trabajar con Leviton en el extremo del centro de datos de la red, hacen un gran trabajo por nosotros”.
En Issaquah Highlands, “Leviton brinda una verdadera solución integral de fibra hasta el hogar (Fibra to the Home, FTTH)”, según Chris Lane, Presidente de Lane Communications de Kent, Washington, cuya firma supervisa todo el esfuerzo de manejo de fibra Issaquah para el desarrollador. “Los productos y sistemas de Leviton llevan la conectividad de fibra desde nuestro sofisticado centro de datos hasta el último kilómetro de la red de comunicaciones Issaquah, es decir, el conector dentro de la casa”. Lane señala que esto es lo que diferencia a Leviton de los proveedores de hardware y conectividad tradicionales que llevan el cable de fibra óptica y los servicios al punto de demarcación fuera del hogar. Leviton va un paso más allá y lleva la conectividad de voz y datos dentro del hogar, donde el centro Structured Media Center (SMC) de Leviton organiza y distribuye servicios en todo el hogar”. Actualmente, Lane Communications participa en el barrio construido por Rainier Homes, casas de dos pisos de 255 a 343 metros cuadrados con vista a Seattle y Bellevue.
Según el gerente de proyectos de Lane, Sean Wood, instalador de redes de Leviton, todos los constructores que han sido invitados a participar en la comunidad de Issaquah Highlands son constructores de calidad muy reconocidos, tanto en el noroeste como en la mayoría a nivel nacional. “Saben bien que la calidad de la fabricación durante la instalación es fundamental y pueden hacer o romper el rendimiento de los sistemas de cableado estructurado de alta velocidad en sus hogares. Nuestra relación con Leviton”, señala Wood, “fortalece nuestra posición con constructores como Rainier Homes porque podemos garantizarles que cualquier sistema instalado en una de sus casas por uno de nuestros instaladores certificados de Leviton funcionará de manera confiable y sin problemas. Cuando instalamos componentes aprobados por Leviton, estas piezas y el rendimiento son compatibles con todas las aplicaciones actuales y futuras”.
Los productos y sistemas de cableado de Leviton instalados en Issaquah Highlands van desde cajas de fibra óptica para el manejo de cables en el centro de datos hasta paneles de medios preconfigurados en cajas Structured Media en hogares individuales. Lane señala que lo que hace que estas cajas sean tan atractivas es que ahorran espacio, son fáciles de instalar y, lo que es más importante, son extremadamente flexibles para que puedan personalizarse y actualizarse para aplicaciones futuras. Las cajas de fibra óptica Opt-R 500 (3RU) de Leviton montadas en bastidor en el centro de datos en Issaquah Highlands contienen 144 empalmes de fibra con fusión única. Los tendidos de manejo de fibra pueden eliminarse para dejar espacio para bandejas de empalmes o apilarse sobre los anillos existentes para almacenamiento o manejo adicional de cables. Las cubiertas extraíbles de una pieza ocultan y protegen los cordones de interconexión y permiten un acceso fácil. El radio de curvatura múltiple y las características de manejo de cables incluyen dos amarres de cables en la parte delantera y cuatro en la parte trasera para proteger y organizar los cables. “Cuando se promocionan los beneficios de los futuros avances en conectividad para los dueños de casa expertos”, explicó Wood, “es esencial que tengan productos y sistemas que puedan incluir todo, desde la categoría 6 hasta audio distribuido en toda la casa y sistemas de entretenimiento digital interactivos”.
"Preferimos proporcionar capacidad incorporada adicional ahora: colocamos tubos tipo “púmulo” en el espacio de gateo del ático y afuera en el garaje. De esa manera, estamos listos para cualquier tecnología que el dueño de casa desee agregar en el futuro. ¡Eso es lo mejor del cableado estructurado! En el barrio Rainier Homes, se están instalando dos tamaños de cajas residenciales de Leviton: 71 cm y 107 cm. Ambas cajas cuentan con paneles de cableado estructurado preconfigurados de Leviton que enrutan los servicios de teléfono, datos y vídeo por todos los hogares. Los paneles preconfigurados para insertar combinan algunos de los módulos de voz, datos y radiofrecuencia más populares de Leviton para crear un punto de distribución de medios rentable.
Estas instalaciones son ideales para satisfacer los requisitos del perfil del cliente de Lane porque son altamente personalizables y siempre pueden mejorarse con tableros de expansión o módulos independientes. La más grande de las dos cajas que Lane Communications instala en Rainier Homes es la caja de 107 cm de Leviton. Se está configurando con un panel Structured Media de 24 puertos, un divisor de vídeo pasivo de 1 x 8 y un módulo de alimentación de CA con protección contra sobretensiones que cuenta con dos receptáculos dúplex de grado hospitalario de 15 A. El panel de teléfono y voz puede interconectar datos o servicio telefónico a 24 ubicaciones remotas y ofrecer 19 conexiones telefónicas de múltiples líneas en varias combinaciones de 2 o 4 líneas. El módulo de alimentación/sobretensión de CA brinda protección para unidades de voltaje de línea en condiciones de sobretensión extremadamente excesivas. Esta conectividad avanzada, tipificada por los productos de Leviton, se puede encontrar en todos los hogares construidos por los más de 14 constructores que se suscribieron a los estándares establecidos por el desarrollador de Issaquah Highland, Port Blakely. Contribuye al objetivo establecido de la comunidad de “hacer que la tecnología avanzada forme parte del concepto de Urban Village”.