Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Banco Interamericano de Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo

El cliente
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización multilateral de donantes que apoya el desarrollo social y económico en la región de Latinoamérica y el Caribe. La organización ha realizado trabajos sobre el cambio climático durante varios años y, en 2009, creó una Unidad de Energía y Cambio Climático (Energy and Climate Change Unit, EDD) que es responsable de implementar la Iniciativa para el Cambio Climático de Energía Sostenible (Sostenible Energy Climate Change Initiative, SECCI), que se centró en cuatro pilares estratégicos: energía renovable y eficiencia energética, desarrollo sostenible de biocombustibles, acceso a mercados de carbono y adaptación al cambio climático.

El desafío
que el BID tiene se ha comprometido a reducir su impacto medioambiental general. Para cumplir con su objetivo, están modernizando sus edificios a medida que se realizan renovaciones. Buscaban un sistema que les permitiera controlar sus niveles de iluminación e incorporaran el aprovechamiento de la luz solar a través de fotocélulas para reducir su uso de energía. El sistema que eligieron también debía reacondicionarse en su espacio.

La solución
Para brindar al BID un control de iluminación estricto para lograr ahorros energéticos, se seleccionó el sistema Sector. El BID había seleccionado a un proveedor al comienzo del proyecto que no podía cumplir con sus requisitos de cronología y servicio al cliente. Leviton propuso el sistema Sector y el proyecto se instaló por completo ocho semanas después. La flexibilidad del sistema Sector permitió la instalación de sensores de ocupación en el área abierta a una relación de 1 por cubículo, lo que garantiza que la iluminación solo se utilice cuando las áreas están ocupadas. Se instalaron fotocélulas para aprovechar la luz natural, reduciendo la necesidad de luz artificial y reduciendo aún más el consumo de energía. El sistema atenúa la iluminación proporcionalmente según la distancia desde las ventanas. Los balastres Sector conmutan cargas a LED para pasillos y áreas de usos múltiples.

Los resultados
El sistema Sector se instaló en cinco semanas, un período de tiempo muy corto para una revisión completa del manejo de energía. Sector ahorra energía en las instalaciones del BID al aprovechar la luz natural de las amplias exposiciones exteriores y garantizar que las luces estén apagadas cuando los espacios están desocupados. También están satisfechos con el servicio al cliente proporcionado por Leviton.

Para obtener más información
Para obtener más información acerca de la amplia gama de soluciones de control de iluminación y manejo de energía de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555.