La Universidad del Espíritu Santo de Kaslik (USEK) del Líbano, un instituto católico privado de educación superior, fue fundada en 1961 por la Orden Maronita Libanesa. En la actualidad, la USEK es una de las universidades más grandes del Líbano, que educa a más de 7.000 estudiantes por año a través de 15 unidades académicas en cuatro campus. La mayoría de los estudiantes asisten al campus principal de Kaslik, al norte de Beirut, mientras que los campus satélites de Chekka, Rmeich y Zahleh atienden a estudiantes de otras partes del país.
La USEK se enorgullece de estar a la vanguardia de las tendencias sociales, arquitectónicas y tecnológicas. Tienen el objetivo de ser 100% neutros en carbono para 2025, y todos los proyectos de construcción y renovación nuevos se completan según las especificaciones LEED. El nuevo dormitorio femenino, finalizado en 2007, fue diseñado por los arquitectos Henry y Samer Eid y cuenta con líneas modernas y elegantes que fomentan la interacción humana, el descanso y el estudio.
LaUSEK emprende mejoras importantes en la red
En 2009, la USEK determinó que era el momento de una actualización importante de la red de voz y datos. Cada campus operaba sus propios sistemas de TI, lo que generaba comunicaciones ineficientes y a menudo difíciles. Ziad Eid (sin relación), director de información de la USEK, determinó que era esencial centralizar las operaciones de TI fuera del campus principal. Se instaló MS SharePoint para mejorar el acceso a bases de datos Oracle dispares y aumentar la productividad del personal. También se implementó SunGard Higher Education Banner Student para automatizar procesos que antes eran manuales e integrar varios programas de software clave.
Una de las actualizaciones más importantes es la instalación de un sistema de tarjeta de pago e identificación en todo el campus. La fase uno del proyecto está completa, con terminales de tarjetas instaladas en la biblioteca, cafetería, máquinas expendedoras y las puertas principales del campus. Los estudiantes pueden pagar libros, copias o almuerzos sin tener que llevar dinero en efectivo o una tarjeta bancaria. Además, la seguridad del campus puede verificar la identidad de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal en las puertas del campus mediante la lectura remota de los datos de la tarjeta, lo que ahorra tiempo para todos. En la fase dos, las terminales de tarjeta se agregarán a las aulas, los laboratorios y los dormitorios, y podrán vincularse a cuentas bancarias personales y utilizarse como tarjeta de débito tradicional para compras fuera del campus.
Cómo cambiar a Leviton
Antes de los últimos cambios en TI, la universidad había estado dirigiendo todo a través de Cat 5. Eid sabía que el cableado estructurado de mayor ancho de banda era esencial para admitir todas las tecnologías nuevas y estar preparado para aplicaciones futuras. Se decidió por el UTP Cat 6 y luego comenzó a planificar la instalación física. La universidad había estado utilizando el mismo proveedor de infraestructura de red durante años, y originalmente planeó continuar con el recableado. Sin embargo, cuando Eid y su equipo se dieron cuenta de las soluciones de cableado estructurado de Leviton, se sintieron intrigados. Después de aprender más acerca de las características y el rendimiento, decidieron hacer sus propias pruebas con respecto a la competencia. Leviton fue el claro ganador.
“La calidad de los productos de Leviton nos convenció de inmediato”, dice Eid. “Nuestra prueba demostró que sus soluciones UTP Cat 6 tenían siempre mejores márgenes que el otro cableado estructurado que consideramos”.
La fase uno de la actualización del cableado estructurado incluyó aproximadamente 200 conexiones Cat 6 y 60 conexiones de fibra OM2. La conectividad de cobre se terminó en las salas de telecomunicaciones de los paneles de interconexión de 24 puertos QUICKPORT™ de 1RU con conectores UTP y cordones de interconexión CAT 6 EXTREME™. Las terminaciones del área de trabajo tienen conectores QUICKPORT con insertos de bisel francés. Las terminaciones de fibra usan conectores SC FAST-CURE™ y cajas de 1RU de bastidor OPT-X™ 500 de Leviton.
La instalación fue manejada principalmente por Allied Computer Services (ALCS), con la asistencia del equipo de USEK. Ambos son instaladores de red autorizados de Leviton, por lo que todo el trabajo puede certificarse y obtener cobertura de garantía extendida.
La asistencia al cliente de Leviton ha sido tan buena como la calidad de su producto. “El soporte que recibimos de Leviton ha sido excepcional”, informa Eid. “Han pasado mucho tiempo en el sitio durante todo el proyecto, desde la fase de diseño hasta la instalación, terminación y prueba, asegurándose de que cualquier problema que surgiera pudiera resolverse rápidamente. Está claro que se dedican a nuestro éxito”.
Un ojo hacia el futuro
Además de completar el proyecto de terminal de tarjetas, la USEK también está planificando actualizaciones en los campus satélite. Incluso están considerando establecer campus en otros países de Oriente Medio. Independientemente de los proyectos que surjan, Leviton estará allí para brindar los productos y servicios en los que la USEK ha llegado a confiar.