Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Aeropuerto de Gran Canaria

Aeropuerto de Gran Canaria

Leviton ofrece una solución a largo plazo a un operador de aeropuertos líder

Perfil: Aeropuerto de Gran Canaria

Industria: transporte/aviación

Ubicación: Gran Canaria, España

Desafío: Como parte de una expansión importante, el aeropuerto requería una red sólida de cobre y fibra para conectar dos centros de datos y más de 40 salas de telecomunicaciones distribuidas en todo el campus.

Solución: sistema de cobre Cat 6 y red troncal de fibra óptica de Leviton


Se ha instalado una solución de conectividad Cat 6 de Leviton como parte de la expansión del aeropuerto de Gran Canaria.

AENA es una empresa estatal con un 49% de capital privado que administra 46 aeropuertos y 2 helipuertos en toda España, además, a través de su filial AENA Internacional, 15 aeropuertos en Latinoamérica y 1 en el Reino Unido. Ahora se ha convertido en el operador de aeropuertos líder del mundo en términos de tráfico de pasajeros, con más de 580 millones de pasajeros que pasaron por sus aeropuertos españoles solo en los últimos tres años.

Planes de expansión
Con algunos de los aeropuertos más modernos del mundo, AENA confía en la tecnología de vanguardia para brindar servicios eficientes y una amplia gama de oportunidades de compra. También es consciente de las oportunidades económicas importantes que sus operaciones brindan a las áreas en las que trabajan.

Para cumplir con estos compromisos, AENA ha completado recientemente la expansión del Aeropuerto de Gran Canaria, una instalación clave en la infraestructura económica de la isla. El objetivo de la expansión es aumentar la capacidad y mejorar la calidad del servicio para los pasajeros, y en el corazón de esto se encuentra una actualización y extensión de la red IP crítica del aeropuerto.

Relaciones sólidas con los integradores de sistemas
En los últimos diez años, la tecnología de Leviton se ha instalado como solución de infraestructura de red en una serie de terminales nuevas en España, incluidas las de Málaga-Costa del Sol, Santiago y Palma de Mallorca, al tiempo que se configura la infraestructura de cobre y fibra en varias terminales existentes.

“Nuestros productos están probados en todo el mundo para ofrecer la alta calidad necesaria para un entorno aeroportuario”. Antonio Muñoz, Director Principal de Ventas para el Sur de Europa

"Son robustos, confiables y forman la base de una infraestructura de alto nivel que también ofrece espacio para crecer y evolucionar. Además, es imposible subestimar la importancia de la excelente relación de trabajo que Leviton ha desarrollado con nuestros socios de integración de sistemas a lo largo de los años. Saben que nuestra asistencia de preventa y posventa es inigualable y que todo está respaldado por una garantía de 25 años sin dudas”.

Los aeropuertos deentornos complejos
dependen de redes de datos altamente complejas para funcionar sin problemas. Sus redes a menudo se extienden por un entorno de campus, algunos del tamaño de ciudades pequeñas. Tres aspectos impulsan estas redes: seguridad, experiencia del pasajero y números de pasajeros aéreos en constante crecimiento.

Uno de los desafíos clave fue trabajar en un aeropuerto operativo ocupado sin afectar el funcionamiento cotidiano. Al trabajar con un socio integrador de sistemas, Leviton logró esto, además de completar el trabajo según el cronograma y dentro del presupuesto.

La amplia variedad de sistemas electrónicos y de TIC que ahora convergen, debido al uso compartido de IP y Ethernet, significa que los operadores de aeropuertos necesitan una infraestructura de cableado de TIC que sea adecuada, pero que pueda adaptarse fácilmente a medida que cambien las necesidades. Fue en este contexto en el que nuestros clientes decidieron confiar en una solución de conectividad Cat 6 de Leviton para que se instale como solución de infraestructura de red para AENA como empresa líder de manejo de aeropuertos.

Una red de aeropuertos debe satisfacer las necesidades muy diferentes de los administradores de aeropuertos, aerolíneas, inquilinos de venta por menor y servicios, operadores de equipaje, control de tráfico aéreo, policía, clientes y autoridades gubernamentales.

También debe admitir muchos tipos de comunicación de máquina a máquina, como sensores y alarmas de humo/incendio, climatización, miles de componentes de sistemas de manejo de edificios y control de distribución de iluminación y energía. Otros usos pueden incluir letreros electrónicos, terminales de check-in y auto check-in, megafonía y distribución de televisión y vídeo.

Muchos de estos son sistemas críticos, y el tiempo de inactividad podría causar grandes interrupciones a los pasajeros: desviaciones de aviones a otros aeropuertos y reclamos de sanciones por parte de las aerolíneas. Por lo tanto, era muy importante que los sistemas instalados hayan sido probados en servicios en varios aeropuertos de todo el mundo.

El sistema Cat 6 de Leviton instalado comprende cableado de cobre de Category6/clase E con paneles de interconexión de 24 puertos en toda la instalación. Los enlaces de red troncal y campus de larga distancia extienden la fibra monomodo en una variedad de cables con recuentos de fibra de 12 a 48 por cable interconectados a través de paneles de interconexión de fibra monomodo. Además, se instaló una cantidad significativa de cable LSZH (bajo humo y libre de halógenos) de 100 pares para servicios no IP.

Zonas
El proyecto se dividió en dos zonas diferentes, la zona terminal y la zona del campus. Además de transmitir datos y poder hacer frente a grandes transferencias de archivos, la solución de cableado estructurado también necesitaba ser compatible con el protocolo de voz a través de Internet (VoIP) y CCTV.

La zona de la terminal incluye dos centros de datos, 16 salas de telecomunicaciones y cuatro salas de telecomunicaciones remotas, distribuidas en dos pisos y que abarcan alrededor de 800 m2.

Los dos centros de datos atienden ambas zonas, lo que brinda la duplicación necesaria para garantizar la resistencia en condiciones de fallo, lo que permite que el aeropuerto siga funcionando en todo momento. Los dos centros de datos, que son físicamente remotos entre sí, están interconectados por una red troncal monomodo de 96 fibras.

En la zona terminal, cada una de las 16 salas de telecomunicaciones locales está conectada a ambos centros de datos mediante una red troncal de fibra monomodo de 24 fibras con una conexión de cobre de 100 pares adicional al centro de datos más cercano.

Las cuatro salas de telecomunicaciones remotas están alimentadas por la sala de telecomunicaciones principal más cercana con 12 interconexiones de fibras monomodo y cableado de cobre de 50 pares

La zona del campus, por su parte, incluye una sala de telecomunicaciones principal que se interconecta con ambos centros de datos con enlaces de red troncal de 48 fibras. Esta sala de telecomunicaciones principal también constituye el punto de referencia para otras 21 salas de telecomunicaciones distribuidas por todo el campus.