Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Palacio de Justicia de Eagleton

St. Louis, MO.

Banner de Eagleton

El cliente
El cliente de este proyecto fue la Administración de Servicios Generales (General Services Administration, GSA) de EE. UU. El edificio es el Palacio de Justicia de los EE. UU. Thomas F. Eagleton, ubicado en el centro de St. Louis, MO. El palacio de justicia tiene 29 pisos más 4 niveles de sótano. El edificio tiene 130.000 metros cuadrados de espacio y, con 52 metros, es el tribunal más alto de los Estados Unidos.

El desafío
Se aprobaron nuevos requisitos de conservación de energía que afectaban a todos los edificios federales. El Eagleton Courthouse fue el primer edificio en comenzar a adoptar estos requisitos. El edificio se finalizó en el año 2000 y ya tenía un sistema de control de iluminación existente. El usuario final tuvo dificultades para encontrar piezas de repuesto para el sistema original y no estaba conforme con cómo funcionaba el sistema. Las áreas de trabajo públicas y generales se controlaron con paneles de relés y los salones se controlaron con paneles de atenuación. Los paneles de atenuación no estaban en la red del panel de relés, por lo que no había comunicación entre ninguno de los controles de iluminación de la sala de audiencias.

El mayor desafío fue trabajar en un edificio ocupado. El proyecto debía continuar de manera tal que no perturbara las operaciones diarias dentro del edificio. Esto significaba que el equipo debía estar listo de manera oportuna y siempre listo para que el contratista eléctrico lo instalara. Otro desafío fue el tamaño general del proyecto. Este proyecto incluyó aproximadamente 60 paneles de relés, 25 gabinetes de atenuación, 100 estaciones digitales, etc. Este fue un proyecto de ARRA que también fijó a Leviton en un plazo para su finalización.

La solución
Después de un proceso de licitación abierto contra dos grandes competidores, Leviton fue elegido para los paneles de relés, los gabinetes de atenuación a-2000® y todos los aspectos de la iluminación del edificio. Se diseñó un nuevo sistema que permitió el control de todo el edificio por primera vez, lo que permitió al usuario final tener control de todos los componentes del sistema. Los equipos utilizados en este trabajo incluyeron paneles de control de relés Z-MAX Plus, gabinetes de atenuación a-2000, paneles de atenuación MDS Dimensions® D4200, gráficos Luma personalizados y bastidores de comunicación personalizados que también permiten el control telefónico de marcado del sistema. Todos los equipos debían construirse en los EE. UU. para cumplir con ARRA, lo cual se logró fácilmente.

La colaboración entre los técnicos de Leviton, las fábricas de Leviton, el usuario final y un contratista eléctrico profesional y calificado (Aschinger Electric) permitió a Leviton cumplir con los plazos y las demandas con poca fricción o problema.

El Palacio de Justicia Results

Eagleton fue el primer Palacio de Justicia de la GSA en actualizarse de acuerdo con el nuevo Plan de Energía Ecológica. Con la exitosa finalización del proyecto en 2010, el edificio recibió la clasificación ENERGY STAR® por sus avances en sostenibilidad.

Para los empleados del tribunal, el nuevo sistema Z-MAX Plus ha avanzado mucho en el ahorro de tiempo. El mantenimiento y la programación del edificio son simples con el software Luma Graphics, lo que reduce en gran medida el trabajo necesario para sincronizar todo el edificio. La GSA estima un ahorro de costos de energía de $13.532 anualmente del nuevo sistema

. Para obtener más información
Para obtener más información acerca de la amplia gama de soluciones de control de iluminación y manejo de energía de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555

Ubicación: Palacio de Justicia de Thomas F. Eagleton, St. Louis, Misuri

Aplicación: reacondicionamiento

Industria: gobierno

Beneficios: Ahorro de tiempo y mano de obra gracias a las nuevas capacidades de programación y facilidad de uso, y seguridad actualizada. Por primera vez en la historia de la estructura, el aprovechamiento de la luz solar ahora es posible en la gran rotonda con paneles de vidrio y otras áreas con luz natural. Se estima que el ahorro anual de costos energéticos será de $13.532.

Inicio: october 2009

Acabado: settember 2010

Contratista general: Novack Construction.

Contrator eléctrico: Aschinger Electric.