Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Casino Morongo

Banner de Casino Moromgo

Programación flexible en tiempo récord
Al igual que las flores del desierto de colores brillantes que florecen después de una tormenta en esta pintoresca ubicación a 32 kilómetros al oeste de Palm Springs, el nuevo Morongo Casino Resort and Spa de 27 pisos y 250 millones de dólares surgió en un cronograma de construcción rigurosamente administrado y agresivo de solo 18 meses. En el mismo espacio de tiempo, se instaló un sistema de control de iluminación avanzado para hacer florecer esta rosa.

El sistema de control de iluminación cuenta con una deslumbrante variedad de inteligencia distribuida a través de una red troncal de red que brinda alimentación, flexibilidad y confiabilidad a un edificio que nunca duerme. El resultado es un proyecto galardonado que exhibe una dramática iluminación interior y exterior que es el complemento perfecto para las pintorescas cadenas montañosas y las soleadas vistas de su entorno. 

El punto de partida: Un sistema distribuido para mayor confiabilidad del sistema
El sistema de control de iluminación del casino Morongo comenzó con la pregunta simple y eterna: “¿Cómo llego del punto A al punto B o, más exactamente, ¿cómo se integran múltiples puntos de control y miles de circuitos de iluminación en un flexible, y sistema fácil de usar? Según Vince Caglianone, Diseñador Principal de Aplicaciones de Leviton Manufacturing, la solución requería la integración cuidadosa del sistema de control Dimensions™ de Leviton en cada “región” del proyecto y la interconexión de cada región a través de la red troncal de red de Leviton. Esto permitió superponer capas de control donde la principal interfaz de control local dentro de cada región se complementó con acceso remoto y control desde cualquier lugar de la red.

El uso de Ethernet como red troncal de red de elección permitió que la cantidad máxima de canales de control superara los 130.000. Esto se ajustaba bien a los requisitos de este proyecto. Sin embargo, el desafío era cómo lidiar con la enorme cantidad de tráfico de comunicaciones, la distancia entre los dispositivos y la gran cantidad de estaciones de control remoto. Dado que Ethernet a través de UTP (100Base-T) no podría funcionar de manera confiable, la solución era implementar Ethernet a través de cable de fibra óptica de bajo costo (100Base- FX) como red troncal para el sistema. El uso de conmutadores Ethernet de fibra óptica que también podían aceptar módulos 100Base-T eliminó la necesidad de conmutadores adicionales cuando se utilizaban tendidos 100Base-T locales.

Si bien el principal centro de control de iluminación de las instalaciones, ubicado en una sala de audio/visual (A/V), era responsable de activar eventos en toda la red, cada región de las instalaciones se diseñó para actuar como un segmento operativo independiente de la red que, a su vez, se integró a la red troncal de la red. Este enfoque de inteligencia distribuida agregó un nivel adicional de confiabilidad al sistema, lo que garantiza que la pérdida de cualquier otro sistema, o la red troncal misma, no pueda provocar un apagado de las diferentes regiones del sistema.

Cada región de control incluyó una estación de control LCD Dimensions™ D-8000 de Leviton. Estas estaciones digitales funcionan a través de la red Luma-Net™ de Leviton para brindar una comunicación inteligente entre los productos. Los productos Luma-Net pueden colocarse en una topología de cadena margarita o en una configuración en estrella cuando se utilizan con un centro, lo que permite longitudes de funcionamiento totales de hasta 600 metros. Estas capacidades proporcionaron la máxima flexibilidad de instalación. Se utilizaron convertidores de protocolo de red (Network Protocol Converters, NPC) para manejar la relación entre las redes Luma-Net y Ethernet a fin de brindar programación remota completa y capacidades de control a toda la red de control de iluminación. La inteligencia incorporada de cada estación D- 8000 actuaba como su propio producto de control de iluminación miniatura, lo que eliminó la necesidad de reprogramar todo el sistema ante el fallo de cualquier producto.

El sistema se diseñó para brindar todo, desde control remoto mundial hasta opciones de control local e incidental. A nivel mundial, las señales del centro de audio y vídeo cambiaron la iluminación de los niveles diurnos a nocturnos según era necesario. A nivel local, cada estación de control puede cambiar la iluminación de la habitación activando los valores preestablecidos o ajustando los niveles en las estaciones deslizantes. Para el control incidental, una computadora o una consola de la estación de control de iluminación D-8000 también se puede conectar a un puerto local para controlar directamente los niveles de iluminación. La programación de eventos de control de iluminación en todo el sistema se logró a través del paquete de software LumaScheduler de Leviton, que, al igual que todos los demás aspectos del manejo y control de sistemas, se llevó a cabo desde el centro de A/V.

Los bastidores de atenuación iSeries de Leviton se utilizaron en configuraciones de uno y dos bastidores en ubicaciones eléctricas clave de las instalaciones para controlar toda la iluminación arquitectónica del casino. Se emplearon bastidores iSeries porque ofrecían una densidad muy alta de control de atenuación de circuito de alimentación de alto rendimiento en un espacio muy pequeño.

La amplia aplicación del equipo seleccionado para este proyecto hizo posible la integración simple pero inteligente con otros sistemas de iluminación. Los sistemas de automatización y señalización, que incorporaron sus propios lazos de reproducción, se activaron desde la aplicación LumaScheduler de Leviton. La integración del control regional en una red troncal de red y la provisión de múltiples puntos de entrada a esta red permitieron la máxima flexibilidad en todos los niveles, al integrar el control local, la configuración del producto, la interacción con la PC y otros productos de control en un sistema de control de iluminación cohesivo.

El siguiente paso: Programación de componentes del sistema para que funcionen juntos

La programación del sistema se logró mediante un enfoque en capas que incluyó dos pasos. La primera implicó definir los parámetros básicos del sistema. Según Bud Josserand, el técnico de sistemas de Leviton, esto incluyó información sobre la cantidad de atenuadores, el tipo de carga de iluminación de cada atenuador y la relación de las estaciones de control regionales con sus circuitos de iluminación. La información se mejoró aún más con la asignación de estos circuitos en áreas, habitaciones, zonas, canales de control y grupos. Josserand notó que este nivel básico de información estaba muy bien documentado y, como tal, se implementó sin la necesidad de ningún aporte del cliente. “Más del 90% de la programación básica fue realizada por Leviton. Rara vez es necesario cambiarlo después de marcarlo para satisfacer las necesidades del/de los usuario(s)”, agregó Josserand.

El paso final: Programación de niveles de iluminación y programación de eventos

La segunda capa de programación en cualquier sistema es altamente subjetiva y depende de las necesidades únicas del usuario. En este caso, el principal requisito era que el personal del casino pudiera configurar sus “estilos” de iluminación (o niveles de iluminación preestablecidos) y toda la programación de eventos por sí solos. En consecuencia, el paso dos requirió que los usuarios finales capacitaran para trabajar junto con los diseñadores de iluminación. Juntos, establecieron el “estilo” de iluminación exacto deseado para todos los restaurantes y clubes de alta gama, así como para los 11.200 metros cuadrados de las áreas de juegos. El resultado fue una experiencia visual que aumentó el impacto de cada área del casino y mejoró aún más el ambiente que cada espacio estaba diseñado para evocar.

Esta programación se realizó con el software LumaEdit™ de Leviton que se ejecuta en una computadora portátil conectada a puertos de red distribuidos en ubicaciones clave de todo el edificio. Una vez configurados, estos ambientes se cargaron a través de la red a las estaciones regionales de control de iluminación digital D-8000 y se asociaron con botones o controles deslizantes preestablecidos. Presione un botón y obtenga un ambiente de iluminación. Presione un segundo botón y obtenga otro, y así sucesivamente. Tener múltiples puertos de entrada de red en el sistema era necesario no solo para la programación, sino también para el control mediante consolas de control de iluminación teatral. Esto fue particularmente cierto para el salón de baile de 1.110 metros cuadrados, donde se necesitaban diferentes entornos a diario, dependiendo del tipo de evento que se llevara a cabo.

Siempre que era necesario asociar eventos de hora y fecha con varios ambientes de iluminación preestablecidos, LumaScheduler actuaba como reloj de tiempo para el sistema. El software, que reside en una PC en el centro de audio y vídeo, utilizó la red para enviar los comandos requeridos a través de Ethernet a los bastidores de atenuación y otros productos de control. “El software fue el único lugar en el que se pudo lograr esta flexibilidad en la programación... sin mencionar el beneficio adicional de las oportunidades de control de iluminación en tiempo real que puede brindar tener el software en una computadora activa en la red”, indicó Josserand.

Se implementaron diversos esquemas de iluminación básicos en todas las instalaciones durante la segunda fase de programación:

  1. Espacios con luz solar : en los casos en los que la luz solar jugaba un papel importante en el espacio, se empleó un sistema de iluminación doble preestablecido. Se utilizó un valor preestablecido para las horas pico de luz solar y otro para los períodos en los que había menos iluminación proporcionada por la luz natural.
  2. Espacios sin luz solar : en los casos en los que poca o ninguna luz solar contribuía a los niveles de iluminación ambiente, se implementó un único sistema preestablecido.
  3. Espacios de comedor y entretenimiento : Las áreas de comedor y entretenimiento ocasionalmente utilizan un tercer valor preestablecido, con entornos para el desayuno, el almuerzo y la cena o el almuerzo, la cena y la noche.
  4. Espacios de restaurantes, clubes y spas : la iluminación en estas áreas se personalizó con múltiples configuraciones preestablecidas adaptadas a actividades específicas. También se apagó o redujo a niveles mínimos utilizando valores preestablecidos no específicos para el uso.

El sistema de atenuación le permitió al diseñador de iluminación configurar la iluminación a cualquier nivel deseado en lugar de simplemente encender completamente las luces. Esto generó un control preciso de espacios y aplicaciones específicos... y generó ahorros energéticos de iluminación significativos para las instalaciones en el proceso.

Revisiones del sistema:
Bud Josserand (Programador del sistema de Leviton):una vez que el sistema se configuró y se programó la iluminación de ambientes, se realizó un control de iluminación avanzado automáticamente y no requirió ningún cambio desde la configuración inicial. El software LumaEdit de Leviton se ejecutó en una computadora portátil conectada a conexiones de red para descargar la configuración del sistema y la información de iluminación de ambientes a las estaciones de control D- 8000 para control local y al software LumaScheduler de Leviton que se ejecuta en el centro de A/V central para control remoto de programación. Una red inalámbrica activa en el edificio puede hacer que la programación de la iluminación de ambientes con una computadora portátil sea aún más conveniente.
Jim Forest (Gerente de TI/Operador Principal de Sistemas, Casino Morongo):Aproximadamente todo lo que necesitamos es una o dos sesiones de formación de Leviton sobre el uso del sistema para nuevos empleados a través de LVH, el integrador de sistemas en el trabajo. En general, el sistema ha sido sólido en el logro de su trabajo, lo que nos ha dejado muy poco por hacer.