Cargando...

Su guía de referencia para la carga de vehículos eléctricos

Grupo de EV Series Pro 2

Cómo mantener su vehículo eléctrico cargado debe ser simple, no un rompecabezas de términos técnicos y desafíos de instalación. Ya sea que se esté preguntando acerca de incentivos, intentando averiguar qué cargador se adapta a su vehículo o preguntando cómo afectará su factura de electricidad, esta guía tiene las respuestas. Desde consejos de configuración esenciales hasta solución de problemas y optimización, lo guiaremos por todo lo que necesita saber. Con la configuración correcta y un poco de conocimiento, cargar su vehículo eléctrico puede ser muy sencillo. Exploremos todo lo que necesita para hacerlo realidad.

Reembolsos/incentivos

Los propietarios de vehículos eléctricos pueden aprovechar diferentes descuentos e incentivos, pero varían según dónde se encuentre. Para ver estos incentivos y descuentos, visite Reembolsos e incentivos para vehículos eléctricos.

Códigos y requisitos de instalación

Hay códigos específicos que deben seguirse al instalar Cargadores de vehículos eléctricos. Dependiendo de su ubicación, puede haber códigos de construcción listos para EV. Estos códigos exigen que la infraestructura del edificio esté diseñada lista para instalar EVSE, lo que incluye cableado eléctrico, paneles y conductos.  

Íconos de configuración del cargador

Amperaje y tiempo de carga

La serie EV es para usar con cualquier producto compatible con SAE J1772™ vehículo eléctrico incluyendo Audi, BMW, Ford, Honda, Subaru e incluso Tesla con el adaptador NACS de Leviton (número de pieza: NACSA). Para saber qué cargador está instalando, debe mirar la etiqueta del producto en el lateral de cada unidad. Hay varios tipos de vehículos eléctricos, y dependiendo del tipo de cargador que se esté utilizando, cuanto más rápido o lento se cargue el vehículo. Para ver el gráfico de comparación de tiempo de carga de EVSE, haga clic en este enlace Comparación de tiempo de carga de EVSE Q-1159E.pdf. En cuanto a otros productos eléctricos necesarios para la instalación, dependiendo de su aplicación y ubicación, habrá otros productos eléctricos para completar la infraestructura total de vehículos eléctricos. Esto incluye productos de protección contra sobretensiones de Leviton, soluciones de submedición, interruptores de desconexión de seguridad y más.

Estar preparado para vehículos eléctricos puede ahorrar toneladas de tiempo y dinero en lugar de readaptarlo. Además, en relación con el aspecto de la seguridad, hay características de seguridad importantes que debe tener en cuenta antes de seleccionar un Estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 2.

El primer aspecto a tener en cuenta es elegir una  estación de carga de  vehículos eléctricos con los últimos estándares industriales, lo que incluye cumplir con los requisitos del Underwriter’s Laboratory y el National Electric Code. El segundo aspecto es asegurarse de que el fabricante proporcione características de seguridad adicionales, como circuitos de monitorización de tierra y protección contra sobretemperatura. En términos de cuánta salida proporciona su estación, consulte a continuación para cada tipo de cargador.

  • EV320 y EV32W – 7,6 kW
  • EV40P – 9,6 kW
  • EV480 y EV48W – 11,6 kW
  • EV800 y EV80W - 19,2 kW

¿Por qué elegir el nivel 2 en lugar del nivel 1?

Es importante comprender por qué muchos clientes prefieren la estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 en lugar de la estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 1. La carga de nivel 2 reduce el tiempo de carga hasta cinco veces en comparación con la carga de nivel 1. Muchos clientes quieren un cargador de nivel 2 porque ofrece alimentación segura y confiable para vehículos eléctricos. Además, la carga de nivel 2 brinda el beneficio de “rellenar” la batería eléctrica en un período de tiempo relativamente corto. Si no está seguro de qué cargador es el adecuado para usted, consulte este enlace: Selector de vehículos eléctricos.

El costo de la carga de vehículos eléctricos

Muchos clientes piensan automáticamente que su factura de electricidad se disparará cuando reciban un Cargador de vehículos eléctricos para su vehículo, pero este no es el caso si lo calcula. Para calcular el costo de la carga en su hogar, multiplique la cifra de kWh/100 millas de su vehículo por la tarifa eléctrica para el momento del día en el que más a menudo cargará. Esa cifra le dirá el costo por cada 160 kilómetros y, dependiendo de la hora del día en que esté cargando su vehículo, el precio fluctuará. Los Tesla son más específicos en cuanto a que, si bien los populares supercargadores Tesla en espacios públicos SOLO pueden cargar vehículos Tesla, puede cargar su Tesla prácticamente en cualquier lugar, incluidas las estaciones Leviton. Los  vehículos eléctricos y las  estaciones de carga de vehículos eléctricos cumplen con clasificaciones de seguridad específicas y están diseñados para evitar la entrada de agua, para que pueda cargar su vehículo eléctrico cuando llueve. La corriente eléctrica no fluirá a través del cable de carga hasta el vehículo eléctrico hasta que se haya realizado una conexión adecuada.

Para optimizar sus estaciones de carga, si utiliza estaciones de carga públicas de Leviton, tiene la opción de cargar controladores para usar su estación. También puede supervisar el uso de energía y generar informes. En cuanto a la desconexión del cargador, hay configuraciones de vehículos que prohíben que su vehículo se desconecte si aún se está cargando. También puede configurarlo para que otros puedan desconectar libremente el cargador si ha alcanzado una carga completa o cualquier carga designada que tenga para su automóvil.

Navegando por el mundo de Carga de vehículos eléctricos puede parecer abrumador, pero con el conocimiento adecuado, seleccionar, instalar y optimizar su estación de carga es mucho más fácil. Desde comprender los descuentos e incentivos hasta elegir el cargador adecuado para su vehículo, cada detalle juega un papel importante para garantizar una experiencia de carga sin inconvenientes. A medida que la adopción de vehículos eléctricos crece y la infraestructura se expande, contar con una configuración de carga confiable mejorará la conveniencia y lo mantendrá alimentado durante los desplazamientos.

Para obtener más información sobre Carga de EV, visite Cargadores de vehículos eléctricos | Cargadores de vehículos eléctricos de nivel 2 | Estaciones de carga de vehículos eléctricos