Hoy en día, la demanda de conectividad de red en el hogar es mayor que nunca. Y con los medios de transmisión, los juegos en línea, el teletrabajo, los productos inteligentes para el hogar y la computación en la nube en aumento, la necesidad de redes domésticas seguras, confiables y de alto rendimiento no hará más que crecer.
Algunos dueños de casa creen que para convertir su casa en un "hogar conectado", todo lo que necesitan es un sistema inalámbrico. Sin embargo, para incluir la gama completa de productos conectados de la actualidad, un hogar conectado necesita las ventajas de la conectividad cableada e inalámbrica.
INALÁMBRICO
En una red inalámbrica, los productos se conectan entre sí y a Internet a través de ondas de radio enviadas a un enrutador inalámbrico, lo que elimina la necesidad de cables Ethernet. La red inalámbrica está limitada por la señal y el alcance del enrutador inalámbrico. La señal también puede verse afectada por barreras arquitectónicas o estructurales, dependiendo del material.
Ventajas de las redes inalámbricas
• Instalación fácil y rápida
Los sistemas inalámbricos pueden ser fáciles de instalar: simplemente conecte un enrutador inalámbrico, configure los ajustes y conecte productos inalámbricos a la red. No es necesario tender el cableado a través de paredes ni equipar habitaciones con conectores Ethernet. Si la posición del sistema inalámbrico no es óptima, simplemente puede cambiarlo a una habitación diferente o a una parte diferente de la casa, siempre que la nueva ubicación esté cableada para soportarla. Y si decide mudarse, puede llevar su sistema inalámbrico (enrutador y productos) con usted, algo que no es posible con un sistema cableado.
• Conveniencia y accesibilidad inigualables
La ventaja que define a la tecnología inalámbrica es su conveniencia. Sin necesidad de cables Ethernet para conectar su computadora portátil a su impresora o tableta a Internet, es fácil configurar su red en cualquier lugar de su hogar y puede alterar la disposición de su red sobre la marcha, trasladando sus productos de una habitación a otra, sin perder conectividad.
Desventajas de las redes inalámbricas
• Compromiso con el rendimiento y la confiabilidad
A medida que la integración de los productos de la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) en los hogares se vuelve más común, el ancho de banda de la red wifi puede verse comprometido. Ejecutar electrodomésticos inteligentes, productos de seguridad, sistemas de climatización y aplicaciones de automatización del hogar, junto con transmisiones de música y vídeo, consolas de juegos y navegación web a través de wifi al mismo tiempo reducirá el rendimiento general de su red. Cuantos más productos estén conectados (especialmente durante momentos de uso alto de la red del día), mayor será la reducción del rendimiento y la confiabilidad que verá.
• Inquietudes de seguridad
Si bien las redes inalámbricas se han vuelto más seguras a lo largo de los años, aún pueden ser hackeadas y sus datos pueden interceptarse. El cifrado, la restricción del acceso a las características de manejo remoto, los cambios de contraseña del enrutador, las actualizaciones de software y otras medidas ayudarán a mantener una red inalámbrica segura, pero desafortunadamente estos pasos reducen el ancho de banda de la red y con demasiada frecuencia se posponen u olvidan.
» ¿Cómo se apila la tecnología inalámbrica?
La tecnología inalámbrica es una opción conveniente y rentable para la conectividad del hogar. Sin embargo, lo mejor es limitar el uso de wifi a tabletas, computadoras portátiles y dispositivos inteligentes IoT. Una red doméstica solo inalámbrica sacrifica el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad para un aumento percibido en la facilidad de acceso. De hecho, los hogares solo inalámbricos podrían observar una reducción en el valor de reventa con el tiempo, ya que los compradores exigen las ventajas de una infraestructura cableada.
CABLEADO
En una red cableada, los productos utilizan cables Ethernet para conectarse entre sí e Internet a través del enrutador de red. La distancia entre los productos está limitada por la longitud de los cables.
Ventajas de las redes cableadas
• Rendimiento y confiabilidad inigualables
Si bien las velocidades de Wi-Fi han aumentado con el tiempo, una conexión Ethernet cableada aún es más rápida que la de Wi-Fi. De hecho, si su hogar está cableado con cable Cat 6A, su conexión puede ofrecer una velocidad constante de hasta 10 Gb/s. Esto es ideal para cualquier persona que desee reproducir vídeo en alta definición y especialmente UHD 4K desde servicios como Hulu o Netflix, jugar a juegos en línea o transferir archivos grandes. Si teletrabaja o administra un negocio en su hogar, es imprescindible contar con una conexión de red confiable de gran ancho de banda, especialmente si confía en videoconferencias o acceso a una red corporativa a través de VPN. Una conexión cableada puede brindar el rendimiento y la confiabilidad superiores que una conexión inalámbrica no puede brindar.
• Los sistemas cableados de seguridad superior
son más seguros que las redes inalámbricas desde hace años. Si bien se siguen realizando mejoras, no hay sustituto para la seguridad que ofrece una conexión cableada. A medida que se integran datos personales cada vez más sensibles en los productos de IoT y las herramientas de “seguimiento de vida” en línea para la salud, las finanzas y otra información privada, es fundamental contar con una red segura.
• Alimentación a través de Ethernet
Muchos electrodomésticos en red pueden alimentarse con el cable de red, incluidos los puntos de acceso inalámbricos, las cámaras de seguridad y la iluminación LED.
Desventajas de las redes cableadas
• Proceso de instalación
Un sistema cableado es un compromiso que requiere una planificación cuidadosa. Si bien muchas personas pueden configurar una red inalámbrica en su hogar de forma rápida y sencilla, instalar cableado para la conectividad del hogar puede ser mucho más desafiante y llevar mucho tiempo, y es probable que necesite la ayuda de un instalador de cables profesional.
» ¿Un sistema cableado es adecuado para usted?
Las conexiones cableadas son superiores en términos de confiabilidad y rendimiento, especialmente si está transmitiendo contenido de vídeo, utilizando la red para computación de escritorio o accediendo a plataformas de juegos en línea. Una red cableada también ofrece la opción de crear una LAN privada de alta velocidad en su hogar que es ideal para oficinas domésticas, archivos compartidos y transmisiones de medios. Un hogar con una red cableada probablemente tenga más valor de reventa a medida que los hogares conectados se conviertan en la norma y la conectividad de red se convierta en un servicio público estándar para el hogar. Contar con una infraestructura cableada confiable y adaptada para modificaciones futuras solo aumentará el valor y la conveniencia de cualquier hogar.
HORA DE DECISIÓN: inalámbrico Y cableado
Cuando se trata de su hogar, lo mejor es que la conectividad inalámbrica y cableada funcione en conjunto. La tecnología inalámbrica y cableada funciona de manera efectiva y eficiente, brindándole el mejor rendimiento, conveniencia, seguridad y confiabilidad por su dinero, tanto hoy como durante años.
Obtenga información acerca de las opciones de hogar conectado que lo ayudarán a aprovechar lo mejor que los sistemas inalámbricos y cableados tienen para ofrecer. Visite www.leviton.com/connectedhome.