Cargando...

Etiquetas

Las 5 cosas a tener en cuenta al comprar un atenuador

Interruptor atenuador Leviton

¿Desea reducir los costos de energía y crear el ambiente perfecto en su hogar? Invertir en atenuadores es una opción inteligente, no solo por la eficiencia energética, sino también por mejorar su espacio. Pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo elige el atenuador correcto?

Estos son los cinco factores clave a tener en cuenta al comprar un atenuador.

1) Compatibilidad con sus bombillas

Persona que sostiene la bombilla en sus manos

No todos los atenuadores funcionan con todo tipo de bombillas. Antes de comprar, verifique si su atenuador es compatible con LED u otros tipos de bombillas para evitar posibles parpadeos o problemas de rendimiento.

2) Tipo y estilo de atenuador

Mujer brasileña controlando una lámpara en su casa utilizando un sistema automatizado - conceptos tecnológicos

Los atenuadores vienen en varios estilos, desde perillas giratorias simples hasta atenuadores deslizantes o inteligentes  que usan una aplicación o su voz para controlar las luces. Escoja uno que se ajuste a sus preferencias y facilidad de uso.

3) Unipolar, 3-Way o de ubicaciones múltiples

Infografía sobre bombillas unipolares y de ubicaciones múltiples

¿Controla una o múltiples luces desde diferentes interruptores? Los atenuadores unipolares  controlan las luces desde una única ubicación, mientras que los atenuadores de ubicaciones múltiples  permiten que múltiples interruptores controlen las mismas luces.

4) Vataje y capacidad de carga

Comparación de actualización de interruptor atenuador de Leviton

Cada atenuador tiene una clasificación de vataje. Asegúrese de que el suyo pueda manejar el vataje total de las luces conectadas  para evitar sobrecalentamientos o fallas operativas.

5) Eficiencia energética y características

Hombre y mujer mirando el teléfono juntos

Además de la atenuación básica, algunos modelos ofrecen conectividad inteligente para el hogar, características de programación o capacidades mejoradas de ahorro energético. Invertir en un atenuador eficiente puede generar ahorros a largo plazo.

¿Está listo para elegir el atenuador correcto?

Explore nuestros Guía de compra de atenuadores para obtener consejos de expertos, recomendaciones y una herramienta interactiva para encontrar la mejor opción para su hogar.

Los atenuadores no solo se centran en la iluminación, sino que son una inversión en ahorro energético, ambiente y conveniencia moderna. Escoja inteligentemente y disfrute de un hogar hermoso y eficiente  hoy mismo.