En términos generales, la mayoría de las personas no presta mucha atención a sus placas de pared hasta que llega el momento de reemplazar un producto o pintar una habitación. Pero la verdad es que, por motivos de seguridad, el National Electrical Code ® requiere placas de pared para proteger a las personas de cualquier área expuesta de un producto instalado y debe seleccionarse con cuidado. También añaden un toque final para que los interruptores, tomacorrientes y controles de iluminación puedan combinarse perfectamente con la decoración de la habitación o el detalle. En algunos casos, las placas de pared se empaquetan con el producto, pero generalmente se venden por separado, lo que brinda a los dueños de casa la oportunidad de pensar en la apariencia de sus productos eléctricos.
Las placas de pared están disponibles en una amplia selección de configuraciones de una a múltiples unidades, así como en forma de cubiertas resistentes al clima al aire libre. Por lo general, están fabricados en plástico, termoplástico irrompible o acero inoxidable y están disponibles en tamaños estándar, mediano y grande.