Cargando...
Cómo defender las soluciones de iluminación y control en aplicaciones de cuidado de la salud - Edificio hospitalario

Argumentos para el control de iluminación y las soluciones de iluminación LED en aplicaciones del cuidado de la salud

Las instalaciones del cuidado de la salud son tan variadas como las personas a las que atienden y los tratamientos que brindan. Desde salas de emergencia hospitalarias, consultorios familiares, consultorios odontológicos y salas de cirugía estética hasta complejos de vivienda asistida. Varias necesidades comunes compartidas por las instalaciones del cuidado de la salud de todas las capacidades son mejorar la experiencia del paciente, mejorar la capacidad del personal de brindar atención y reducir el consumo de energía.

Cómo defender las soluciones de iluminación y control en aplicaciones del cuidado de la salud - Pasillo

Adapte la iluminación para crear entornos relajantes y mejorar la atención

La instalación de lámparas LED y controles de iluminación eficientes desde el punto de vista energético ayuda a las instalaciones a satisfacer estas necesidades al crear entornos relajantes y relajantes, promover la curación y el bienestar, y mejorar la iluminación para que el personal pueda diagnosticar y tratar mejor a los pacientes.
  • Los vestíbulos y las salas de espera a menudo pueden provocar ansiedad en áreas de pacientes y familias. La instalación de accesorios LED arquitectónicos que proporcionan luz ajustable de alta calidad ayuda a crear espacios tranquilos y acogedores para que los pacientes se sientan cómodos y que todos los visitantes se sientan cómodos.
  • Las habitaciones de hospital equipadas con controles de iluminación pueden mejorar los ritmos circadianos para promover el proceso de curación, así como brindar a los pacientes la capacidad de controlar su propia iluminación y entorno con teclados numéricos o pantallas táctiles simples.
  • Los quirófanos, los laboratorios y las salas limpias ven a una amplia gama de usuarios a lo largo del día que necesitan iluminación personalizable orientada a tareas y, a la vez, equilibrar altos estándares de higiene y seguridad.
  • La iluminación de calidad puede mejorar la capacidad del personal de brindar atención, diagnosticar y tratar a los pacientes en las salas de examen al generar tonos de piel con precisión para ayudar a detectar enfermedades como ictericia, erupciones, infecciones y otras condiciones con señales visuales.
  • Las luces empotradas o empotradas pueden reducir el brillo en los escritorios de recepción y en las estaciones de enfermería, así como en los corredores.
Cómo defender las soluciones de iluminación y control en aplicaciones del cuidado de la salud - Sala de conferencias

Mejore la funcionalidad del espacio y la eficiencia energética

Si bien muchos espacios de las instalaciones del cuidado de la salud funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reducir el uso de energía en áreas ocupadas con menos frecuencia o en aquellas que solo funcionan durante el horario comercial regular puede ayudar a mejorar drásticamente los resultados.

  • Los sistemas de control de iluminación brindan a los administradores del cuidado de la salud soluciones flexibles y ampliables para conservar la energía mediante la creación de programas y ambientes, el aprovechamiento de la tecnología de aprovechamiento de la luz solar o la detección cuando un espacio está ocupado o desocupado.
  • Los pasillos y escaleras se iluminan instantáneamente cuando se detecta ocupación para que el personal pueda viajar de un piso a otro con seguridad.
  • Los equipos audiovisuales y otros equipos conectables en oficinas y salas de reuniones no consumen electricidad de la noche a la mañana cuando se alimentan con un receptáculo controlado.
  • Los sistemas inalámbricos requieren poco tiempo de inactividad para la instalación, ya que no hay cables que tirar, por lo que son ideales para reacondicionamientos.
  • Los sistemas configurados por aplicación con puesta en marcha sin escaleras facilitan la instalación, especialmente para instalaciones con pacientes sensibles al ruido o las interrupciones.

Leviton ofrece soluciones de control e iluminación comercial listas para especificaciones y que cumplen con los códigos, especialmente diseñadas para instalaciones del cuidado de la salud. Promueva la salud y el bienestar de los pacientes y, al mismo tiempo, aumente la funcionalidad del personal para brindar una atención óptima en aplicaciones de cuidado de la salud. Comuníquese con Leviton para obtener más información acerca de cómo crear una solución de iluminación y control para satisfacer las necesidades únicas de su aplicación de cuidado de la salud.

Para obtener más información, visite https://www.leviton.com/lightingandcontrols/healthcare.