Cargando...
Importancia de los controles de iluminación de emergencia - Médico en el hospital

Importancia de los controles de iluminación de emergencia

Los códigos de construcción de todo el país exigen controles de iluminación de emergencia en edificios no residenciales para mantener a los ocupantes seguros durante cortes de suministro, incendios o cortes de alimentación. La iluminación de emergencia ilumina las vías fuera de un edificio y facilita la evacuación de un edificio para reducir el pánico y el estrés de los ocupantes del edificio.

Requisitos de los códigos de construcción como los requisitos del Código Internacional de Construcción (International Building Code, IBC) y la NFPA sobre seguridad personal, describen los tipos de productos de emergencia, los paneles de control y la ubicación para la instalación. Hace varios años, se actualizó el National Electric Code (NEC) para definir dos clases de productos que permiten conmutar o atenuar la iluminación de emergencia durante el funcionamiento normal y aumentar el brillo durante una operación de emergencia.

Relés de control de carga automático (Automatic Load Control Relays, ALCR) UL924
La iluminación de emergencia controlada por los ALCR debe alimentarse siempre con la fuente de alimentación de emergencia. El ALCR no puede transferirse entre fuentes de alimentación. El producto de conmutación puede estar en el circuito normal o de emergencia, siempre que no se produzca una transferencia de alimentación.

La iluminación de emergencia de los interruptores de transferencia automática (Automatic Transfer Switches, ATS) UL1008
controlada por los ATS puede alimentarse con la fuente de alimentación normal durante el funcionamiento normal y la fuente de alimentación de emergencia durante el funcionamiento de emergencia. El ATS puede transferirse entre fuentes de alimentación.

Esto componente clave al sistema de seguridad de un edificio se aplica rigurosamente y es fundamental para que los propietarios y gerentes de instalaciones comprendan, implementen y garanticen su funcionalidad.

Los controles de iluminación de emergencia de Leviton convierten los accesorios de luz normales en luces de emergencia aprobadas

Los controles de iluminación de emergencia de Leviton son una solución fácil y rentable para actualizar áreas que requieren iluminación de emergencia, pero no se diseñaron ni instalaron como tal. Estos controles se pueden usar con sistemas de atenuación de voltaje de línea de 2 y 3 hilos y 0-10V y DALI para convertir accesorios de luz normales en luces de emergencia aprobadas, lo que ahorra energía y dinero, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad personal y códigos de energía.

Además, estos productos permiten atenuar la iluminación de emergencia con iluminación normal durante los horarios de funcionamiento normales y transferir los accesorios de emergencia designados a fuentes de alimentación de emergencia. Los accesorios pueden aumentar el brillo al máximo, independientemente de si el sistema de atenuación está en funcionamiento (o apagado) o en caso de interrupción de la alimentación del servicio público.

Los controles de iluminación de emergencia de Leviton están diseñados para cumplir con todos los estándares y requisitos para controles de atenuación de emergencia, como UL924 y UL1008.

Para obtener más información, visite Leviton.com/emergencycontrols