Un poco de calor y humedad es aceptable para un día en la playa, pero no tanto para el interior de nuestros hogares. Piense en baños húmedos y húmedos, sótanos y spas en el hogar, y la condensación que acompaña a ellos. Dado que abrir una ventana simplemente no la corta, ¿podemos sugerir la nueva Sensor de humedad y control de ventilador de Leviton. Este práctico sensor detecta automáticamente el exceso de humedad en una habitación y activa el ventilador para disminuir la condensación, lo que ayuda a reducir el moho.
Imagine lo bien que sería que el ventilador del baño se encienda automáticamente en cuanto se detecte un exceso de humedad durante una ducha. El aire se volvería más transparente, la humedad y el “sudor de espejo” se reducirían significativamente y el ambiente sería mucho más cómodo. Y, dado que el sensor es automático, mantendrá el ventilador en funcionamiento hasta que los niveles de humedad bajen al nivel que usted configuró. Sin tener que volver para comprobar el ventilador y sin olvidarse de él y dejarlo funcionando durante horas. Sí, este producto también ahorra energía.