Los nuevos conectores CAT 5e, 6 y 6A ATLAS-X1 simplifican en gran medida las terminaciones y reterminaciones, utilizando un innovador organizador de cables con alivio de tensión y puertas que eliminan la necesidad de una herramienta de terminación.
Paso 1
Después de retirar el revestimiento del cable, la cinta de mirillo, los separadores de pares, etc., alinee el organizador de cables con la indicación de par azul en la etiqueta en línea con el par azul del cable. Asegúrese de que el extremo del revestimiento del cable esté en el tope del revestimiento del cable dentro del organizador de cables y haga clic en el organizador de cables para cerrarlo.
Paso 2
Observando la polaridad del par y el patrón de cableado T568A o T568B, coloque los cuatro pares en el organizador de cables.
Paso 3
Compruebe la polaridad asegurándose de que el cable blanco de cada par esté más cerca del orificio del pin guía en la cara del organizador de cables.
Paso 4
Con un cortador empotrado, recorte todos los pares empotrados con los lados del organizador de cables.
Nota: Los extremos del cable deben cortarse empotrados: no recomendamos usar cortes ni cortadores laterales, ya que pueden provocar fallas de prueba.
Paso 5
Alinee el organizador de cables preparado con la parte trasera de los conectores, haciendo coincidir la opción “UP” de la etiqueta de cableado con la opción “UP” moldeada en la lengüeta de retención del conector. Cierre las puertas del conector para completar la terminación. Para volver a cablear, presione simultáneamente las lengüetas de liberación de la puerta del conector y mueva el cable para volver a abrir las puertas del conector.
Obtenga más información acerca de Sistemas de cobre y conectores ATLAS-X1 »