La fibra óptica depende de una transmisión bidireccional en la que el puerto transmisor de un extremo se conecta al puerto receptor del otro extremo. Dado que los enlaces de fibra óptica requieren una conexión bidireccional o dúplex, es posible que se produzcan errores en la instalación al conectar el transmisor al transmisor o receptor al receptor.
Para ayudar a abordar los problemas de polaridad, la TIA publicó métodos de conectividad de polaridad a mediados del siglo XX para ayudar a los instaladores a instalar y seleccionar los componentes correctos. El estándar TIA-568-C.0 (estándar de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales) define el escenario de polaridad A-B para los cordones de interconexión dúplex discretos, con la premisa de que la transmisión (Tx) siempre debe ir a recibir (Rx) o que la "B" siempre debe conectarse a "A", sin importar cuántos segmentos haya, como se muestra en el diagrama a continuación.