Cargando...
Control de iluminación para aprovechamiento de la luz solar

Aprovechamiento de la luz solar

Aprovechamiento de la luz solar. Si pensaba que eso significaba algo similar a los ahorros de luz solar, no tenía razón (¡aunque los términos suenan igual!). Si bien el ahorro de luz solar tiene que ver con el ahorro de tiempo, el aprovechamiento de la luz solar tiene que ver con el ahorro de energía. Se refiere a sistemas que utilizan sensores de ocupación para determinar la cantidad de luz solar en un espacio y, a continuación, usar esa luz solar para compensar la cantidad de rayos eléctricos necesaria para iluminar adecuadamente un espacio. ¿Por qué hacer esto? La respuesta es corta y dulce: el aprovechamiento de la luz solar reduce el consumo de energía a gran escala.

Control de iluminación para aprovechamiento de la luz solar

¿Cómo funciona? En resumen, Aprovechamiento de la luz solar se logra utilizando sistemas de control de iluminación que pueden atenuar o apagar la iluminación eléctrica en respuesta a la cantidad de luz solar en un espacio determinado. Como puede imaginar, esto es extremadamente útil para espacios grandes como aeropuertos, edificios de oficinas, escuelas y hospitales. No es de extrañar que el aprovechamiento de la luz solar sea una estrategia importante  para el ahorro energético, así como para la arquitectura sostenible (los edificios nuevos se están completando con la tecnología de aprovechamiento de la luz solar incorporada).

Control de iluminación para aprovechamiento de la luz solar

Por supuesto, no son solo los edificios más nuevos y sostenibles los que utilizan o podrían utilizar esta tecnología. Los edificios más antiguos representan su propio mercado preparado para el cambio, gracias a la capacidad de reacondicionar fácilmente los sistemas eléctricos y de iluminación para llevarlos al nuevo mundo del aprovechamiento de la luz solar. Con más de 62 mil millones de metros cuadrados de espacio comercial en los Estados Unidos, las oportunidades son ilimitadas en los sectores mencionados anteriormente: oficinas, cuidado de la salud, hostelería, educación y más. Los edificios más antiguos tienden a no tener ninguna forma de control de iluminación más allá de los simples interruptores (¡si incluso tienen eso!). Las luces están encendidas todo el tiempo, lo que significa que, incluso a plena luz del día, cuando la luz del sol atraviesa el espacio, la iluminación eléctrica funciona, hace doble trabajo y desperdicia una cantidad considerable de electricidad.

Control de iluminación para aprovechamiento de la luz solar

Controles de luz inalámbricos de Leviton ofrecen la mejor y más rentable solución de energía disponible, especialmente cuando se trata de cumplir con las exigencias gubernamentales de reducir el uso de iluminación (¡el calentamiento mundial es algo real, gente!). ¿Sabía que hay más de 3.200 millones de dólares en subvenciones disponibles para los gobiernos locales para financiar proyectos de eficiencia energética, incluyendo el reacondicionamiento de estructuras existentes? Los fondos están disponibles si desea ser ecológico, incluso en un edificio antiguo. Sí, ¡es posible!

Nuestro Soluciones inalámbricas de aprovechamiento de energía LevNet RF™ amplía nuestra oferta inalámbrica para brindar a los clientes soluciones de ahorro de energía adicionales fáciles de instalar. Obtenga esto: sin cableado adicional, la instalación es rápida y fácil, y solo requiere minutos para configurar. Nuestro LevNet RF™  ofrece control de iluminación simple y configurabilidad para sensores de ocupación, así como conmutación de encendido/apagado, conmutación de tres vías, conmutación de dos niveles, control de climatización para hoteles y mucho más, lo que pone la flexibilidad al alcance de su mano. Sin cables, sin baterías, sin límites. ¿Alguna vez ha sido más fácil ahorrar energía a una escala tan grande? ¡No creemos!

Tecnología de aprovechamiento energético ofrece una manera fácil de cumplir con los códigos y lograr iniciativas de construcción ecológica. De hecho, solo nuestras soluciones de control de iluminación inalámbrico para aprovechamiento de energía LevNet RF™ le permiten ganar puntos LEED por el control inalámbrico y sin baterías. Esto significa que la certificación LEED es aún más fácil de lograr, ¿quién hubiera pensado que tal cosa sería posible?

Hablemos de ahorro...

VERDE

Ahorro energético

  • Colóquelo prácticamente en cualquier lugar y controle cualquier producto inalámbrico compatible dentro del alcance; las oportunidades de ahorro energético son ilimitadas
  • Los sensores de ocupación inalámbricos de aprovechamiento de energía apagan las luces y otros productos cuando una habitación está desocupada
  • Los sensores inalámbricos de temperatura de aprovechamiento de energía ajustan el calentamiento o el aire acondicionado a una configuración “económica”
  • El interruptor maestro detiene la corriente de los productos que consumen alimentación en espera y garantiza que las luces, los ventiladores y otros productos estén apagados al salir

Ahorro de materiales

  • Sin cables que tender: reduzca la cantidad de materiales, mano de obra y tiempo de instalación
  • No requiere baterías ni alimentación externa: ahorre materiales, energía y desechos de la fabricación y eliminación de baterías

Minimice los costos

  • Acortar la planificación eléctrica en horas
  • Reduzca la mano de obra necesaria para la instalación inicial y el mantenimiento continuo
  • Los sistemas flexibles y adaptables pueden moverse o expandirse con facilidad después de la instalación inicial
  • Evite las reparaciones de pared en aplicaciones de reacondicionamiento
  • Elimine las patas del interruptor, los cables del viajero y otras materias primas

Usos ideales

  • Iluminación inteligente y control de climatización, manejo de energía para hostelería, automatización de aulas, remodelación de edificios, proyectos de reacondicionamiento y más
  • Todos los productos LevNet RF™ cumplen con NAFTA/Buy America

¿Ya lo hemos convencido? Si no es así, échele un vistazo este estudio de caso, que explica cómo una autoridad aeroportuaria de Detroit utilizó nuestros sensores LevNet RF para guiar el ahorro energético hacia un despegue sin inconvenientes.  Pensamos que cambiará de opinión y lo enrutaremos hacia el ahorro energético, lo antes posible.